--

O Cobot suporta máquinas CNC para trabalhar em plena capacidade

Endutec GmbH

Em suma

Na Endutec, fabricante de máquinas especiais, um UR10e é responsável por alimentar uma máquina CNC. O robô ajuda a empresa a utilizar suas máquinas em plena capacidade, assumindo o turno da noite, oferecendo flexibilidade e benefícios de economia de espaço.

O desafio

da Endutec GmbH dependia de peças compradas para construir suas máquinas especiais. Para ser mais independente aqui e manter uma alta qualidade confiável das peças da máquina, o diretor administrativo Andreas Flieher decidiu comprar suas próprias máquinas CNC e produzir as peças por conta própria. Para que isso seja economicamente benéfico, a empresa também precisa ser um fabricante terceirizado que coloque as máquinas CNC para trabalhar em peças para outras empresas.

Devido à falta de trabalhadores qualificados, no entanto, a Endutec não conseguiu montar uma operação de dois turnos. O turno da noite não foi preenchido e a empresa enfrentou o grande desafio de não conseguir usar suas máquinas em plena capacidade.

Endutec GmbH

Indústria Metal and Machining
País Europe
Número de Empregados 5-25
Cobots utilizados UR10e
Veja como os cobots UR permitem a fabricação sem luz

A solução

A Endutec decidiu automatizar a alimentação de uma máquina CNC. A empresa desenvolveu sua própria estação de carregamento para isso. O UR10e remove as peças de trabalho de um rack. Mesmo componentes pesados e pesados são posicionados de tal forma que o cobot possa pegá-los confortavelmente e depositar as peças moídas novamente. Como algumas das peças de trabalho são afiadas e pesadas, a estação de aplicação e carregamento está equipada com a proteção de segurança necessária.

Apesar da necessidade de gaiola de segurança, a estação de carregamento economiza espaço e é flexível. Se necessário, ele pode ser facilmente movido com uma empilhadeira e, após as medidas de segurança terem sido configuradas, ele pode carregar outra máquina CNC.

A Endutec comparou vários sistemas de robôs antecipadamente e envolveu seus funcionários no processo de seleção desde o início. Os cobots da Universal Robots foram particularmente convincentes devido à sua fácil programação e manuseio. A Endutec escolheu um modelo e-Series. Este modelo possui um sensor de força-torque integrado, que permite a inserção precisa das peças de trabalho nos acessórios de chip.

O resultado: os funcionários gostam de trabalhar com o UR10e e até mesmo usá-lo mais extensivamente do que o planejado anteriormente. Desta forma, o cobot não apenas assume o turno da noite, mas também alivia os trabalhadores qualificados do trabalho monótono de incrustação durante o dia. Em vez disso, eles usam o tempo para configurar novos programas CNC. Isso evita erros e torna a produção muito mais eficiente.

O bom do cobot é que os funcionários o veem como um colega. Quando terminam o trabalho à tarde, simplesmente entregam os pedidos restantes ao robô, que os conclui durante a noite. Quem não gosta de um colega assim?

ANDREAS FLIEHER, Managing Director
Aplicação cobot UR10e, Endutec GmbH, AlemanhaAplicação cobot UR10e, Endutec GmbH, Alemanha

Desafios de automação resolvidos:

  • Peças de fresagem CNC

Principais impulsionadores do valor:

  • Fácil programação e controle
  • Segurança e economia de espaço
  • Preciso, confiável e flexível
  • Estável

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Carregamento de uma máquina CNC

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra