<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/f3590ee824/case-story-creating-revolutions-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/2c4d6bc42b/case-story-creating-revolutions-full.png

O Cobot reduz a taxa de rejeição para menos de 1% e aumenta a taxa de produção

Creating Revolutions

Em suma

A startup de Miami Creating Revolutions estava experimentando taxas de rejeição de produtos de dois dígitos na montagem de seu pager de serviço de hospitalidade. O cobot UR3 agora lida com soldagem, perfuração, distribuição de silicone e montagem de luz enquanto é controlado e monitorado em um sistema conectado à nuvem, reduzindo os rejeitos a quase zero e aumentando a eficiência da produção em quase cinco vezes.

The business transformation

Creating Revolutions makes a customer service paging system for the hospitality industry. O Disco de Comunicação do tamanho de um disco de hóquei conecta os hóspedes com o garçom por meio do smartphone. A montagem do disco é uma tarefa complexa que requer grande precisão e repetibilidade. "O problema é que você não pode repetir com eficiência um processo específico exatamente da mesma maneira que um ser humano", diz Einar Rosenberg, CEO da Creating Revolutions, que estava à procura de uma solução de automação que pudesse atender aos requisitos de qualidade e quantidade.
"Analisamos cerca de 40 empresas de robôs diferentes, e a maioria delas não tinha uma maneira muito boa de programá-las; elas exigiam muitas coisas para o meio ambiente; ou eram muito grandes ou muito espasmódicas", diz Rosenberg, que concluiu sua pesquisa escolhendo um robô UR3 colaborativo da Universal Robots.

Creating Revolutions

Indústria Electronics and Technology
País North America
Número de Empregados 5-25
Cobots utilizados UR3
Vídeo — Robô UR3, Criando Resoluções, EUA

A solução

“O UR3 era elegante, rápido e suave. Sabíamos que tinha a precisão exata que realmente queríamos. Nossa taxa de rejeição de projetos passou de dois dígitos para menos de 1%, nossas despesas gerais foram significativamente reduzidas, enquanto o aumento em nossa produção é um múltiplo alto”, diz Rosenberg.

O UR3 lida com dois ciclos diferentes: primeiro, o robô verifica se as peças da carcaça de alumínio estão alinhadas corretamente em uma bandeja. O robô então pega a peça, coloca-a em uma braçadeira, pega um injetor de silicone e alinha o silicone, depois coloca um disco de acrílico em cima, antes de colocar a peça montada de volta na bandeja. A próxima etapa é perfurar e soldar: o robô pega um disco com uma base de cobre de um dispensador e o coloca em um sensor laser óptico que alinha o disco, o robô então coloca o disco em um suporte, fixando-o fechando duas braçadeiras.

“O UR3 pega uma broca do cinto de utilidades e realiza um processo de perfuração de bicada, porque o acrílico se estilhaça se você apenas forçá-lo. O robô é sensível o suficiente para basicamente abri-lo até fazer um buraco perfeito”, diz o CEO da Creating Revolutions. Com a perfuração concluída, o UR3 agarra o ferro de solda, adicionando três pontos de pré-soldagem.

"Ter o UR3 realizando a pré-soldagem aumentou a eficiência do processo em quase cinco vezes", diz Rosenberg. “O processo de solda manual realmente exigia que o operador tivesse três mãos.”

O UR3 era elegante, rápido e suave. Sabíamos que tinha a precisão exata que realmente queríamos. Nossa taxa de rejeição de projetos passou de dois dígitos para menos de 1%, nossas despesas gerais foram significativamente reduzidas, enquanto o aumento em nossa produção é um múltiplo alto.

Einar Rosenberg, CEO

Benefícios da integração da UR3

O robô torna-se um ponto de venda

O robô torna-se um ponto de venda

O UR3 foi integrado na linha de montagem da Creating Revolutions pela Hirebotics, um Universal Robots Certified System Integrator que funciona como uma agência de pessoal para cobots, permitindo que os fabricantes aluguem cobots por hora sem quaisquer custos iniciais. A Hirebotics lida com toda a programação, implantação e manutenção do robô, enquanto a Creating Revolutions paga apenas pelas horas em que é operável.

Ter um robô executando várias etapas de montagem tornou-se um grande ponto de venda para a Creating Revolutions.

“Quando nossos clientes vêm aqui e veem o UR3, eles percebem a qualidade e a precisão garantidas por causa do robô. Como não somos uma empresa estabelecida, eles querem sentir que o produto que vão usar não vai falhar com eles”, diz ele. “O robô demonstra a eles uma força, o que reforça a venda para nós.”

Fácil implantação

Fácil implantação

Levou apenas algumas semanas desde que a Creating Revolutions entrou em contato com a Hirebotics até que o UR3 fosse encomendado, instalado e programado. Matt Bush, co-fundador da Hirebotics, explica que, para administrar uma "agência de recrutamento de robôs", é imperativo uma implantação rápida. “O que nos permitiu fazer isso é a facilidade de programar os robôs UR. A interface UR simplifica a colocação em produção muito mais rápido do que muitas das outras soluções com as quais trabalhamos no passado”, diz Bush, que também criou um aplicativo móvel conectado à nuvem, permitindo que a Creating Revolutions receba dados e notificações de produção em tempo real quando o robô precisar de atenção. “Ao reunir detalhes sobre o número de unidades que o UR3 produz em um determinado período de tempo, podemos combinar todos os dados e criar previsões realistas e muito precisas de nossas necessidades de produção, como quantos humanos são necessários e no que precisamos nos concentrar para produzir em níveis ideais”, diz Rosenberg, que também tem o UR3 funcionando sem assistência após o expediente.

Robô colaborativo UR3, Creating Revolutions, EUA
Robô colaborativo UR3, Creating Revolutions, EUA

Desafios de automação resolvidos

  • Pessoal liberado para tarefas mais complexas, aumento da qualidade de produção, eficiência e produção.
  • O Service Pager da Creating Revolution é baseado em onze patentes exclusivas e projetado para durar dez anos sem recarregar ou conectar.
  • Usado em muitas configurações de comunicação diferentes, o uso mais difundido é em restaurantes e resorts onde os hóspedes tocam seu smartphone no disco para se conectar ao garçom.

Principais motivadores de valor

  • Programação fácil
  • Colaborativa e segura
  • Configuração rápida

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Perfuração, solda, dispensação
  • Montagem
  • Pegar e colocar

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra