<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/fb45e816da/case_story_boog_machining-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/c807244a2b/case_story_boog_machining-desktop.png

Um braço robótico programável fácil que ajuda os funcionários

Boog Machining

Em suma

A empresa de usinagem Boog estava procurando uma solução de automação que pudesse ser programada e implantada de forma rápida e fácil em várias etapas da produção – ao mesmo tempo em que melhorava o dia a dia dos funcionários. A Boog escolheu uma solução baseada em UR5 devido à flexibilidade e interface intuitiva da tela sensível ao toque. O UR5 agora foi acompanhado por dois outros UR5s - aumentando a produtividade e melhorando a segurança no local de trabalho em toda a empresa.

O desafio

A Boog Machining Company é especializada em pequenas séries de produção de pequenas peças de fresagem, torneamento e usinagem. Para aumentar a produtividade, eles estavam procurando equipamentos de produção automatizados que pudessem ser programados de forma rápida e fácil para executar uma ampla variedade de tarefas.

A BOOG também estava procurando maneiras de prevenir e reduzir os problemas de saúde relacionados ao trabalho por causa da operação da ferramenta de produção. BOGO queria um robô fácil de usar, acessível e reimplantável que fosse viável para ambientes e aplicativos de pequenas empresas.

Boog Machining

Indústria Metal e usinagem
País França
Número de Empregados 5-25
Cobots utilizados UR5
Veja como o cobot UR5 simplifica a manutenção da máquina CNC

A solução

A BOOG selecionou um robô UR5 devido à sua capacidade de manusear peças pequenas (pesando menos de 5 kg). O UR5 permite que a BOOG agilize drasticamente o processo de produção e agora tem uma carga de funcionários e descarrega a máquina a cada três horas – em vez de ter a máquina constantemente monitorada como antes. Isso libera recursos valiosos para agregar valor a outras etapas da produção, assumindo várias tarefas.

Também ajuda a evitar ferimentos nos funcionários, pois o robô lida com peças pequenas e afiadas que podem causar acidentes quando manuseadas incorretamente

Desde a instalação do primeiro robô da Universal Robots no final de 2011, a BOOG não enfrenta mais problemas de paralisação da produção devido à interação entre humanos e robôs e adicionou duas unidades UR5 adicionais à cadeia de produção.

Em um tempo recorde de meio dia de treinamento, todos os operadores puderam aprender a usar o software de gerenciamento e reprogramar o robô. Os robôs UR5 são realmente fáceis de programar e reprogramar graças às suas telas sensíveis ao toque, interface gráfica intuitiva e software de gerenciamento

Raphaël Schwartz, Engenheiro de projeto e metodologia
Robô colaborativo UR5, Boog Machining, França
Robô colaborativo UR5, Boog Machining, França

Desafios de automação resolvidos:

  • Aliviou os funcionários de tarefas extenuantes e repetitivas, melhorando a eficiência operacional da linha de produção.
  • Período de retorno: 365 dias.

Principais impulsionadores do valor:

  • Fácil programação
  • Implantação flexível
  • Configuração rápida
  • Colaborativa e segura

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Cuidados da máquina CNC

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra