Para aumentar simultaneamente a produtividade e melhorar a qualidade de seus equipamentos de áudio, a Beyerdynamic conta com robôs colaborativos no revestimento de suas membranas de alto-falantes. Para automação o processo foi primeiramente dividido em duas partes, manuseio e pulverização. Em uma aplicação de pick and place, um robô UR5 com uma câmera de pulso Robotiq integrada e uma pinça Robotiq de 2 dedos coloca um alto-falante de fone de ouvido soldado em um motor rotativo. Um UR3 com uma pistola de pulverização integrada assume então o processo de pulverização e reveste a membrana pulverizando-a com um meio de dispersão. O uso de cobots permitiu que a produtividade fosse aumentada em 50% neste ponto do processo de produção, melhorando significativamente a qualidade ao mesmo tempo.
Como uma empresa de longa data que produz principalmente na Alemanha, a Beyerdynamic enfrentou o desafio de aumentar a produtividade em 50% sem negligenciar os padrões de qualidade de sua marca, mantendo a mesma capacidade em relação aos recursos de produção. No entanto, isso não é facilmente possível no caso de etapas de trabalho particularmente delicadas, que são tradicionalmente realizadas manualmente, sem colocar em risco a estabilidade do processo. Por exemplo, as membranas dos alto-falantes devem ser refinadas em um ponto dentro da sequência de produção, revestindo-as com um meio de dispersão. Até a etapa de automação, três funcionários, que aplicaram o meio na membrana manualmente com uma escova, foram responsáveis por esse processo. “Claro, é impossível para os humanos pintar uniformemente por um longo período de tempo. Em algum momento, uma pincelada se torna mais espessa e outra mais fina. Assim, nossas membranas apresentaram fortes flutuações em relação à sua qualidade", diz Jörg Lang, engenheiro de produção da beyerdynamic.
Depois que os robôs da UR há muito convenceram a Beyerdynamic em aplicações de controle de qualidade, a empresa decidiu também usar os cobots experimentados e testados na área de produção.
Hoje dois robôs colaborativos da Universal Robots, um UR3 e um UR5, apoiam os colaboradores no revestimento das membranas dos alto-falantes. Um funcionário coloca um alto-falante de fone de ouvido soldado em uma área predefinida que representa o campo de visão da câmera integrado ao braço do robô. Com a ajuda de uma Câmera de pulso Robotiq e uma pinça Robotiq de 2 dedos, um braço robótico UR5 pega o alto-falante e o coloca em um motor rotativo. Um UR3 com uma pistola de pulverização integrada assume então o processo de pulverização e reveste a membrana aplicando o meio de dispersão. O UR5 usa a pinça Robotiq para colocar o alto-falante revestido em uma bandeja que, assim que estiver totalmente carregada com peças de trabalho, é automaticamente empurrada pelo robô.
O uso de robôs aumentou a produtividade em 50% neste ponto específico do processo de produção e, ao mesmo tempo, melhorou a qualidade do produto. Além da relação preço-desempenho imbatível, Peter Härtel, Chefe de Operações Estratégicas e Qualidade da Beyerdynamic, ficou particularmente impressionado com a facilidade de uso e compatibilidade dos braços do robô: "Graças à interface de controle intuitiva, nossos funcionários podem aprender rapidamente a operar os próprios robôs. A câmera e a garra da Robotiq também foram instaladas rapidamente e perfeitamente utilizáveis através do software e do ambiente de programação. Graças a essa integração Plug&Play entre o braço robótico da UR e os suprimentos da Robotiq, nosso projeto piloto pôde ser implementado em pouco tempo." Como parte de um plano contínuo de 4 anos, a Beyerdynamic planeja implementar sucessivamente robôs colaborativos adicionais em outros processos de produção para apoiar ainda mais seus funcionários
Peter Härtel, Head of Strategic Operations and QualityGraças à interface de controlo intuitiva, os nossos funcionários podem aprender rapidamente a operar os próprios robôs. A câmara e a pinça da Robotiq também foram rapidamente instaladas e perfeitamente utilizáveis através do software e do ambiente de programação. Graças a esta integração Plug&Play entre o braço do robô UR e os consumíveis Robotiq, o nosso projeto-piloto pôde ser implementado rapidamente.



Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...