--

A Becker Romênia aumenta a produtividade automatizando as tarefas de montagem

Becker Romênia

Em suma

A empresa de móveis Becker Romania fabrica elementos de folheado de faia moldados. Para aumentar a eficiência dos processos de trabalho repetitivos sem afetar a qualidade do produto final, a Becker Romania implementou dois cobots UR10. Os robôs colaborativos lidam com a distribuição de cola e selecionam e colocam tarefas realizadas na unidade de produção da Becker, onde mais de 10.000 metros cúbicos de madeira de faia são processados anualmente.

O desafio

que a Becker Romênia enfrentava era a dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para os processos de produção em sua fábrica, levando a empresa a olhar para a automação. A empresa queria uma configuração de automação colaborativa na qual as pessoas e as soluções recém-integradas trabalhassem juntas para aumentar a eficiência da produtividade no processo de montagem. Becker também procurou melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários que deveriam assumir tarefas mais envolventes e criativas.

Becker Romania

Indústria Furniture and Equipment
País Romania
Número de Empregados 100-500
Cobot utilizado UR10
Veja como os robôs colaborativos UR10 dispensam sem esforço a cola ao longo do folheado curvo e, em seguida, escolhem e colocam o produto para posterior montagem
Fácil programação e suporte técnico

Fácil programação e suporte técnico

Os dois cobots UR10 integrados no processo de montagem de espelhos funcionam em conjunto, pois o primeiro UR10 dispensa adesivo na estrutura do produto, seguido do segundo UR10 colocando outra parte, um segmento de anel, em cima da cola sobre o vidro. Programar os cobots foi fácil e rápido. A partir da interface da UR, a empresa utilizou o programa predefinido CircleMove com uma orientação relativamente livre em direção ao círculo.

O suporte técnico fornecido pela Universal Robots também desempenhou um papel importante na integração bem-sucedida dos cobots. "No site da Universal Robot, você pode encontrar todas as informações de que precisa, até mesmo arquivos de backup para os programas desenvolvidos que são fáceis de salvar através dos arquivos mágicos no site e para as atualizações de software. Há toda uma comunidade por trás disso, pronta para ajudar você com as respostas de que precisa", acrescentou Remus Şopan.

Colaboração para uma montagem suave

Colaboração para uma montagem suave

Atualmente, a empresa está usando operadores humanos que trabalham ao lado dos dois robôs colaborativos para montar um de seus produtos. Os operadores adicionam a estrutura, o vidro e esvaziam o carrossel durante o processo de montagem dos espelhos. O primeiro cobot usa uma pistola de solda para adicionar adesivo no local desejado. Quando chega a hora do adesivo ser trocado, um dos operadores é informado deste aspecto através de um programa especial criado usando uma variável global e uma regra de consumo. "Depois de calcular a norma de consumo, criamos uma" variável de instalação "global que permanece salva mesmo se o robô estiver desligado. Ao verificá-lo no início de cada programa, a variável nos informa se o adesivo no tubo chegou ao fim. Quando chega a 0, o programa chama um subprograma que move o braço do robô para uma posição que permite aos operadores alterar facilmente o adesivo”, explicou Remus.

Os robôs colaborativos UR são fáceis de programar, não precisa de conhecimentos avançados de informática e automação. Qualquer pessoa com conhecimento técnico mínimo pode fazer aplicações com sucesso com esses cobots. Realizamos a programação real sem problemas em um dia

Remus Țopan, Technical Engineer, Becker Romania
A garra da ventosa recolhe e coloca

A garra da ventosa recolhe e coloca

A segunda UR10 utiliza uma pinça com ventosas que é fácil e rápida de montar e ajustar, com a qual recolhe a segunda parte de uma unidade de alimentação semiautomática e a coloca sobre o adesivo. Toda a automação e sensores foram adicionados à caixa de controlo do cobot, tornando-o muito fácil de programar. Foram utilizados sensores de proximidade para detetar o quadro e sensores fotoelétricos para detetar o segmento de anel no armazém. A interligação com os cobots UR10 é feita com a ajuda de um PLC que também controla o funcionamento do carrossel, através de sinais analógicos transmitidos bidirecionalmente.

Uma variedade de melhorias

Uma variedade de melhorias

Para a Becker Roménia, os cobots da UR têm melhorias significativas na qualidade de montagem dos produtos, permitindo o controlo das aplicações e a repetibilidade das operações. Outro benefício é a flexibilidade dos cobots que são perfeitos para reimplantar em outras tarefas, se necessário, um aspecto que Becker considera uma vantagem competitiva. Considerando a reimplantação de cobots, no presente a empresa possui um robô UR16 em fase de testes para escovação de superfícies.

Desafios de automação resolvidos:

  • Manter-se competitivo mantendo e reduzindo os custos de produção
  • Implantação de tecnologia de automação para suportar o plano de automação definido
  • Necessidade de efetores finais padrão e específicos
  • Reduzir os riscos potenciais de processos de fabricação perigosos no fator

Principais impulsionadores do valor:

  • Repetibilidade das operações, incluindo consistência na distribuição de cola e colocação precisa de peças
  • Manutenção de componentes fabricados de alta qualidade
  • Implantação rápida de cobots UR em operação
  • Não há necessidade de proteção de segurança na fábrica
  • Programação amigável dos robôs colaborativos
  • Flexibilidade para satisfazer todos os requisitos do cliente
  • ROI: 2-3 anos

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Montagem
  • Distribuição de cola
  • Pegar e colocar

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra