--

Ultrapassando limites na construção

Autodesk

Em suma

A Autodesk escolheu robôs UR para uma ampla gama de projetos devido aos recursos de segurança dos robôs - permitindo pesquisas mais "ousadas" - e à arquitetura aberta dos cobots que facilita a transmissão de comandos e iterações rápidas.

A transformação do negócio A

Autodesk faz software comumente usado na indústria da construção e quer uma pesquisa completa para criar novas soluções que permitam aos seus clientes trabalhar em estreita colaboração com os robôs para realizar novas tarefas. Embora a cadeia de suprimentos de fabricação permita tolerâncias de produto muito menores, a diferença nas peças manuseadas na construção é tipicamente muito mais ampla, criando desafios para a repetibilidade e o desempenho de manuseio das soluções de automação. Ter a flexibilidade de mover um robô em torno de um canteiro de obras robusto e implantá-lo em diferentes tarefas também é difícil com os robôs industriais tradicionais que geralmente ficam em gaiolas de segurança dedicadas a apenas uma tarefa.

Autodesk

Indústria Electronics and Technology
País United States
Número de Empregados 1000+
Cobots utilizados UR10 & UR5
Robôs UR10 e UR5, Autodesk

A solução

O Laboratório de Robótica da Autodesk está usando os braços robóticos colaborativos da Universal Robots (cobots) para enfrentar esses desafios em projetos de pesquisa que abrangem interações homem-robô, aprendizado de máquina, desenho e sistemas de montagem inteligentes. Quatro projetos recentes incluem:

The HIVE Pavilion: interação humano-robô

A COLMEIA era um pavilhão construído com cordão de bambu e fibra bruta em estreita colaboração entre os participantes da conferência na Autodesk University, ICD University of Stuttgart, Autodesk Robotics Lab e UR robots.

O objetivo era que os usuários experimentassem uma integração perfeita entre fabricação robótica, wearables, rastreamento RFID e inteligência incorporada nas peças de construção. Foi um desafio formidável. O bambu bruto é um material muito irregular e flexível, com diferentes comprimentos e larguras. “Quando começamos, não tínhamos certeza de até que ponto poderíamos trabalhar com nosso robô e ajudá-lo a entender a incerteza e a variabilidade que estávamos dando a ele”, explica Heather Kerrick, engenheira sênior de pesquisa do Laboratório de Robótica da Autodesk. “Estávamos muito orgulhosos de nossa capacidade de capacitar o robô, dando-lhe sensores e habilidades de tomada de decisão e, em seguida, agir de acordo com isso."

O Pavilhão da Colmeia foi construído em "estações sinuosas", onde os participantes prenderam três pedaços aleatórios de bambu em um Robô Universal que gerou a sequência de movimento necessária para prender a fibra nas pontas do bambu para criar um elemento de tensegridade único, com aparência de ervas daninhas. “Os robôs UR foram capazes de oferecer movimentos muito precisos e medições muito precisas que teriam sido difíceis para um humano fazer no local, de modo que o humano não precisava de tantas ferramentas ou equipamentos de medição”, diz Kerrick, ao mesmo tempo em que enfatizava o aspecto de segurança. “Estamos fazendo pesquisas experimentais onde os robôs estão se movendo com base em dados de sensores em tempo real, então a chance de o robô fazer algo inesperado é muito alta”, explica Kerrick, acrescentando que se sua equipe tivesse usado um robô maior e mais industrial, eles não teriam sido capazes de se envolver com o público da mesma maneira e teria sido um projeto de pesquisa muito mais lento. “Mas com a Universal Robots, conseguimos ser um pouco mais ousados com nossa pesquisa, porque podíamos confiar que o robô não se quebraria e não representaria um perigo para os outros." A equipe da Autodesk construiu com sucesso a COLMEIA em três dias.

Desenho de arte vetorial: Robotic path following

Ser capaz de operar em um espaço aberto sem proteção de segurança também rendeu ao robô UR10 uma participação especial em “R2 Apaixonado”, um curta-metragem viral criado por Evan Atherton, engenheiro de pesquisa da Autodesk. O filme apresenta o desenho de retrato modelo UR10 da Universal Robots em um parque. “Levar um robô para este lugar desconhecido foi um desafio interessante”, explica Atherton. Juntamente com colegas, ele calibrou o robô e escreveu um programa simples que direcionava o robô a seguir os caminhos de um desenho vetorial projetado em uma tela. “O UR10 era perfeito; era pequeno, móvel e seguro. Poderíamos trazê-lo para fora em um caso Pelican. Se tivéssemos usado um dos nossos robôs tradicionais, teria sido necessária uma empilhadeira e uma gaiola de segurança para que isso nunca tivesse funcionado”, diz ele.

Assistência robótica flexível em canteiros de obras

Os recursos de segurança integrados dos robôs da UR também levaram a Autodesk a desenvolver um protótipo de “assistente de robô” para canteiros de obras que podem ser transportados em torno de canteiros de obras. A equipe de pesquisa colocou um roteador na extremidade do braço do robô, deu-lhe uma câmera e um projetor e desenvolveu um software de aprendizado de máquina que permitiu que o robô reconhecesse gestos humanos e comandos de voz. O UR10 pode ser enrolado até um pedaço de drywall, por exemplo, e projetar uma tomada na parede que o usuário pode modificar e, em seguida, usar o comando de voz para dizer ao UR10 para ir em frente e cortá-lo.

Sistemas de montagem inteligentes

Outro desafio da indústria da construção agora abordado na pesquisa da Autodesk com os robôs UR é o desenvolvimento de um sistema de montagem inteligente com o “Brick-Bot” da equipe, que aborda três subproblemas: coleta de lixo, recolocação e colocação.

Usando a orientação visual, o robô pode escolher um tijolo pré-definido em uma confusão de diferentes tamanhos e cores. Se a peça for agarrada na posição errada para colocação, a UR10 realiza uma pesquisa visual e pode reposicionar e voltar a agarrar a peça até que seja colocada corretamente na garra. A colocação final também é guiada por um segundo robô UR, um UR5, segurando uma câmera para verificar o conjunto de tijolos. “A próxima iteração é realmente começar a montar projetos, por exemplo, uma casa de Legos ou uma girafa de brinquedo, e depois fazer com que o robô a construa automaticamente”, explica Yotto Koga, arquiteto de software da Autodesk, enfatizando como a capacidade de trabalhar ao lado do robô nesse processo é imperativa. “Uma das principais razões pelas quais escolhemos a Universal Robots é porque é seguro trabalhar com ela. Eu poderia literalmente conectar o robô ao meu laptop, trabalhar ao lado dele e iterar rapidamente nossos experimentos sem me preocupar com protocolos de segurança retardando as coisas. Isso foi muito importante para a gente progredir nesse projeto.”

O rápido progresso também foi facilitado pelas APIs abertas dos robôs da UR. “Conseguimos obter um controle de nível bastante baixo dos robôs UR usando a API de streaming sobre comunicação TCP, o que era vital para nossas necessidades específicas, pois precisávamos acessar diretamente o robô ignorando o próprio sistema operacional do robô”, explica o arquiteto de software. Sua colega Heather Kerrick conta como o projeto HIVE também se beneficiou da arquitetura aberta do robô. “Construir a COLMEIA significava trabalhar em várias linguagens de codificação e ambientes diferentes entre equipes e dispositivos. Conseguimos simplificar todos os nossos comandos em uma única string que pudemos enviar para o robô”, conta. Com nossos robôs industriais maiores, muitas vezes há etapas extras ou software extra necessário para contornar quaisquer controles nativos incorporados ao robô, o que não é o caso aqui. A linguagem de script para a UR também é muito, muito simples de aprender e usar.”

Estávamos muito orgulhosos de nossa capacidade de capacitar o robô, dando-lhe sensores e habilidades de tomada de decisão e, em seguida, agir de acordo com isso.

Heather Kerrick, Senior Research Engineer
Revolucionando canteiros de obras

Revolucionando canteiros de obras

Os robôs no canteiro de obras são uma raridade, em grande parte devido ao fato de que os robôs industriais tradicionais precisam operar dentro de gaiolas de segurança e não podem ser facilmente movidos. Os recursos de segurança integrados da Universal Robots permitem que eles trabalhem ao lado de humanos sem proteção de segurança. Isso habilitou o protótipo do assistente robótico da Autodesk que poderia ser rodado entre as tarefas, como cortar pedaços predefinidos de drywall. Robô colaborativo UR10, Autodesk, EUA

Ultrapassando os limites da percepção da robótica

Ultrapassando os limites da percepção da robótica

“Uma das coisas mais interessantes que aprendemos com o projeto HIVE foi que as pessoas com muita experiência em robótica ficaram muito impressionadas com o que conseguimos fazer com todos os sensores, enquanto as pessoas que nunca trabalharam com robótica deram como certo. Eles presumiram que era assim que essa tecnologia funcionava”, relata Heather Kerrick, engenheira sênior de pesquisa do Laboratório de Robótica da Autodesk. Robô colaborativo UR10, Autodesk, EUA

Integração perfeita de tecnologia habilitada por voz

Integração perfeita de tecnologia habilitada por voz

A Autodesk criou um software de ativação de voz, permitindo que o operador simplesmente informasse o UR10 quando cortar o drywall. Robô colaborativo UR10, Autodesk, EUA

Desencadeando a inovação na construção

Desencadeando a inovação na construção

O objetivo na construção do pavilhão da COLMEIA era que os usuários experimentassem uma integração perfeita entre fabricação robótica, wearables, rastreamento RFID e inteligência incorporada nas peças de construção. O projeto HIVE foi uma colaboração entre o Autodesk Robotics Lab, a ICD University of Stuttgart e os participantes da Autodesk University. Robô colaborativo UR10, Autodesk, EUA

Redefinindo a construção no local com integração perfeita

Redefinindo a construção no local com integração perfeita

“Os robôs UR foram capazes de oferecer movimentos muito precisos e medições muito precisas que teriam sido difíceis para um humano fazer no local, então o humano não precisava de tantas ferramentas ou equipamentos de medição. Eles conseguiram ir até o robô, pegar a peça que precisavam e depois levá-la de volta para um canteiro de obras”, diz a engenheira de pesquisa da Autodesk, Heather Kerrick, cuja equipe criou com sucesso a COLMEIA em três dias.
Robô colaborativo UR10, Autodesk, EUA

Inovação em segurança em primeiro lugar - Capacitando a experimentação ágil "

Inovação em segurança em primeiro lugar - Capacitando a experimentação ágil "

“Uma das principais razões pelas quais escolhemos a Universal Robots é porque é seguro trabalhar com ela. Eu poderia literalmente conectar o robô ao meu laptop, trabalhar ao lado dele e iterar rapidamente nossos experimentos sem me preocupar com os protocolos de segurança que atrasam as coisas. Isso foi muito importante para progredirmos neste projeto”, diz Yotto Koga, arquiteto de software da Autodesk.
Robô colaborativo UR10, Autodesk, EUA

Transformando a expressão artística por meio de comandos simplificados

Transformando a expressão artística por meio de comandos simplificados

A arquitetura aberta dos robôs UR simplifica a transmissão de comandos. O robô UR10 foi capaz de desenhar R2D2 se apaixonando por uma caixa de correio através de um programa simples que direcionava o robô a seguir os caminhos de um desenho vetorial que era projetado em uma tela.
Robô colaborativo UR10, Autodesk, EUA

Desafios de automação resolvidos

  • Manuseio e montagem precisos de variantes de produtos
  • Desenhar através da transmissão de comandos
  • Processos de corte habilitados por meio de comandos de voz e machine learning
  • Estreita colaboração homem-robô no ambiente do canteiro de obras

Principais motivadores de valor

  • Interface de programação aberta colaborativa e segura,
  • permitindo fácil transmissão de comandos

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Pegar e colocar
  • o desenho de corte de
  • montagem

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra