<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Trabalhar junto com os cobots? Veja as opiniões das equipes

A automação com cobots traz muitos benefícios para as empresas. Mas, e para os profissionais que trabalham lado a lado com a tecnologia? Veja as opiniões das equipes!

Trabalhar junto com os cobots? Veja as opiniões das equipes
Trabalhar junto com os cobots? Veja as opiniões das equipes

Quando se fala em automação de processos, pode-se pensar em muitos benefícios para a empresa que investe nessa tecnologia: maior produtividade, menos desperdício, agilidade etc. Mas e para os profissionais que se adaptam para trabalhar lado a lado com os cobots?

Flexibilidade, produtividade, segurança e uma cultura aprimorada de trabalho são apenas alguns dos benefícios para os profissionais que lidam com esse tipo de tecnologia. Se você ainda tem dúvidas de que os cobots chegaram para contribuir com a execução das atividades diárias, confira só o que falam os que já criaram esse laço com a robótica colaborativa.

Cobots no chão de fábrica

A Inertia Switch, empresa de engenharia em Orangeburg, Nova York, instalou o Universal Robots UR5 para otimizar a produção na execução de tarefas repetitivas. Dessa forma, os profissionais que antes executavam a função estão adquirindo novos conhecimentos para programar o cobot. É o caso de Slobodan Todori, maquinista da Inertia Switch, que destaca: “sinto-me melhor programando um robô que está realmente fazendo o trabalho que eu teria feito. É muito bom”.

Os profissionais que antes executavam funções braçais e repetitivas hoje podem ser aproveitados em áreas complexas, enquanto os cobots dão conta das tarefas mais simples. Ou seja, a mão de obra humana passa a ser mais valorizada e especializada.

Flexibilidade com os braços robóticos

Flexibilidade na produção e também na execução de tarefas diárias proporcionam maior satisfação para os funcionários e incrementam a produtividade. Foi isso que a BJ-Gear A/S, na Dinamarca experimentou. Na empresa foram instalados os UR5 e o UR10 em suas linhas de produção. De acordo com a marca, os cobots são a maneira mais econômica de automatizar a produção e permanecer à frente da concorrência.

Para Lars Meldgaard Nielsen, engenheiro industrial da BJ-Gear A/S, aprender novas habilidades, como a programação, tornou a rotina de trabalho melhor. “Antes da Universal Robots, eu ficava oito horas por dia na mesma máquina e não tinha outras atribuições. Os robôs me permitiram ser mais flexível e assumir novas tarefas. O trabalho também se tornou mais interessante, agora que aprendemos a programar os robôs, o que é realmente divertido”.

Precisão para o manuseio de materiais delicados 

O Dynamic Group é uma empresa de moldagem por injeção situada em Minnesota com mais 135 funcionários que instalou três cobots da UR para a execução de tarefas repetitivas. O grupo obteve um aumento de produtividades de 400%.

A produção de moldagem por injeção trabalha com muitos detalhes e material extremamente sensível. Dessa forma, os braços robóticos contribuem na execução de tarefas repetitivas, evitando desperdícios e agilizando processos.

Trabalhar com robôs também gera animação. O operador de imprensa do Dynamic Group, Darryl Lidel, nunca pensou que teria a oportunidade de trabalhar com robôs: “É incrível! Meu trabalho era bastante árduo sem o robô, mas agora temos um que facilita meus dias, agiliza processos e tudo corre melhor.”

Além de fáceis de operar, os cobots têm conquistado corações

A chegada de novidades tecnológicas podem causar um misto de ansiedade e curiosidade. Quando os cobots foram instalados no Scott Fetzer Electrical Group, no Tennessee, foi isso que a equipe experimentou.

Mas, agora os UR5 e UR10 já fazem parte da família, foram inclusive apelidados carinhosamente de Thelma e Louise, em alusão a dupla dinâmica de filme clássico com mesmo nome.

Por lá, os profissionais ficaram realmente encantados com as melhorias implantadas pelos cobots, inclusive buscam sempre novas maneiras de utilizá-los na rotina produtiva para aumentar a eficiência.

Vale ainda destacar que o Scott Fetzer Electrical Group viu um aumento de 20% em sua produtividade desde a chegada dos braços robóticos.

Cobots criam novas possibilidades para o futuro 

Empresas de destaque não têm apenas a eficiência e a produtividade como prioridade, a satisfação dos funcionários e suas condições de trabalho são importantes indicadores para negócios bem-sucedidos e desejáveis de se trabalhar.

Por isso, a instalação de cobots tem sido tão bem recebida pela gestão e também pelos profissionais que trabalham com a parte operacional das indústrias. Essa é uma forma de dinamizar a rotina produtiva e valorizar a mão de obra humana.

Na fábrica da BMW Plant Spartanburg, Nise Ellis trabalha em conjunto com os braços robóticos da UR e conta que a tecnologia reduziu a tensão e aumentou o desempenho geral da produção.

Os cobots chegam para proporcionar tranquilidade aos funcionários para que eles possam se concentrar em outras tarefas no trabalho e aproveitar a vida.

Como funcionam os cobots da Universal Robots 

Você já pode perceber que fábricas em diferentes localidades e com diferentes produtos têm aderido à tecnologia dos robôs colaborativos. Os cobots resolvem problemas de ergonomia, produtividade, qualidade e segurança. Além de proporcionar um ambiente de trabalho flexível, rápido e dinâmico na rotina produtiva.

Além de todos esses benefícios já mencionados, os cobots desenvolvidos pela Universal Robots têm menor custo total de instalação, são flexíveis, seguros e de fácil programação. Dessa forma, adaptam-se às diferentes realidades para atender diversificados processos e ainda possuem um rápido retorno sobre o investimento, de apenas seis meses.

Assim, os cobots são uma tecnologia de baixo custo que está criando oportunidades dentro das indústrias e criando novos empregos para o futuro.

Entre em contato para mais informações