O Sistema MES (Manufacturing Execution System) é uma solução para ajudar as indústrias a ter processos mais eficientes, integrados e rastreáveis. Conheça!

O Sistema MES (Manufacturing Execution System) é uma solução para ajudar as indústrias a terem processos mais eficientes, integrados e rastreáveis. Ao conectar o chão de fábrica com sistemas de gestão como o ERP, o MES permite um monitoramento mais preciso da manufatura, proporcionando mais produtividade.
Ao longo deste artigo vamos explicar as principais informações sobre o tema. Continue a leitura para conferir:
MES é a sigla para Manufacturing Execution System, em português Sistemas de Execução de Manufatura. Trata-se de um sistema computadorizado usado na fabricação para rastrear e documentar a transformação de matérias-primas em produtos acabados.
Diferente de um ERP, que gerencia recursos empresariais de forma macro, o MES atua diretamente no chão de fábrica, registrando o status de produção, consumo de materiais, qualidade dos produtos e desempenho dos equipamentos. Essa conexão permite um controle preciso e imediato sobre cada estágio da manufatura.
Além disso, podem ser implantados de maneira modular, separando OEE, APS e Kanban.
No eventual caso de erros ou situações inesperadas, as inconsistências são detectadas quase imediatamente, o que ajuda as equipes em um troubleshooting mais ágil para não comprometer a qualidade do produto.
- Leia também: ERP para indústria: como o sistema otimiza a gestão da produção?
Listamos a seguir as principais vantagens de implementar um Sistema MES de produção:
Com o Sistema MES é possível coletar dados diretamente das máquinas, e com isso identificar falhas rapidamente, como paradas não programadas, erros no fluxo de matéria-prima, entre outros.
Com essa informação, os gestores podem analisar detalhadamente o processo produtivo e tomar decisões mais assertivas para otimizar o fluxo de trabalho.
A partir do Sistema MES, as indústrias passam a ter um controle rigoroso de cada etapa produtiva, o que ajuda a reduzir a variabilidade e aumenta a conformidade dos produtos.
Cada item fabricado pode ser monitorado do início ao fim da linha de produção, isso ajuda a identificar todos os gargalos do chão de fábrica que prejudicam a qualidade do processo.
- Leia também: Indicadores de produção industrial: conheça os 7 principais
A otimização de processos e a minimização de desperdícios resultam em um uso mais eficiente dos recursos. Com isso, é possível ter um controle maior dos custos de produção.
Em geral, as manufaturas passam por dois tipos de perda. As perdas normais, que já são previstas, como o setup de máquinas, por exemplo; e as perdas extras, ou seja, imprevisíveis. É o caso, por exemplo, de erros humanos ou quebras de máquinas. Com o MES, seu negócio consegue se antecipar a grande maioria dessas perdas.
A implementação de um Sistema MES requer um planejamento cuidadoso para garantir que a tecnologia seja aproveitada ao máximo. O processo pode ser dividido em cinco etapas principais:
De acordo com um levantamento realizado pela Transparency Market Research, estima-se que o mercado global de MES gere uma receita de US$ 18,06 bilhões até o fim de 2025.
A maior adesão aos sistemas MES pode ser atrelada ao maior uso de automação pelas indústrias em todo o momento. Com isso, aumenta-se a necessidade de se ter um ambiente produtivo cada vez mais conectado e colaborativo.
Os cobots (robôs colaborativos) podem potencializar os resultados de um Sistema MES, criando uma produção altamente conectada e automatizada. A interação entre robôs e MES permite que os cobots realizem ajustes automáticos nos processos com base nos dados coletados em tempo real.
Por exemplo, em uma linha de montagem, um robô colaborativo pode ajustar sua força de aperto conforme as especificações do MES, garantindo padrões de qualidade e evitando retrabalho. Além disso, os cobots podem ser programados para executar tarefas específicas de inspeção e controle de qualidade, aumentando ainda mais a precisão dos processos industriais.
Para saber mais sobre como os cobots podem se adaptar à sua indústria dentro de tarefas de automação distinta como paletização, parafusamento, soldagem, inspeção de qualidade, empacotamento e outras mais, fale com nossa equipe.
Reunimos aqui as principais dúvidas sobre o Manufacturing Execution System (MES). Confira:
O que significa a sigla MES?
MES é a abreviação de Manufacturing Execution System, termo em inglês para Sistema de Execução de Manufatura.
O que é MES (Manufacturing Execution System)?
MES é um sistema computadorizado utilizado para monitorar, controlar e documentar todas as etapas do processo de fabricação, desde o consumo de matérias-primas até a entrega do produto final. Ele fornece uma visão detalhada da produção em tempo real, permitindo que gestores tomem decisões mais assertivas, reduzam desperdícios e garantam maior qualidade e produtividade nas operações.
Qual a diferença entre MES e ERP?
Enquanto o ERP atua de forma mais ampla, integrando os recursos empresariais e administrativos, o MES foca na operação do chão de fábrica. O ERP oferece uma visão macro do negócio (como compras, vendas e finanças), e o MES trabalha em nível operacional, monitorando máquinas, ordens de produção e KPIs. Os dois sistemas são complementares e, quando integrados, tornam a gestão industrial muito mais eficiente.
Qual a diferença entre MES e PLC?
O PLC (Programmable Logic Controller) é um controlador lógico programável responsável por automatizar processos e comandos diretos nas máquinas, como ligar, desligar ou ajustar equipamentos. Já o MES atua em um nível superior, recebendo dados desses PLCs para transformar as informações operacionais em indicadores de desempenho, relatórios e análises que orientam a tomada de decisão. Em resumo, o PLC executa, e o MES gerencia.
Qual o principal software de Manufacturing Execution System?
Não existe um software considerado “o principal”, pois a escolha ideal depende do porte, do setor e das necessidades específicas da sua indústria. No entanto, já há no mercado várias soluções bem estabelecidas e reconhecidas, como AVEVA MES, Critical Manufacturing MES e Rockwell FactoryTalk MES. O importante é que o sistema escolhido se integre bem com o ERP e com os equipamentos existentes, suporte automação, robótica colaborativa e permita o monitoramento em tempo real e rastreabilidade.
- Leia também: CLP (Controlador Lógico Programável): o que é e qual sua importância na automação industrial?
O Sistema MES é uma peça fundamental para a indústria moderna que busca mais controle, eficiência e integração em seus processos.
Ao conectar o chão de fábrica com o ERP e outras tecnologias de automação, ele transforma dados em insights estratégicos e melhora o desempenho produtivo em tempo real.
Investir em um MES é investir em produtividade, qualidade e competitividade para o futuro da manufatura.