Entenda o que é um servo motor e veja como ele é usado na indústria para aumentar a produtividade. Conheça também uma opção substituta mais refinada da UR.

Este artigo busca elucidar o que é um servo motor e como essa tecnologia é aplicada na robótica industrial e no ambiente de produção. Continue a leitura para conferir em detalhes:
Um servo motor é um dispositivo eletromecânico que converte sinais de controle em movimento mecânico preciso. É composto por três principais componentes: um motor, um sistema de feedback e um controlador.
O motor em um servo motor é geralmente um motor de corrente contínua (DC) de alta qualidade, embora também possam ser utilizados motores de corrente alternada (AC). O motor converte a energia elétrica em energia mecânica, gerando torque e girando o eixo.
O sistema de feedback é responsável por fornecer informações precisas sobre a posição do eixo do motor. Normalmente, é usado um dispositivo chamado potenciômetro, que é conectado ao eixo do motor e fornece um sinal de tensão proporcional à posição angular do eixo.
O controlador é a parte central do servo motor, encarregada de receber o sinal de controle e processá-lo para controlar o motor. O sinal de controle é geralmente um sinal de pulso modulado (PWM) e contém informações sobre a posição ou velocidade desejada do eixo.
O controlador compara a posição atual do eixo, fornecida pelo sistema de feedback, com a posição desejada e ajusta a tensão aplicada ao motor para alcançar o movimento correto.
A integração desses componentes permite que um servo motor seja capaz de realizar movimentos precisos e controlados.
O sistema de feedback contínuo fornece informações em tempo real sobre a posição do eixo, permitindo que o controlador faça ajustes para manter a posição desejada.
Isso torna os servo motores particularmente úteis em aplicações que exigem posicionamento preciso, como robótica industrial, sistemas de controle automatizados, modelagem por computador, entre outros.
Os servo motores têm uma ampla faixa de aplicações, graças à sua capacidade de fornecer controle preciso de posição, velocidade e torque.
Eles são amplamente utilizados em robótica industrial para controlar os movimentos de robôs em linhas de produção; em sistemas de controle de movimento, como em CNC (Controle Numérico Computadorizado), onde o posicionamento preciso é essencial; aeromodelismo e drones, onde a estabilidade e o controle são fundamentais.
- Leia também: Redes industriais: o que são, principais tipos e para que servem
Um servo motor industrial é uma versão robusta e potente do servo motor comumente usado. Esses motores são projetados para atender às demandas rigorosas de aplicações industriais, que exigem alto desempenho, confiabilidade e precisão.
Em termos de funcionamento, um servo motor industrial segue os mesmos princípios básicos de um servo motor convencional. Ele é composto por um motor de corrente contínua ou corrente alternada, um sistema de feedback e um controlador.
No entanto, existem algumas diferenças notáveis em relação ao tamanho, potência e recursos adicionais.
O motor em um servo motor industrial é dimensionado para fornecer torque elevado, permitindo movimentar cargas pesadas e realizar tarefas exigentes. Geralmente, eles são motores de corrente alternada trifásicos (AC) ou motores de corrente contínua sem escovas (BLDC), que oferecem alta eficiência e durabilidade.
O sistema de feedback em um servo motor industrial pode usar diferentes dispositivos, como encoders ópticos ou resolvers, para fornecer informações precisas sobre a posição angular e a velocidade do motor. Esses dispositivos são capazes de lidar com cargas pesadas e ambientes industriais adversos.
O controlador de um servo motor industrial é projetado para lidar com as necessidades específicas das aplicações industriais. Ele recebe comandos de controle, como a posição ou velocidade desejada, e compara esses comandos com os dados de feedback para determinar as ações necessárias para alcançar o movimento correto.
Os controladores industriais geralmente têm recursos avançados, como algoritmos de controle sofisticados, capacidade de comunicação em rede para integração com sistemas de automação e a capacidade de lidar com condições operacionais difíceis.
- Leia também: CLP (Controlador Lógico Programável): o que é e qual sua importância na automação industrial?
Existem diversas aplicações industriais para os servo motores, que são amplamente utilizados em uma variedade de tarefas e processos na indústria. Aqui estão alguns exemplos de tarefas em que os servo motores são comumente aplicados:
Existem vários tipos de servo motores disponíveis, cada um com suas próprias características, pontos fortes e fracos. Abaixo, listamos alguns dos tipos mais comuns de servo motores com suas informações principais resumidas em tópicos.
É importante destacar que essas são apenas algumas categorias de servo motores, e existem variações e modelos específicos dentro de cada tipo. As características, pontos fortes e fracos podem variar dependendo do fabricante e do modelo específico do servo motor.
Com base em sua ampla aplicabilidade e uso na indústria, os servo motores mais comumente empregados incluem:
Lembre-se de que as preferências e o uso de servo motores podem variar dependendo do setor industrial, dos requisitos específicos da aplicação e das preferências dos fabricantes de equipamentos.
Recomenda-se consultar empresas especializadas e fornecedores de servo motores para obter informações atualizadas e específicas sobre as tendências do setor.
O servo motor pode ser uma solução de automação industrial interessante para algumas aplicações, mas não oferece a mesma flexibilidade e inteligência na utilização que outros sistemas.
Os robôs colaborativos, ou cobots, por exemplo, são mais flexíveis, fáceis de programar, possuem instalação simplificada, são leves, seguros, podem ser usados sem células de segurança após apreciação de riscos obrigatória, possuem pouco impacto no chão de fábrica e ainda são muito bons em operações de baixo mix e alto volume.
Já são mais de 50.000 cobots implementados ao redor do mundo pela Universal Robots, atendendo indústrias de diferentes segmentos e portes, em aplicações como paletização, soldagem, aplicação de cola, aplicação de tinta, parafusamento, lixamento, inspeção de qualidade e muito mais.
- Leia também: 10 razões para investir em robôs colaborativos
Reunimos a seguir as dúvidas mais comuns sobre o servo motor. Confira!
O que é um servo motor?
Um servo motor é um dispositivo eletromecânico capaz de converter sinais elétricos de controle em movimento mecânico preciso. Graças a sua composição, ele é capaz de realizar movimentos controlados com exatidão, ajustando em tempo real a posição e a velocidade do eixo conforme o comando recebido.
Para que serve um servo motor?
O servo motor serve para realizar movimentos precisos e controlados em diferentes aplicações industriais e tecnológicas. Sua função principal é garantir que o movimento ocorra conforme o comando programado, sem desvios ou falhas de posicionamento.
Como funciona um servo motor?
O funcionamento de um servo motor baseia-se na interação entre o motor, o sistema de feedback e o controlador. O controlador recebe um sinal de controle, geralmente um pulso PWM, e o compara com a posição real do eixo informada pelo sensor de feedback (como um potenciômetro ou encoder). Se houver diferença entre o valor desejado e o atual, o controlador ajusta a tensão aplicada ao motor até atingir o ponto correto. Esse processo contínuo de correção permite movimentos suaves, precisos e totalmente sincronizados com o comando enviado.
Quais equipamentos possuem servo motor?
Os servo motores estão presentes em uma ampla variedade de equipamentos industriais e tecnológicos. São encontrados em robôs industriais, máquinas-ferramenta, sistemas de embalagem, linhas de produção automatizadas, equipamentos médicos, impressoras 3D, drones e veículos elétricos. Em ambientes industriais, eles são peças-chave para a movimentação de eixos, controle de válvulas, transporte automatizado e processos de alta precisão.
Qual a diferença entre servomotor e motor?
A principal diferença é o controle. Um motor comum apenas converte energia elétrica em movimento, sem retorno sobre sua posição ou velocidade. Já o servo motor tem um sistema de feedback que informa constantemente sua posição ao controlador, permitindo ajustes automáticos e garantindo precisão no movimento. Em outras palavras, o motor gira; o servo motor gira com propósito, controle e exatidão.
Os servo motores desempenham um papel essencial na automação industrial, oferecendo precisão, velocidade e confiabilidade em aplicações que exigem controle rigoroso de movimento.
No entanto, quando o objetivo é alcançar flexibilidade, segurança e facilidade de integração, os robôs colaborativos se destacam como uma evolução natural. Eles combinam a precisão proporcionada pelos servo motores com inteligência e adaptabilidade, tornando-se a escolha ideal para indústrias que buscam processos mais eficientes e conectados.
Acesse o site da Universal Robots para conhecer mais sobre nossos robôs colaborativos!