Robôs na agricultura: principais impactos e possibilidades para a área
Neste artigo, vamos explorar como a robótica agrícola está moldando o futuro da agricultura e quais são os principais impactos e possibilidades dessa tecnologia.

A inserção da tecnologia na agricultura tem transformado radicalmente o setor, trazendo inovações que aumentam a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade.
Dessa forma, os robôs na agricultura estão no centro dessa revolução, oferecendo soluções avançadas para diversos desafios enfrentados pelos agricultores.
Neste artigo, vamos explorar como a robótica agrícola está moldando o futuro da agricultura e quais são os principais impactos e possibilidades dessa tecnologia.
Continue a leitura e confira:
- Como a agricultura se transformou com a inserção da tecnologia?
- Principais impactos e possibilidades dos robôs na agricultura
- Tipos de robôs na agricultura
- Conclusão
Como a agricultura se transformou com a inserção da tecnologia?
A agricultura, uma das atividades mais antigas da humanidade, tem passado por uma transformação significativa com a introdução de novas tecnologias.
No passado, a agricultura dependia do trabalho manual e de práticas tradicionais. Hoje, a adoção de tecnologias avançadas, como a robótica, a inteligência artificial e a automação, está revolucionando o setor.
Nesse sentido, em uma pesquisa de 2020 realizada através de uma parceria entre a Embrapa, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrou as proporções da tecnologia no setor.
A pesquisa mostra que aproximadamente 84% dos agricultores brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital para auxiliar na produção agrícola.
Ainda, foi informado que cerca de 40% dos produtores disseram que vêm usando essas novas tecnologias, como as redes sociais, como canal para a compra e venda de insumos e da produção. Do mesmo modo, em torno de um terço deles utiliza soluções digitais com o objetivo de mapear a lavoura e a vegetação e para a previsão de riscos climáticos.
Dessa maneira, as inovações tecnológicas têm permitido que os agricultores realizem tarefas com mais precisão e eficiência.
Sensores, drones e sistemas de monitoramento, como o IoT, por exemplo ajudam a otimizar o uso de recursos, como água e fertilizantes, melhorando a sustentabilidade das práticas agrícolas.
A automação de tarefas repetitivas e mundanas libera os agricultores para se concentrarem em atividades de maior valor, como a gestão estratégica e o planejamento de safras.
- Leia também:* *Como os robôs transformaram a indústria de alimentos?
Principais impactos e possibilidades dos robôs na agricultura
Para além das tecnologias citadas, também temos a inclusão dos robôs na agricultura. Confira alguns dos principais impactos:
1. O avanço tecnológico resulta em mudanças no mercado de trabalho
Historicamente, a tecnologia tem revolucionado o mercado de trabalho em diversos setores. Assim como os automóveis transformaram o transporte e criaram novas oportunidades de emprego na fabricação e manutenção de veículos, os robôs agrícolas estão mudando o panorama da agricultura. A transição para tecnologias avançadas cria empregos em áreas como a instalação, operação e manutenção de robôs, além de promover a inovação e a sustentabilidade.
2. Evolução do mercado de trabalho
A automação e a robótica agrícola assumem muitas das tarefas repetitivas e mundanas, permitindo que os trabalhadores humanos se concentrem em atividades mais criativas e estratégicas. Isso não só aumenta a eficiência, mas também resulta em novas oportunidades de emprego em áreas relacionadas à tecnologia e à gestão agrícola.
3. Maior eficiência e produtividade levam ao crescimento
Os robôs agrícolas aumentam a eficiência e a produtividade, o que, por sua vez, impulsiona o crescimento econômico. Com a capacidade de realizar tarefas como plantio, colheita e monitoramento de culturas de maneira mais rápida e precisa, a robótica agrícola contribui para a maximização dos rendimentos e a redução dos desperdícios, promovendo um crescimento sustentável no setor.
- Leia também:* *Produtividade industrial: 10 dicas para otimizar os seus processos
4. Os robôs ainda precisam ser instalados, operadores e mantidos
Embora os robôs agrícolas automatizem muitas tarefas, eles não substituem completamente os humanos. Ainda assim, a instalação, operação e manutenção desses robôs requerem habilidades especializadas, criando oportunidades de emprego para técnicos e engenheiros. Esse aspecto ressalta a importância da formação de profissionais qualificados para atender às demandas do mercado agrícola moderno.
- Leia também:* *Os robôs vão roubar seu emprego?
Tipos de robôs na agricultura
Os robôs agrícolas vêm em várias formas e tamanhos, cada um projetado para desempenhar tarefas específicas. Alguns dos tipos de robôs mais comuns incluem:
- Robôs de plantio: Automatizam o plantio de sementes, garantindo uniformidade e eficiência;
- Robôs de colheita: Utilizam sensores e algoritmos para identificar e colher frutas e vegetais no ponto ideal de maturação;
- Drones agrícolas: Monitoram culturas, analisam a saúde das plantas e ajudam na aplicação precisa de fertilizantes e pesticidas;
- Robôs de deservagem: Identificam e removem ervas daninhas de maneira precisa, reduzindo a necessidade de herbicidas.
- Leia também*: *Reduzindo a contaminação no ambiente de trabalho com o uso de robôs
Conclusão
Em suma, os robôs na agricultura estão transformando o setor, oferecendo soluções inovadoras que aumentam a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade. Embora a automação traga mudanças significativas no mercado de trabalho, ela também cria novas oportunidades e permite que os trabalhadores humanos se concentrem em tarefas de maior valor.
Além disso, com o avanço contínuo da tecnologia, o futuro da agricultura será cada vez mais impulsionado pela robótica, abrindo caminho para um setor mais eficiente e sustentável.