Rastreabilidade com cobots: como os robôs ajudam a manter a qualidade nos processos?
Ao longo deste artigo vamos apresentar como as indústrias podem eliminar registros fragmentados e obter conformidade e rastreabilidade em seu processo produtivo.
Você sabia que é possível otimizar o processo de rastreabilidade com cobots? Os robôs colaborativos da Universal Robots atuam em indústrias rastreando insumos de matéria, número de lote e etapas do processo em toda a linha de produção em tempo real. Isso é possível através da integração dos nossos cobots, com a visão computacional e sistemas de rastreabilidade.
Ao longo deste artigo vamos apresentar como as indústrias podem eliminar registros fragmentados e obter conformidade e rastreabilidade em seu processo produtivo.
Como os cobots garantem rastreabilidade para indústrias?
A automação com robôs colaborativos combina quatro capacidades que em conjunto trazem benefícios de rastreabilidade para indústrias. Entenda melhor a seguir:
Visão computacional
Acoplados a câmeras e sensores de visão, os cobots são capazes de conferir etiquetas, códigos e marcações de cada produto que passa pela linha de produção, sem variar a atenção. Essa consistência é o que sustenta a inspeção visual de qualidade e a verificação de conformidade em tempo real, sem depender de amostragem.
Leitura automática de código
Em geral, as quebras de rastreabilidade acontecem exatamente na hora de registrar manualmente um número de série ou lote. Isso não acontece com os cobots, já que eles são equipados com leitores que conseguem capturar múltiplos códigos, de barras, QR ou RFID, em uma única passagem, associando automaticamente cada unidade ao seu histórico de produção.
Flexibilidade
Linhas de produção com alto mix de produtos, comuns em indústrias farmacêutica, de bebidas e de eletrônicos, sofrem mais com rastreabilidade porque cada troca de produto é também uma chance de erro de identificação. Os cobots resolvem esse problema pois são fáceis de reprogramar e podem se adaptar a diferentes tarefas sem a necessidade de trocar ferramentas ou a realização de uma reconfiguração demorada.
Essa flexibilidade é o que torna viável aplicar rastreabilidade automatizada mesmo em fábricas que produzem lotes pequenos e variados.
Integração de dados
Os cobots são capazes de registrar automaticamente cada evento (com identificação, data, hora e resultado da verificação) diretamente nos sistemas corporativos. O resultado é uma rastreabilidade muito mais confiável, transformando o chão de fábrica em uma fonte contínua de dados estratégicos para a gestão.
Leia também:* *Controle de qualidade industrial: entenda o que é, para que serve e como é feito
Por que cobots, e não robôs industriais tradicionais?
Robôs industriais tradicionais também podem executar leitura de código ou inspeção visual, mas normalmente eles exigem células de segurança fechadas, programação especializada e layouts fixos. Portanto, eles se tornam menos práticos quando o objetivo é automatizar um ponto específico de verificação sem redesenhar a linha inteira.
Cobots, por trabalharem lado a lado com operadores, permitem introduzir verificação automatizada de rastreabilidade exatamente onde ela falha hoje, seja em embalagem, paletização ou outra etapa do processo. E eles fazem isso sem exigir isolamento total nem grandes modificações no chão de fábrica.
Cobots em ação na inspeção de qualidade
Confira casos de sucesso de uso de cobots em diferentes indústrias ao redor do mundo com a finalidade de melhorar a rastreabilidade e confiabilidade na linha de produção:
Olympus
A Olympus é um dos principais fabricantes de soluções de teste e medição usadas em aplicações aeroespaciais, de petróleo e gás, automotivas e outras aplicações industriais.
Ao incorporar robôs colaborativos da Universal Robots (UR), a Olympus fornece uma solução de automação completa e eficiente para seus clientes. Essas soluções aliviam os operadores de possíveis riscos à saúde e à segurança devido a longas horas de trabalho repetitivo em posições desconfortáveis e permitem que eles se concentrem em atividades como otimizar métodos de inspeção, analisar dados e outras tarefas de valor agregado.
Tarefas resolvidas por robôs colaborativos
- Inspeção da aeronave para manter a integridade da aeronave para a segurança da tripulação e dos passageiros usando o método de teste não destrutivo (ndt)
- Verificar se os metais preciosos estão livres de quaisquer inclusões usando o método de fluorescência de raios-x (xrf)
3D Infotech
A 3D Infotech, referência em metrologia automatizada, aumentou a velocidade das inspeções em até 83% ao integrar cobots da UR à sua linha de produtos. A empresa também elevou a precisão, reduziu custos para os clientes e alcançou um crescimento expressivo de receita.
Principais impulsionadores do valor:
- Novos produtos desenvolvidos e lançados em meses
- Crescimento de receita de 230% impulsionado por novos produtos automatizados por cobot
- Custos horários do cliente para metrologia reduzidos em até 80%
- As velocidades de inspeção aumentaram em até 83%, com maior precisão
OptiPro Systems
A OptiPro Systems, fabricante de equipamentos de fabricação óptica de precisão, enfrentou o aumento da demanda dos clientes para oferecer uma solução automatizada que pudesse medir, em processo, os produtos que os clientes da OptiPro fabricam em suas máquinas.
A OptiPro encontrou a solução na Estação de Trabalho Q-Span ® da New Scale Robotics, um Kit de Aplicação da UR+ para medição de peças pequenas alimentado por um cobot UR3 da Universal Robots.
Desafios de automação resolvidos:
- Inspeção 100% em processo das peças alcançadas
- Substituiu medições manuais menos precisas e menos repetíveis que podem lascar ou danificar peças de trabalho quebradiças
- Implantação flexível em várias máquinas
- Permitiu a operação não tripulada da inspeção de qualidade em processo, crítica em um cenário de Covid com redução da força de trabalho interna
- Leia também: Implementação de automação robótica: como começar?
FAQ
Rastreabilidade automatizada só compensa para fabricantes de alimentos e medicamentos?
Não. Embora esses setores tenham exigência regulatória mais explícita, indústrias automotivas, de eletrônicos e de bens de consumo também usam rastreabilidade para reduzir custo de recall, comprovar origem de componentes e sustentar certificações como ISO 9001.
É preciso substituir os leitores de código já existentes na fábrica para usar cobots?
Geralmente não. A maioria das soluções com cobots se integra a leitores, câmeras e softwares já homologados via plataformas como o UR+, o que reduz a necessidade de trocar equipamentos que já funcionam.
Rastreabilidade automatizada reduz a necessidade de auditorias de qualidade?
Não elimina auditorias, mas costuma reduzir seu tempo e esforço, já que os registros são gerados automaticamente e ficam menos sujeitos a inconsistências do que planilhas ou anotações preenchidas manualmente.
Cobots conseguem realizar inspeção de 100% das peças, ou são adequados apenas para amostragem?
Sim, cobots viabilizam cobertura de 100% das peças em processos onde a amostragem seria a única alternativa humana prática. O posicionamento consistente em aplicações de visão computacional e gabarito é justamente o que torna isso possível sem ampliar o quadro de pessoal.