Paletização robotizada: automatize sua produção com cobots

A paletização é o tipo de tarefa repetitiva e altamente massante para o trabalhador. A robótica colaborativa é a solução flexível e compacta que chega para desempenhar essa função e solucionar problemas de ergonomia.

Paletização robotizada: automatize sua produção com cobots
Paletização robotizada: automatize sua produção com cobots

A paletização é o tipo de tarefa industrial repetitiva e altamente massante para a mão de obra humana, além de ser um posto de trabalho com problemas de segurança e de ergonomia para os operadores. No entanto, um cobot pode simplificar essa operação de empacotamento e paletização tornando-a mais simples, rápida e eficiente, ocupando um espaço de layout reduzido em comparação com um manipulador automático tradicional.

Os cobots da Universal Robots são braços robóticos de seis eixos, feitos em quatro diferentes versões com distintas capacidades de carga. Para paletização podem ser adicionados acessórios de sucção, ou garras, dependendo do objeto a ser embalado durante o processo. Assim, é possível automatizar qualquer processo de paletização, independentemente de tamanho, peso ou formato dos itens de sua produção.

Vantagens da paletização robotizada para a ergonomia do trabalho 

A mão de obra humana que é deslocada para tarefas repetitivas, como a paletização, pode sofrer com lesões devido ao trabalho extenuante. Além disso, o trabalho torna-se pouco estimulante e gratificante em funções como essa.

Assim, a utilização de cobots para automatizar processo liberar esses profissionais para ocupar cargos mais estratégicos dentro das empresas. Alguns deles podem ser deslocados para operar os próprios cobots. Isso é possível porque o software de comando dos braços robóticos da UR é intuitivo e fácil de operar.

Além disso, com os módulos online de ensino da UR Academy é possível que os futuros operadores do cobot aprendam todas as suas potencialidades. Com isso, as pequenas e médias empresas também podem maximizar o potencial dos seus cobots através de aplicações complexas na automação, promovendo a qualidade da produção, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade, com custos mínimos adicionais e requisitos mínimos de mão de obra.

Trabalhar junto com os cobots? Veja as opiniões das equipes.

Cobot na paletização

O emprego de cobots na paletização garante que as suas entregas sejam sempre corretamente contadas e embaladas de acordo com rigorosos padrões de qualidade. Essa automação está acessível para empresas de todos os segmentos e portes porque os e-Series da UR podem ser adaptados em rotinas produtivas de grandes ou de pequenos volumes.

Você ainda pode reprogramar e reimplantar o robô conforme necessário nas suas operações, assim ele desempenha mais de uma função na sua indústria apenas mudando seus acessórios para adaptar-se às atividades. Essa reimplantação rápida e descomplicada é possível graças ao seu tamanho pequeno e design leve.

A paletização robotizada combate os custos crescentes de empacotamento de novos produtos e os ciclos de vida mais curtos dos produtos, os robôs colaborativos podem operar sem interrupções: 24h por dia, 7 dias por semana, com máxima produtividade.

Além disso, a Universal Robots fornece todas as vantagens da automação robótica, sem nenhum dos custos adicionais tradicionais associados à programação de robôs, como configuração e células de trabalho blindadas e dedicadas. O período de recuperação de custos médio é de 195 dias, o mais rápido da indústria robótica.

Vale destacar ainda que todos os robôs colaborativos da Universal Robots têm certificação IP-54.

Case de sucesso na paletização robótica

A produtora de carne norueguesa, Nortura, precisava otimizar a paletização, mas com espaço limitado e um orçamento apertado O robô UR10 com um sistema de visão montado no teto forneceu um sistema de paletização rentável e de alto desempenho em um quinto do espaço normalmente necessário.

A solução robótica instalada na Notura ainda precisava empilhar caixas de diferentes tamanhos e pesos em diferentes alturas em um palete. O robô também deveria ser flexível e fácil de programar para trabalhar com o sistema de visão, e confiável o suficiente para funcionar com uma supervisão mínima.

Mesmo executando um único turno, a marca estima que o retorno sobre investimento será inferior a um ano, e o UR 10 tem a capacidade de executar mais turnos se for necessário para um retorno ainda mais rápido. A marca ficou tão satisfeita com os resultados que comprou mais dois sistemas para funcionar em diferentes linhas de produção que serão executadas ainda mais rápido com caixas menores.

Leia o case completo aqui.

Soluções Universal Robots para paletização

Os cobots da Universal Robots respondem tão bem na automação de processos para paletização por ocuparem um espaço mínimo no chão de fábrica, serem amigáveis para dividir o espaço laboral com humanos e corresponderem a um rápido retorno sobre o investimento.

A Universal Robots dispõe de 4 diferentes opções de cobots, com variadas capacidades de carga. Dessa forma, é possível encontrar um que se adapte às necessidades da rotina produtiva da sua indústria. E se você pensa que esse tipo de tecnologia não é para o seu negócio, saiba que uma das principais missões da UR é democratizar o acesso à automação segura. Por isso, dispõe de facilitações para a aquisição dos cobots, saiba mais sobre as opções de financiamento aqui.

Fábricas ao redor do mundo estão adotando a automação para resolver problemas de ergonomia, produtividade, qualidade de produto e segurança. Os robôs colaborativos têm menor custo total de instalação, são flexíveis, segura e de uso simples e intuitivo para uma gama muito diversa de processos. Já são cerca de 43 mil unidades instaladas em todo o mundo. Você vai ficar de fora? Entre em contato com a nossa equipe para conhecer as soluções em paletização robotizada da Universal Robots.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442