IIOT: como seus recursos deixam os robôs UR mais colaborativos?

Veja neste artigo como a IIOT transforma os cobots em ferramentas ainda mais colaborativas e autônomas dentro do chão de fábrica.

IIOT: como seus recursos deixam os robôs UR mais colaborativos?
IIOT: como seus recursos deixam os robôs UR mais colaborativos?

Neste momento, o entendimento de que os robôs colaborativos (ou cobots) podem trabalhar de maneira segura, fácil e flexível ao lado de humanos está começando a ser difundido entre os fabricantes. Mas o que dizer dos cobots implementados em turnos totalmente automatizados quando os funcionários não estão trabalhando?

Ou então quando um robô é integrado diretamente com outras máquinas e equipamentos enquanto os humanos estão focados em tarefas em outra parte da planta? Quando os operadores ainda não estão próximos, os cobots ainda são colaborativos?

É claro que sim! E com uma Internet das Coisas Industrial nativa (IIoT), os robôs da Universal Robots continuam colaborando mesmo em situações com trabalho humano remoto.

Os cobots da Universal Robots facilmente integráveis

Os cobots da Universal Robots são interoperáveis em qualquer ambiente de fábrica IIoT, com suporte nativo para Ethernet/IP, Profinet, MODBUS e protocolos TCP/IP. Também são oferecidos frameworks de segurança para acessar os dados de estado do robô para coleta de informações e análises necessárias ao aumento de produtividade e qualidade.

Usuários podem baixar um SDK (software development kit - kit de desenvolvimento de software) gratuito e robusto na plataforma de desenvolvedores da UR+ para aplicações de rede personalizadas e seguras.

A UR+ é uma plataforma com hardwares e softwares complementares aos robôs colaborativos da Universal Robots desenvolvidos pelos parceiros certificados da UR e pela própria empresa.

Muitos sistemas IIOT já foram desenvolvidos e utilizados usando os produtos na plataforma UR+.

Aplicações de robótica colaborativa com IIOT

Abaixo, seguem 3 exemplos de cases com clientes da Universal Robots que implementaram a Internet das Coisas Industrial junto de seus cobots. Confira:

1. ROBOTIQ INSIGHTS MONITORA E OTIMIZA A PRODUÇÃO COM TEMPO MÍNIMO DE PARALISAÇÃO

Insights é um software desenvolvido pela Robotiq para ajudar na integração do robô colaborativo e maximizar a produção. O software manda uma mensagem de texto quando o robô precisa de atenção e oferece dados em tempo real para monitorar, solucionar problemas e aumentar a produção.

Com o Insights você pode ter acesso e controlar o robô de maneira completamente remota. Use-o para ter suporte dos seus especialistas em robótica de confiança onde quer que estejam.

2. A SOLUÇÃO ROBÓTICA SECOMEA M2M IOT POSSIBILITA CONTROLE E SERVIÇO REMOTO SEGUROS

A parceira da UR+ Secomea oferece soluções de acesso remoto ARCS M2M para fabricantes de máquinas e fábricas. Com o ARCS, é possível reduzir o tempo de inatividade de linha custoso, identificar rapidamente defeitos no robô ou situações que a linha fica sem produto, além de aumentar a capacidade de manutenção e operações de reparo.

Os operadores recebem acesso sob demanda intuitivo e seguro, além de gerenciamento do robô a partir de qualquer dispositivo. Tudo isso e também um alarme em SMS integrado com notificações do robô.

O Insights da Robotiq envia relatórios diários para que você fique por dentro do desempenho e performance do seu cobot."Ao coletar dados precisos da produção de unidades do cobot UR3 em determinado período de tempo, nós podemos combinar dados e criar previsões realistas e precisas das nossas necessidades de produção, incluindo a quantidade de trabalhadores necessários e o foco principal para otimizar a produtividade", disse o CEO da Creating Revolutions Einar Rosenberg.Através do sistema de acesso remoto ARCS da Aairgate, fornecido pela Secomea, usuários ganham acesso e controle dos cobots através de um cliente VPN seguro.Através do aplicativo mobile da Hirebotics, os usuários podem rastrear o desempenho dos cobots em tempo real.

3. A HIREBOTICS ALUGA COBOTS E OFERECE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRODUTIVIDADE E MELHORIAS

A Hirebotics é essencialmente uma agência temporária para fabricantes, mas ao invés de ter humanos no quadro de colaboradores, a empresa usa os robôs da Universal Robots para resolver desafios de manufatura.

Os sistemas são para pronto uso, incluindo o braço robótico, a ferramenta (“mão” robótica) e a integração, então são acessíveis para muitas empresas - mesmo as que não entendem de robótica.

Mas a Hirebotics vai ainda além. Um componente importante do serviço são os dados do robô que a Hirebotics oferece através de um aplicativo mobile que acompanha produtividade e envia notificações. Por exemplo: quando um robô precisa de mais partes ou uma ferramenta necessita de recargas.

Criando uma revolução através do IIOT que beneficia mesmo startups

A Internet das Coisas Industrial (IIOT) pode parecer distante para pequenos fabricantes, mas não precisa ser.

A startup Creating Revolutions implementou a automação robótica e o IIOT ajudou a reduzir as rejeições de produto de dois dígitos a quase zero, enquanto aumentou também eficiência em quase cinco vezes.

A Creating Revolutions trabalhou com a Hirebotics para implementar um cobot UR3 na fabricação de pages para a indústria hospitalar.

A Hirebotics faz a inserção na automação ser possível mesmo para pequenas empresas, entregando toda a programação, implementação e manutenção do robô colaborativo e cobrando apenas pelas horas em que o cobot trabalha.

A Creating Revolutions, então, é capaz de monitorar a performance do robô por um smartphone e vê gráficos em tempo real de produção para previsões futuras de gerenciamento, enquanto a Hirebotics usa os mesmos dados para monitorar a performance do robô e corrigir quaisquer problemas rapidamente.

Leia também: O uso de robôs com inteligência artificial

Quer conhecer aplicações práticas de IIOT na robótica colaborativa? Acesse nossa página de cases ou fale agora com nossos especialistas.

TBD
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442