Entregando novas oportunidades de robôs colaborativos com a Sick

Veja como a parceria entre a Universal Robots e a SICK desenvolveu novos sistemas de visão para robôs colaborativos.

Entregando novas oportunidades de robôs colaborativos com a Sick
Entregando novas oportunidades de robôs colaborativos com a Sick

A SICKé uma das maiores fabricantes de sensores do mundo, fornecendo sensores e soluções de aplicações que criam a perfeita base para controle de processos mais seguros, assertivos e eficientes.

A Universal Robots está comprometida em colaborar com a SICK como parte do programa da Universal Robots+, o programa de parceiros com soluções complementares para robótica colaborativa em nosso site.

O comprometimento da SICK com inteligência, independência, inovação, liderança, pessoas e segurança está alinhado às metas e visões da Universal Robots para fazer dos robôs colaborativos mais acessíveis a empresas de todos os tamanhos.

David Bäck, Diretor de Negócios de PMEs para Identificação & Mensuração de Marketing & Vendas, disse que escolheram desenvolver o Inspector URCap para a plataforma Universal Robots+ porque a tecnologia da empresa era o par perfeito.

“Ambas as tecnologias focam na simplicidade e na facilidade de uso, e juntos essa colaboração traz grandes benefícios a todos os nossos consumidores.”

O software da SICK Inspector URCap oferece fácil integração entre o robô colaborativo da Universal Robots e um sensor de visão SICK Inspector PIM60 2D.

Benefícios

O sensor de visão da SICK é diretamente integrado via painel de controle do cobot. Acessar a funcionalidade do Inspector diretamente teach pendant torna o processo mais fácil e rápido para a pessoa responsável por programar a aplicação.

O SICK Inspector URCap também suporta dados de campo extra do sensor para customizar aplicações como inspeções de qualidade, que são extremamente importantes para muitas empresas ao redor do mundo.

Tarefas

  • Fácil integração do sistema de visão em aplicação robótica
  • Orientação visual do robô
  • Visão em tempo real das imagens do sensor
  • Pesquisa de objetos de referência
  • Calibração e alinhamento do sensor
  • Alinhamento da câmera/sensor com o sistema de coordenadas do robô
  • Escolha de objeto de referência
  • Movimento automático até posição em local marcado
  • Troca entre objetos de referência na programação do robô
  • Definição do ponto de referência
  • Definição de campos de dados extras e publicação como variável global
  • Definição de velocidade de aproximação

Oportunidades na implementação do sistema de visão para cobots

Antes da introdução do SICK Inspector URCap, a BSH Häusgeräte em Dillingen, na Alemanha, a empresa já usava um SICK Inspector com um robô colaborativo da Universal Robots.

O operador de máquinas Thomas Kotter disse que a integração do SICK Inspector significava que o robô estava perfeitamente adequado ao painel de controle. A tecnologia aliviou Thomas de trabalho repetitivo e cansativo que agora está sendo realizado com facilidade e precisão pelo cobot.

A integração foi feita antes da introdução do SICK Inspector URCap, então imagine as aplicações adicionais e novos tipos de soluções que podem ser introduzidas com a mesma segurança, facilidade e precisão.

Isso com certeza apresenta oportunidades animadoras para negócios de todos os tamanhos e em todos os tipos de indústrias de manufatura.

O que é a UNIVERSAL ROBOTS+

O Universal Robots+ é um novo ambiente criando situações Win-Win-Win beneficiando todas as partes envolvidas: desenvolvedores e distribuidores, clientes finais e a Universal Robots.

Esse novo ecossistema inclui um espaço de exibição para os desenvolvedores mostrarem seus componentes robóticos como, por exemplo, sistemas de visão, softwares ou garras robóticas.

Além disso, a comunidade +YOU fornece um espaço onde desenvolvedores podem trocar conhecimentos para otimizar as aplicações para os cobots da Universal Robots.

O resultado final dessa nova forma de colaboração cria novas aplicações prontas para uso com sistema plug-and-play para linhas de produção.

O cobot com garra da OnRobot e o sistema de visão da Sick mostra como é fácil integrar as tecnologias no braço robótico colaborativo. 
O cobot com garra da OnRobot e o sistema de visão da Sick mostra como é fácil integrar as tecnologias no braço robótico colaborativo. 

Nós queremos você aqui

Acreditamos que o futuro é colaborativo. Nesse futuro, começando agora, a comunidade de desenvolvedores +YOU e a sala de exibição Universal Robots+ vai otimizar o processo de implementação de um robô colaborativo.

Em primeiro lugar, os desenvolvedores terão acesso à página de exibição onde podem expor e divulgar seus produtos sem custos. E enquanto desenvolvem esses produtos, eles têm a chance única de receber suporte técnico diretamente da Universal Robots - também sem custos.

Os desenvolvedores também podem aplicar para alugar robôs colaborativos da Universal Robots para testar os produtos. Se você está desenvolvendo um produto aumentando as capacidades do cobot da Universal Robots, recomendamos que se registre no programa +YOU neste link aqui.

E para os clientes finais, eles agora têm acesso a uma plataforma onde podem rapidamente procurar e encontrar soluções certificadas feitas sob medidas para seus desafios de automação, permitindo que implementem os cobots da Universal Robots em poucas horas.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442