Empresas de robótica: 5 motivos que fazem da UR um destaque no setor

Entre as empresas de robótica que mais se destacam no cenário industrial, a Universal Robots sai na frente ao oferecer soluções colaborativas que são acessíveis, flexíveis e fáceis de integrar.

Empresas de robótica: 5 motivos que fazem da UR um destaque no setor
Empresas de robótica: 5 motivos que fazem da UR um destaque no setor

Entre as empresas de robótica que mais se destacam no cenário industrial, a Universal Robots sai na frente ao oferecer soluções colaborativas que são acessíveis, flexíveis e fáceis de integrar. Desde 2005, a empresa vem revolucionando a automação com tecnologias que aumentam a produtividade e a competitividade para indústrias de todos os portes.

Neste artigo, você vai descobrir 5 razões que colocam a UR entre as líderes globais do setor. Continue lendo e confira!

DIFERENCIAIS DA UNIVERSAL ROBOTS

Fundada em 2005, por três estudantes universitários na Dinamarca, a Universal Robots foi a primeira empresa a fornecer robôs colaborativos comercialmente viáveis - e transformar empresas e indústrias inteiras.

Mais do que simplesmente automação, a Universal Robots muda a maneira como as pessoas trabalham e vivem em todo o mundo.

Nossos braços robóticos são ferramentas avançadas, mas fáceis de usar, que vêm sendo utilizadas em empresas e organizações de todos os tamanhos para ajudar a enfrentar a volatilidade do mercado.

Veja a seguir 5 motivos que fazem a UR se destacar no setor de robótica:

1. UR+

Na UR, sabemos que nenhuma empresa tem a capacidade de entender sozinha um setor que está em crescimento tão intenso.

Ao criar o primeiro ecossistema do mundo de parceiros UR+ aprovados, construímos uma plataforma para trabalhar com terceiros que são especialistas em suas áreas de tecnologia. Esses parceiros criam componentes e kits de aplicações novos e inovadores para as necessidades exclusivas de cada empresa.

A plataforma UR+ agora inclui mais de 300 parceiros UR+ e mais de 400 componentes certificados, kits de aplicações e soluções. Como plataforma, o UR+ permite que os clientes naveguem por ferramentas compatíveis com os cobots UR. Também ajuda os distribuidores, integradores e OEMs a trabalhar com os clientes para encontrar e selecionar os produtos certos para o trabalho.

O UR+ inclui um número soluções UR+ que está sempre em crescimento – pacotes completos que oferecem uma solução comprovada para resolver os problemas dos clientes.

Essas soluções contêm um cobot UR, hardware e software, bem como serviço de instalação, manual, suporte operacional e treinamento. Para algumas das aplicações mais comuns do setor, essas soluções UR+ fornecem uma abordagem completa para automação direta e eficaz.

- Leia também: Tipos de automação industrial: descubra quais são e confira exemplos

2. DISTRIBUIDORES

A Universal Robots tem uma rede global de parceiros de distribuição prontos para ajudar as empresas a dar os primeiros passos em direção à automação. Com vendas especializadas e acesso a engenheiros altamente qualificados, esses distribuidores podem oferecer atendimento às empresas desde a consulta até o suporte técnico.

Os clientes interessados em comprar um cobot geralmente serão contatados por um distribuidor aprovado em sua região.

A tarefa do distribuidor é realmente conhecer as operações do negócio e descobrir como os cobots podem auxiliá-los. Eles podem oferecer conselhos sobre quais aplicações seriam mais adequadas para as operações da empresa, sugerindo ferramentas ou produtos da plataforma UR+ para garantir que a implantação seja correta e, finalmente, bem-sucedida.

Depois que os cobots forem implementados, os distribuidores ficarão à disposição para fornecer consultoria e suporte especializados, além de treinamento em determinadas partes do sistema.

3. OPÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO

A equipe de vendas da Universal Robots e seus distribuidores viajam para suas instalações com um robô colaborativo para realizar uma demonstração.

Com essa demonstração, você descobrirá como automatizar seus processos de produção de maneira simples e rápida, além de aprender sobre os benefícios dos robôs colaborativos: ROI rápido, implementação rápida, agendamento fácil e realocação flexível.

Obviamente, você pode trocar informações com nossos consultores sobre tópicos relacionados aos custos de investimento associados aos cobots, sobre a aceitação do cobot pelos trabalhadores de sua fábrica e muitos outros assuntos de acordo com suas necessidades.

4. UR ACADEMY

A Universal Robots Academy é uma plataforma de estudos online com formação certificada dentro da nossa “Rede de Centros de Formação Autorizados". Esse espaço é destinado a alargar o conhecimento dos usuários sobre os cobots da Universal Robots e a sua infinita variedade de aplicações. Além disso, os estudantes têm a oportunidade de praticar em aplicações reais.

Os módulos de formação abrangem uma variedade de capacidades de programação de cobots, essenciais e avançadas, incluindo cobot scripting, comunicação industrial e uso da interface. As sessões de formação são organizadas pela Universal Robots ou por parceiros do canal.

Esse acesso à informação, por meio da Universal Robots Academy, garante que pequenas e médias empresas também possam maximizar o potencial dos seus cobots através de aplicações complexas na automação. Assim é possível promover a qualidade da produção, ao mesmo tempo em que se aumenta a produtividade, com custos mínimos adicionais e requisitos mínimos de mão de obra.

5. VARIEDADE DE PRODUTOS

A nossa família de cobots oferece cinco diferentes opções de carga útil (3, 5, 12.5, 16, 20 e 30 kg) permitindo uma ampla variedade de aplicações. Com 6 graus de liberdade, incrível flexibilidade, e fácil integração em ambientes de produção existentes, os nossos cobots são construídos para fazer mais.

UR3e

O Universal Robots UR3eé um robô industrial colaborativo ultraleve e compacto, ideal para aplicações de mesa. O seu espaço reduzido torna-o ideal para ser construído diretamente dentro de máquinas ou em outros espaços de trabalho reduzidos. Este cobot pesa apenas 11 kg, mas tem uma carga útil de 3 kg. A sua rotação de ± 360 graus em todas as articulações do punho e rotação infinita na junta final, o que o torna bem adequado para aplicações leves de montagem e aparafusamento.

UR30

O UR30pode levantar cargas pesadas mantendo uma pegada compacta em um ambiente colaborativo.

UR20

O UR20foi reimaginado, redesenhado e reconstruído do zero. Cada detalhe foi meticulosamente planejado para entregar performance e qualidade de última geração.

UR16e

O Universal Robots UR16eoferece impressionantes 16 kg de carga útil num espaço reduzido e é ideal para uso em aplicações de atendimento pesado de máquinas, manipulação de materiais, embalamento e parfusamento de parafusos e porcas.

Este robô de força permite maior peso das ferramentas de fim de braço e manipulação de peças múltiplas, e é especialmente útil para obter tempos de ciclo mais curtos.

UR10e

O Universal Robots UR10eé um braço robótico colaborativo industrial extremamente versátil, com capacidade de carga útil elevada (12,5kg) e longo alcance. O seu alcance de 1300 mm abrange espaços de trabalho amplos sem comprometer a precisão ou o desempenho da carga útil. O UR10e atende a uma ampla gama de aplicações em atendimento de máquinas, paletização e embalamento.

UR5e

O Universal Robots UR5eé um robô colaborativo industrial leve construído para aplicações médias (até 5 kg). Este robô de uso geral foi construído com versatilidade e adaptabilidade em mente. O UR5e foi projetado para integração contínua em uma ampla variedade de aplicações.

Confira: Custos e benefícios da implantação de um braço robótico industrial

CASO DE SUCESSO COM COBOTS UR

A Universal Robots já implementou mais de 90.000 cobots usados em diversos ambientes de produção todos os dias ao redor do mundo. E os resultados são impressionantes.

Veja a seguir alguns exemplos:

NATURA

Natura, a maior multinacional brasileira de cosméticos, acaba de integrar um robô colaborativo da Universal Robots, um modelo UR10, na linha de produção dos produtos EKOS. O processo de encaixotamento era feito manualmente, com duas pessoas realizando essa tarefa diariamente.

A grande quantidade de embalagens a serem encaixotadas gerava um impacto econômico negativo aos funcionários, além de realizar atividades repetitivas sem valor agregado para a produção.

Com desafios que vão além do desenvolvimento de novos produtos e incluem inovações em serviços e novos negócios, a Natura é favorável à soma do conhecimento em rede. A proposta é ajudar no diálogo da comunidade científica, reunindo pesquisadores e instituições de pesquisa para inovar e promover relações de bem estar (relações harmoniosas do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com a natureza).

“Era uma linha bem manual, onde a gente trabalhava no final da linha com duas pessoas guardando na caixa e isso era bem impactante pra gente que fazia todo o processo encaixotando manualmente”, afirma a operadora de máquina da Natura, Maria Correia de Meira.

São oito produtos empacotados, que possuem diferentes tamanhos e a solução foi incluir um sistema de troca rápida para 3 ferramentas, em apenas alguns minutos, possibilitando que o trabalho do robô fosse realizado com os diferentes tamanhos de embalagens. São 70 produtos empacotados por minuto, muito mais rápido que a configuração do restante da linha.

CONTINENTAL

A empresa Continental Automotive Espanha escolheu a Universal Robots para executar as tarefas de manipulação e validação de componentes e placas PCB durante o seu processo de fabricação, uma tarefa monótona e repetitiva, que exige, ao mesmo tempo, precisão e delicadeza.

Inicialmente, foram instalados dois robôs UR10 para carregamento e descarregamento de placas PCB e para montagem de componentes. Atualmente, 6 cobots UR10 estão instalados com 3 projetos complementares para UR10 a caminho. Veja quais foram os resultados obtidos:

Controle e flexibilidade:

A empresa conseguiu manter o controle sobre as decisões tomadas pelos robôs devido à simplicidade de programação; todos os controladores eletrônicos e robóticos são combinados em um ponto central, permitindo a modificação de programação sem a necessidade de especialistas externos.

Equipe sem sobrecarga:

A chegada do cobot significou uma mudança no papel dos operadores que já não têm que executar tarefas braçais como mover componentes de uma estação para outra. Agora eles podem se concentrar em tarefas qualificadas que contribuem para melhorar a produção.

Redução de custos:

Automatizar o trabalho de partes e componentes móveis na planta permitiu à Continental reduzir os custos operacionais, diminuindo tempos de conversão em 50% de 40 para 20 minutos se comparados à execução manual da tarefa.

Segurança:

A equipe da Continental está muito satisfeita com as medidas de segurança associadas aos robôs colaborativos. Por exemplo, o operador pode entrar na célula a qualquer momento e o robô para instantaneamente devido a sensores adicionais acionados com a proximidade do operador.

Veja mais exemplos de casos de sucesso com cobots aqui.

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442