Eliminando gargalos de produção por meio da automação robótica

Quer reduzir desperdícios de tempo e recursos? Otimizar processos? Eliminar gargalos na sua produção? A automação robótica é a resposta que você procura, e ainda, com o mais rápido retorno sobre o investimento do setor.

Eliminando gargalos de produção por meio da automação robótica
Eliminando gargalos de produção por meio da automação robótica

Quer reduzir desperdícios de tempo e recursos? Otimizar processos? Eliminar gargalos na sua produção? A automação robótica é a resposta que você procura, e ainda, com o mais rápido retorno sobre o investimento do setor.

Por que a automação robótica é a resposta?

Não é de hoje que a automação tem sido vista como a grande solução, em diversificados setores da economia, para resolver problemas de agilidade, consistência e eficiência. Nesse sentido, a automação robótica pode ser ainda mais interessante de ser requisita.

A robótica colaborativa foi inaugurada com a criação dos cobots, que são braços robóticos articulados que têm a capacidade de automatizar quase qualquer coisa.

Conheça os cobots

TBD

Os cobots são:

  • Colaborativos: podem trabalhar lado a lado com humanos, sem necessidade de itens de segurança adicional. Os cobots já vêm de fábrica com mais de 17 configurações de segurança, como: parada ao entrar em contato com algo ou alguém; delimitação de espaço para exercício de suas funções e regulagem de força. Confira no vídeo:
  • Compactos: os cobots podem ser instalados em uma bancada, ou estrutura móvel, ocupando pouquíssimo espaço no layout da sua fábrica e com flexibilidade total para ser movido facilmente.
  • De fácil programação: os profissionais, que antes desempenhavam as funções a serem automatizadas, podem se tornar os programadores dos cobots. Qualquer pessoa que mexe em um celular pode configurar as atividades do robô colaborativo.
  • Acessíveis: acha que essa tecnologia não está ao alcance da sua empresa por questões financeiras? A automação por meio da robótica colaborativa é muito mais acessível que a automação industrial tradicional! Além disso, é possível encontrar opções viáveis de financiamento.
  • Consistentes: os cobots podem exercer uma mesma função, ou várias, 24 horas por dia, sete dias por semana. Um profissional humano, quando exerce uma função repetitiva pode cometer erros que comprometem a qualidade da produção, além disso, esses cargos podem ser insalubres, ou, no mínimo, prejudiciais à ergonomia do trabalho. Portanto, por uma questão de produtividade e, principalmente, de saúde dos trabalhadores, a automação robótica colaborativa é ideal para incrementar a produção e eliminar gargalos.
  • Flexíveis: em menos de 20 minutos o cobot pode passar de uma função para a outra. Assim, pode ser empregado em ambientes que necessitam de um alto volume de produção, ou ainda, naqueles que existe uma gama variada de produtos, com diferentes atividades a serem automatizadas.

Como eliminar gargalos com a automação robótica?

O primeiro passo para eliminar um gargalo é identificar qual é esse gargalo para pensar em propostas de resolução desse problema. Esses gargalos podem ser em relação à qualidade de produtos, desperdícios de matéria-prima, ou relativos ao tempo de produção (atrasos), segurança dos trabalhadores, etc.

Se você já fez um estudo prévio sobre isso e está lendo este artigo, já está no caminho certo! Mas, em alguns casos, nossos clientes identificam em uma nova demanda e devem rapidamente se adaptar a ela, como aconteceu com a RSS Manufacturing and Phylrich, que precisou aumentar sua produção de 400 para 700 unidades mantendo o mesmo número de células CNC. Nessas situações, a automação robótica responde muito bem às necessidades, já que, em menos de um dia a tecnologia está totalmente integrada à rotina produtiva.

Conheça o case de sucesso da RSS.

Se você tem ciência do que precisa ser melhorado na sua produção, ou quer simplesmente aumentar produtividade, incrementar qualidade e melhorar as condições de trabalho dos seus profissionais, pode entrar em contato com um especialista em cobots para entender a viabilidade dessa solução em automação robótica para a resolução do seu problema.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442