Eficiência operacional: como alcançá-la com robôs colaborativos?

Veja a seguir como os cobots da UR podem contribuir para sua indústria. Confira ainda depoimentos de quem já usa e aprova essa tecnologia.

Eficiência operacional: como alcançá-la com robôs colaborativos?
Eficiência operacional: como alcançá-la com robôs colaborativos?

Os robôs colaborativos podem melhorar os seus processos e ajudar a resolver vários desafios comuns da manufatura de maneira rápida e econômica. Veja a seguir uma lista de problemas e identifique se sua empresa sofre com algum deles:

  • Eficiência de fabricação
  • Controle de qualidade
  • Capacidade do negócio
  • Receptividade do mercado
  • Atração e retenção de empregados
  • Flexibilidade
  • Crescimento rápido
  • Contenção de custos

Se a resposta for sim, saiba que a solução para obter uma melhor eficiência operacional pode ser obtida através da implementação dos cobots. Esses robôs têm capacidade para automatizar processos manuais comuns a muitas indústrias.

Como são mais economicamente viáveis e fáceis de usar do que robôs industriais convencionais, muitas empresas optam por usar robôs colaborativos para reduzir os custos, melhorar a qualidade e agilizar seus negócios.

Veja a seguir como os cobots da UR podem contribuir para sua indústria. Confira ainda depoimentos de quem já usa e aprova essa tecnologia.

AUTOMATIZE O TRABALHO MENOS ATRAENTE E OBTENHA O MELHOR DE SEUS COLABORADORES

As tarefas repetitivas e perigosas podem ser designadas aos robôs. Afinal, eles são excelentes para trabalhos exaustivos e não se cansam. Isso dá a seus empregados a oportunidade de focar em trabalho mais especializado e criativo, gerando benefícios para o seu negócio, para o bem-estar dos empregados, assim como para recrutamento e retenção.

“Os produtos que fabricamos exigem trabalho intensivo. A dificuldade está em encontrar pessoas que queiram fazer esse tipo de trabalho repetitivo. Achar mão de obra é um problema. Precisamos contratar mais uns 100 empregados. (Usar um cobot) é uma maneira de reduzir esse número para 50 ou 60.” Conta Jim Lee, Gerente Geral da Tool Gauge

MELHORE A QUALIDADE REDUZINDO OS CUSTOS 

É difícil para os humanos realizarem tarefas da mesma maneira dia após dia, mas os cobots são 100% consistentes no trabalho. O cobot é o recurso certo para processos que requerem alto grau de precisão.

Além disso, cobots podem economizar o seu dinheiro gasto em retrabalho, evitar o desperdício de matéria-prima e melhorar a sua produção ao mesmo tempo. Essas economias são reais e podem ser repassadas para os seus clientes ou diretamente para a sua margem.

“Antes dos robôs chegarem, dezenas de itens eram fabricados de maneira errada ou tinham algum defeito. Agora, com o robô, esses casos são menos de 1%.”

Einar Rosenberg CEO, Creating Revolutions

PIVOTE A PRODUÇÃO RAPIDAMENTE PARA ATENDER A DEMANDA

Os cobots oferecem o máximo em flexibilidade de automação. Com eles, é possível integrar facilmente várias ferramentas, garras, sistemas de visão e acessórios em um só cobot para realizar diferentes tipos de trabalho. Assim, você pode automatizar múltiplos processos sem o gasto associado à automação industrial convencional.

Além disso, os cobots são compactos, leves e facilmente transferidos de uma tarefa para outra sem grandes alterações no espaço físico ou nas células existentes. Ou seja, a produção pode ser aumentada porque os cobots simplificam a troca de processos e a variação de produtos.

“Podemos facilmente reprogramar e reusar o robô, levando-o de uma aplicação para outra. São benefícios que não tínhamos da maneira que trabalhávamos antes. Agora a automação flexível é o nosso foco principal.”

Rickard Isaksson gerente de Qualidade e Meio Ambiente, Grupo Leax

MELHORE AS QUALIFICAÇÕES DOS SEUS COLABORADORES E USUFRUA DE CUSTOS DE AUTOMAÇÃO MAIS BAIXOS

Normalmente, as soluções em automação convencional requerem o envolvimento de engenheiros ou programadores experientes. Por outro lado, muitos dos processos comuns dos cobots podem ser programados e operados pelos trabalhadores na linha de frente.

A Universal Robots disponibiliza ainda módulos de treinamento grátis online para desenvolvimento das competências mais essenciais para que os colaboradores consigam trabalharem com os cobots, além de treinamento presencial e orientação especializada para programação e ferramentas mais complexas.

Em outras palavras, pode-se dizer que ao introduzir cobots no seu negócio, você pode atualizar as competências de seus empregados e aumentar a satisfação profissional, melhorando ao mesmo tempo a qualidade e reduzindo os custos.

“Os robôs convencionais não são muito flexíveis (...) e o custo teria sido muito elevado (...) A grande diferença está na “abordagem de robô colaborativo”, poder trabalhar com o robô, e no fato deste poder ser tão facilmente ensinado e operado.”

Travis Jordan proprietário e presidente da MT Solar

“Sou soldador (...) não sabia nada sobre robôs e não entendo muito de computadores. Fiquei bastante curioso com o robô colaborativo e realmente surpreso por ser tão fácil aprender como funciona.”

Mike Gillin soldador certificado da MT Solar

REDUZA O NÚMERO DE LESÕES NO LOCAL DE TRABALHO E MANTENHA A PRODUÇÃO FLUINDO

A redução de lesões é um dos melhores motivos para incluir cobots em um negócio. Os cobots podem tirar dos trabalhadores operações de elevação difíceis, movimentos repetitivos e máquinas ou ferramentas perigosas.

Com os cobots, muitos dos riscos comuns de fabricação podem ser evitados, entre eles o contato com objetos perigosos, levantamento de cargas pesadas e o esforço repetitivo. Tanto empregados como empregadores ganham com a redução no impacto de lesões graves e movimento exaustivo; a qualidade de vida aumenta e a ausência de empregados por acidentes é reduzida.

“O transporte manual de embalagens, do palete para o depósito, (...) era uma tarefa monótona e exaustiva e frequentemente o pessoal tinha de suportar esforço repetitivo ou sofria cortes graves (...) [Os cobots] liberam a nossa equipe, permitindo que as pessoas foquem em tarefas mais exigentes que lhes dão maior satisfação profissional e as mantêm seguras, o que é crucial. Isso tem nos ajudado a atingir nossa meta e também vem possibilitando uma cultura de zero acidente, parte fundamental de nosso programa de sustentabilidade.”

Thomas Kern Ruby gerente de projetos sênior na Carlsberg Fredericia

Veja aqui outros casos de sucesso com os cobots UR

PRONTO PARA TRANSFORMAR O SEU NEGÓCIO?

Cobots são ferramentas de produção ideais para quase todos os fabricantes, visto que ajudam a resolver verdadeiros problemas de eficiência operacional, contribuindo para tornar as empresas mais competitivas.

Entre em contato com nossos consultores e saiba mais sobre como é possível expandir o seu negócio, melhorar a produtividade, aumentar a qualidade e proporcionar um melhor ambiente de trabalho aos seus colaboradores com os cobots UR.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442