Curso de robótica colaborativa na UR: aprenda com quem é líder no assunto

Entenda quais são os cursos de robótica colaborativa da UR e descubra a importância de investimentos no conhecimento sobre operação de robôs.

Curso de robótica colaborativa na UR: aprenda com quem é líder no assunto
Curso de robótica colaborativa na UR: aprenda com quem é líder no assunto

Os cursos de robótica são fundamentais para a força de trabalho da nova geração, que pensa em se qualificar e garantir melhores cargos nas indústrias. Neste artigo, abordamos um pouco sobre a educação em robótica no século XXI. Continue lendo e confira:

  • Por que fazer cursos de robótica?
  • O futuro da robótica mundial
  • Cursos de robótica colaborativa

Por que fazer cursos de robótica?

Existem diferentes motivos para realizar um curso de robótica e garantir melhor qualificação profissional.

Para começar, podemos citar o fato de que há uma tendência de crescimento nas vagas dentro das áreas de operação de robôs, graças ao número cada vez maior de máquinas dentro das fábricas.

De acordo com uma pesquisa da McKinsey sobre automação no mercado global, apesar de 50% do tempo gasto em atividades ao redor do mundo poder ser automatizado, isso não significa que todas as tarefas serão robotizadas.

Menos de 1% dos cargos são plenamente substituíveis por robôs, o que ocorre na verdade é um grande ganho em performance dentro da atuação dos humanos envolvidos. Isso porque ao menos 60% das ocupações possuem cerca de 30% de atividades automatizáveis, seja em escritórios ou chão de fábrica.

É claro que algumas vagas serão preenchidas por robôs no futuro - mas os motivos não são sempre a automação. Na Europa, o problema da falta de mão de obra tem exigido maiores investimentos em robótica.

O relatório da McKinsey estima entre 9 e 26% de vagas inteiramente automatizadas, mas isso também significa a abertura de novos postos de trabalho em posições mais ergonômicas, mais recompensadoras e com maior impacto nos indicadores de produtividade industrial.

Para determinar este impacto, a McKinsey observou que os catalisadores para trabalho no futuro se baseiam em dois cenários: tendências em gastos e contratações nos países e mudanças nas escolhas sociais e políticas.

Dentro dessas tendências podemos falar de: aumento no custo de vida; gastos com saúde por envelhecimento; adoção de novas tecnologias; gastos com infraestrutura, construção e energia; marketização de trabalho não pago.

Com isso, os principais pontos impactados são: ocupação, atividades de trabalho, exigências profissionais, exigências educacionais atuais e os níveis atuais de salário.

A McKinsey também observa que a automação ocorre nas tarefas com menor exigência educacional dos colaboradores.

Quanto maior o nível de escolaridade, menos automações ocorrem, ainda assim, mesmo para aqueles com diplomas universitários, ainda haverá ao menos 22% de tarefas automatizadas. O que mostra a importância da qualificação através de cursos de formação.

Sobre o salário, por fim, é interessante observar que, com a qualificação através de cursos de robótica, os novos funcionários receberão melhores salários, visto que suas ocupações serão mais qualificadas.

O futuro da robótica mundial 

O Mercado Global de Robótica foi avaliado em 65,3 bilhões de dólares em 2021 e deve chegar a 180 bilhões em 2027 com CAGR de 13% de acordo com estimativas de mercado apresentadas na Strategic Market Research.

O artigo também destaca outros pontos, como a adoção cada vez maior de tecnologias robóticas na indústria farmacêutica, que deve quadruplicar nos próximos 4 anos.

O relatório aponta que as organizações estão aumentando as parcerias em automação para integrar as tecnologias a atividades pré-existentes, como desenvolvimento, fabricação e inspeção de qualidade.

E esse não é o único setor que irá crescer em alto ritmo. O gasto da indústria automotiva deve dobrar também nos próximos quatro anos, sendo que esse é o setor com maior força para impulsionar a adoção robótica no mundo (e registro histórico do mesmo).

O setor automotivo tem a maior participação na robótica, contribuindo para 32% do valor total de implementação (8,8 bilhões de dólares em soluções).

Em números absolutos, estamos falando de 2,7 milhões de robôs industriais tradicionais operando em fábricas ao redor do mundo, um crescimento de 12% de 2020 para 2021.

Em 2019, o número total de unidades bateu 373.000 unidades enviadas, valor 12% menor que o maior volume já registrado, em 2018, mas ainda sim o 3º ano de maior número de aquisições de robôs de todos os tempos.

Toda essa tendência aponta para o número de negócios ao redor do mundo com algum tipo de automação robótica chegando a 90% em 2030. E por volta de 2024, as organizações terão reduzido seus custos operacionais em 30% graças à robótica e processos produtivos redesenhados.

Falando especificamente da robótica no cenário brasileiro, o país ainda tem muito a percorrer. O índice de automação brasileira registrado para o ano de 2021 mostra que o país ainda não passa do marco de 0,3 no total de 1 - valor quase inexpressivo e sustentado no setor industrial graças às grandes empresas.

Contudo, é importante ressaltar como hoje existem já soluções de automação ao alcance de Pequenas e Médias Empresas que não exigem grandes mudanças no layout de fábrica e possuem um menor custo total de aquisição.

Cobots automatizam tarefas em linha e liberam trabalhadores para tarefas mais produtivas (como a própria configuração e vistoria dos robôs colaborativos), garantindo imensos benefícios para as fábricas.

Operar um cobot exige apenas um curso de robótica colaborativa que, no primeiro momento, é online e gratuito dentro da plataforma UR Academy da Universal Robots.

- Leia também:* *A evolução da robótica industrial: da indústria 1.0 à indústria 4.0

Cursos de robótica colaborativa

Quase 35 mil unidades de robôs colaborativos ao todo foram implementadas em 2021 ao redor do mundo - e a Universal Robots teve grande participação nesse número.

Cobots ainda eram 2% de todo o mercado de robótica em 2020, batendo 609 milhões de dólares nesse ano em participação em vendas, mas deve passar de 2 bilhões de dólares até 2030 com um CAGR decente de 15%.

E enquanto o mercado automotivo ainda é o maior cliente da robótica colaborativa (como também dos robôs tradicionais), há muito espaço para crescimento na implementação de robôs colaborativos em indústrias de todos os segmentos e tamanhos ao redor do mundo.

Operadores de cobot estarão cada vez serão cada vez mais demandados. Na Europa e nos EUA, por exemplo, onde a falta de mão de obra qualificada impulsiona as empresas em direção à robótica colaborativa, os operadores treinados são uma saída para a vistoria de diversos cobots em linha simultaneamente.

A Universal Robots atua na qualificação da mão de obra mundial de duas formas distintas.

1. UR ACADEMY

A UR Academy é a plataforma de ensino online e presencial da Universal Robots com cursos gratuitos e pagos abrangendo todos os conhecimentos necessários sobre robótica colaborativa para qualificação de profissionais dentro das indústrias.

Oferecemos treinamentos in-loco anualmente com um calendário repleto de encontros educativos e outros cursos completamente gratuitos e online que dão a qualquer pessoa com experiência mínima em robótica e programação a capacidade de operar um cobot para atividades simples.

Além disso, a Universal Robots Brasil oferece uma série de e-books e materiais educativos gratuitos, complementando o conhecimento sobre o tema.

Saiba mais sobre a UR Academy e conheça os cursos de robótica colaborativa.

2. KIT DE EDUCAÇÃO

Os Kits de Educação da Universal Robots são uma iniciativa voltada para salas de aula em instituições de variados graus de ensino, do fundamental aos cursos superiores, abrindo as portas da automação para os estudantes se qualificarem como força de trabalho qualificada para o futuro (que já ocorre hoje).

Oferecemos condições especiais para as instituições parceiras que incluem a qualificação dos professores para serem profissionais qualificados na operação dos cobots, materiais de ensino complementares, um cobot completamente operacional para ser usado em sala e muito mais.

Os jovens podem sair muito mais preparados para o mundo do futuro com os cobots. Acesse nosso site e conheça nosso kit de educação.