Pular para o conteúdo principal

Como os cobots resolvem problemas de qualidade na indústria

A inspeção de qualidade costuma falhar por causa da fadiga e da repetição, não por falta de padrões. Veja como os cobots ajudam as equipes de qualidade a ganhar em precisão, preservar os inspetores e aumentar a produtividade ao assumir as tarefas de inspeção mais desgastantes.

Inspeção de qualidade com cobots
Inspeção de qualidade com cobots

A inspeção de qualidade muitas vezes se torna um gargalo silencioso nas indústrias. Não porque os padrões sejam fracos ou faltem ferramentas, mas porque o trabalho em si é fisicamente exigente e altamente repetitivo.

Os inspetores passam horas carregando peças em medidores, segurando scanners na posição correta ou repetindo as mesmas medições ao longo de turnos inteiros. Com o tempo, a fadiga chega. E quando ela chega, manter a precisão se torna difícil, mesmo para profissionais experientes.

Os robôs colaborativos chegam para solucionar esses problemas. Não para substituir inspetores, mas para tornar esse trabalho mais estável e sustentável.

Principais conclusões do artigo

  • Cobots não substituem inspetores: eles protegem a capacidade deles. Ao assumir o carregamento de peças, o posicionamento de scanners e a alimentação de equipamentos de metrologia, os robôs colaborativos reservam a atenção humana para interpretação de resultados e tomada de decisão.
  • Repetibilidade é o principal ganho técnico. Ao seguir o mesmo trajeto, na mesma velocidade, ciclo após ciclo, os cobots reduzem a variabilidade das medições e aumentam a confiabilidade dos dados de qualidade.
  • Cobots se encaixam nas células existentes, operam ao lado de pessoas após avaliação de riscos e podem ser facilmente reposicionados, uma vantagem crítica em ambientes de alto mix, onde os requisitos de inspeção mudam com frequência.
  • Produtividade sobe porque o processo fica mais regular, não porque as pessoas trabalham mais. A automação estabiliza os ciclos de inspeção e elimina a pressão de acompanhar o ritmo da produção manualmente.
  • O impacto vai além da qualidade: afeta retenção de talentos. Funções mais analíticas e menos desgastantes são mais atrativas para novos profissionais e ajudam a reter os experientes.
  • Resultados reais confirmam o valor. A 3D Infotech aumentou a velocidade de inspeção em até 83%, reduziu custos de metrologia para clientes em até 80% e registrou crescimento de receita de 230% com produtos automatizados por cobots.

Ergonomia é uma questão de qualidade, não só de conforto

Inspeção exige precisão e concentração. Quando o trabalho envolve movimentos repetitivos, posturas inadequadas ou o uso prolongado de ferramentas, o esforço físico aumenta a carga mental. Essa combinação pode abrir espaço para variações no processo, como erros ou inconsistências.

Os cobots mudam essa dinâmica ao assumir as tarefas mais repetitivas e desgastantes da inspeção. Eles carregam e descarregam equipamentos, posicionam peças ou mantêm câmeras e scanners estabilizados. As pessoas continuam responsáveis por interpretar os resultados e tomar decisões, mas sem carregar o peso físico do processo.

O resultado vai além do conforto. É uma inspeção muito mais consistente.

Importância da consistência para o processo

Robôs se destacam pela repetibilidade, isto é, eles seguem o mesmo trajeto, na mesma velocidade, ciclo após ciclo. Na inspeção e na metrologia, essa consistência impacta diretamente a confiabilidade das medições.

Para quem está começando com automação, os cobots costumam ser o primeiro passo mais viável. Afinal, eles se encaixam nas células de trabalho existentes, operam com segurança ao lado de pessoas (após uma avaliação de riscos) e são mais fáceis de reposicionar do que soluções de automação fixas.

Essa flexibilidade faz a diferença principalmente em ambientes de alto mix, onde os requisitos de inspeção mudam com frequência.

Em vez de redesenhar todo o processo de qualidade de uma vez, as equipes automatizam uma tarefa repetitiva, ganham confiança e evoluem a partir daí.

Leia também:* *Controle de qualidade industrial: entenda o que é, para que serve e como é feito

Onde os cobots já estão apoiando a inspeção

Os cobots já são amplamente utilizados em tarefas de inspeção e metrologia nos setores de usinagem, automotivo, aeroespacial, dispositivos médicos e manufatura em geral.

As aplicações mais comuns incluem:

  • Inspeção por gabarito e visão computacional, em que o posicionamento consistente permite inspecionar 100% das peças, sem depender de amostragem
  • Escaneamento 3D, em que fixar scanners manuais em cobots reduz a fadiga, melhora a repetibilidade e protege equipamentos de alto valor
  • Alimentação de equipamentos de metrologia, em que cobots carregam e descarregam MMCs e sistemas similares com ritmo e movimentos consistentes

Na fabricação de suspensões automotivas e em outras operações sensíveis à qualidade, a introdução de cobots na inspeção é capaz de viabilizar a cobertura de 100% das peças, reduzir a fadiga dos operadores e tornar os fluxos de qualidade mais previsíveis, sem precisar ampliar o quadro de pessoal.

Mais produtividade sem pressionar as pessoas

Uma preocupação recorrente é que a automação força a inspeção a andar mais rápido em detrimento do cuidado. Na prática, o que os cobots costumam fazer é justamente o contrário: eliminar essa pressão.

Ao assumir as tarefas manuais repetitivas, os ciclos de inspeção ficam mais estáveis. A variabilidade gerada pela fadiga cai. Os inspetores não precisam mais correr para acompanhar o ritmo da produção.

Em resumo, a produtividade aumenta porque o processo é mais regular e não porque as pessoas são pressionadas a trabalhar mais.

Funções de qualidade mais atrativas e duradouras

Encontrar e reter bons profissionais de qualidade está cada vez mais difícil. Funções dominadas por medições manuais repetitivas são pouco atrativas, especialmente para engenheiros mais jovens.

Quando os cobots assumem o carregamento, o posicionamento ou o manuseio de ferramentas, os profissionais de qualidade passam a focar no que realmente agrega valor: analisar resultados, gerenciar exceções e melhorar processos. Portanto, a função se torna mais analítica e menos desgastante fisicamente, o que ajuda tanto na retenção quanto na continuidade do conhecimento.

Cobots em ação na inspeção de qualidade

Confira casos de sucesso de uso de cobots em diferentes indústrias ao redor do mundo:

Olympus

A Olympus é um dos principais fabricantes de soluções de teste e medição usadas em aplicações aeroespaciais, de petróleo e gás, automotivas e outras aplicações industriais.

Ao incorporar robôs colaborativos da Universal Robots (UR), a Olympus fornece uma solução de automação completa e eficiente para seus clientes. Essas soluções aliviam os operadores de possíveis riscos à saúde e à segurança devido a longas horas de trabalho repetitivo em posições desconfortáveis e permitem que eles se concentrem em atividades como otimizar métodos de inspeção, analisar dados e outras tarefas de valor agregado.

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Inspeção da aeronave para manter a integridade da aeronave para a segurança da tripulação e dos passageiros usando o método de teste não destrutivo (ndt)
  • Verificar se os metais preciosos estão livres de quaisquer inclusões usando o método de fluorescência de raios-x (xrf)

3D Infotech

A 3D Infotech, referência em metrologia automatizada, aumentou a velocidade das inspeções em até 83% ao integrar cobots da UR à sua linha de produtos. A empresa também elevou a precisão, reduziu custos para os clientes e alcançou um crescimento expressivo de receita.

Principais impulsionadores do valor:

  • Novos produtos desenvolvidos e lançados em meses
  • Crescimento de receita de 230% impulsionado por novos produtos automatizados por cobot
  • Custos horários do cliente para metrologia reduzidos em até 80%
  • As velocidades de inspeção aumentaram em até 83%, com maior precisão

OptiPro Systems

A OptiPro Systems, fabricante de equipamentos de fabricação óptica de precisão, enfrentou o aumento da demanda dos clientes para oferecer uma solução automatizada que pudesse medir, em processo, os produtos que os clientes da OptiPro fabricam em suas máquinas.

A OptiPro encontrou a solução na Estação de Trabalho Q-Span ® da New Scale Robotics, um Kit de Aplicação da UR+ para medição de peças pequenas alimentado por um cobot UR3 da Universal Robots.

Desafios de automação resolvidos:

  • Inspeção 100% em processo das peças alcançadas
  • Substituiu medições manuais menos precisas e menos repetíveis que podem lascar ou danificar peças de trabalho quebradiças
  • Implantação flexível em várias máquinas
  • Permitiu a operação não tripulada da inspeção de qualidade em processo, crítica em um cenário de Covid com redução da força de trabalho interna

- Leia também: Implementação de automação robótica: como começar?

FAQ sobre cobots na inspeção de qualidade

Os cobots exigem uma reformulação completa da célula de qualidade para serem implementados?

Não. Uma das principais vantagens dos cobots é justamente a capacidade de se integrar a células de trabalho já existentes. A abordagem recomendada é automatizar uma tarefa repetitiva de cada vez, ganhar confiança no processo e evoluir gradualmente, sem precisar redesenhar toda a operação de qualidade de uma vez.

Quais setores já utilizam cobots em inspeção de qualidade?

A aplicação já é consolidada em usinagem, automotivo, aeroespacial, dispositivos médicos e manufatura em geral. Casos como Olympus (inspeção aeroespacial por NDT e XRF) e OptiPro Systems (metrologia de peças ópticas de precisão) mostram que o uso vai de industrias de alto volume até operações altamente especializadas.

Como garantir que a inspeção automatizada por cobot seja aceita pelas equipes de qualidade?

A transição tende a ser mais bem recebida quando os profissionais percebem que o cobot assume tarefas desgastantes (carregamento, posicionamento, repetição) e libera espaço para análise de dados, gestão de exceções e melhoria contínua. O argumento não é substituição, mas valorização da função.

Cobots conseguem realizar inspeção de 100% das peças, ou são adequados apenas para amostragem?

Sim, cobots viabilizam cobertura de 100% das peças em processos onde a amostragem seria a única alternativa humana prática. O posicionamento consistente em aplicações de visão computacional e gabarito é justamente o que torna isso possível sem ampliar o quadro de pessoal.

Qual é o impacto da automação da inspeção nos custos operacionais a longo prazo?

Os dados disponíveis apontam para reduções expressivas: a 3D Infotech registrou queda de até 80% nos custos horários de metrologia para seus clientes. O TCO tende a ser favorável especialmente quando se considera a estabilidade dos ciclos, a redução de retrabalho e a menor rotatividade nas equipes de qualidade.