Cobots na fabricação de eletrônicos têm se tornado uma força de trabalho cada vez mais frequente. Veja neste artigo de perguntas e respostas de que forma a robótica colaborativa tem sido emprega com sucesso neste setor.

Por décadas, a indústria automotiva foi de longe a principal usuária de robótica, mas não é mais. Em 2016, as vendas de robôs para a indústria eletrônica saltaram mais de 40%, equiparando-se à indústria automotiva. Esse crescimento é uma forte tendência para tornar as produções mais consistentes e ágeis. Nesse sentido, os robô colaborativos têm ganhado cada vez mais espaço. Conheça a seguir as aplicações dos cobots na fabricação de eletrônicos.
Braços robóticos colaborativos proporcionam às empresas de eletrônica e tecnologia a agilidade necessária para automatizar praticamente qualquer tarefa manual e, ao mesmo tempo, agregam valor aos seus negócios com a tecnologia com o mais rápido retorno sobre o investimento do segmento.
As indústrias de eletrônicos e tecnologia estão em expansão e precisam uma automação que possa ser integrada de forma rápida e fácil em todos os tipos de produção, incluindo iluminação, telefones celulares, computadores, dispositivos de entrada, equipamentos audiovisuais e muito mais.
Nesse sentido, os braços robóticos da Universal Robots reduzem o risco de lesões de funcionários, aumentam a precisão e qualidade das entregas e realizam as tarefas de forma incansável. Veja a seguir como os cobots funcionam.
Os cobots são braços robóticos de seis eixos com diversificadas capacidades de carga que, quando integrados aos acessórios corretos, podem desempenhar diversificadas funções. Ou seja, podem automatizar quase qualquer atividade fabril.
Por essa característica, ideal também para indústrias com diversificado mix de produtos, os cobots vêm ganhando popularidade em todo o mundo com seu pequeno tamanho, alto rendimento e segurança.
Conheça os e-Series da Universal Robots no vídeo:
Mas, você ainda deve estar se perguntando: a robótica vai tomar o emprego dos humanos? Essa certamente ainda é a principal dúvida das pessoas que não conhecem a robótica colaborativa. E a resposta é: NÂO!
Como o nome indica, os robôs colaborativos foram desenvolvidos para cooperar com humanos, incrementando agilidade, flexibilidade, redução de custos e segurança em processos perigosos, repetitivos e complexos, mas a capacidade de decisão é um toque exclusivamente humano que jamais poderá ser deixado de lado, como indica a tendência da Indústria 5.0.
Agora que você já conhece os cobots, descubra como essa tecnologia é amplamente utilizada na fabricação de eletrônicos a partir de perguntas frequentes sobre essa temática.
Uma necessidade comum na montagem de eletrônicos é a capacidade de manipular uma placa de circuito em vários eixos, que é, na verdade, uma situação ideal para os robôs colaborativos.
Um cobot pode retirar uma placa de uma linha de montagem e instalá-la em um chassi, o que geralmente envolve inserir uma borda com a orientação adequada e, em seguida, girar a placa para baixo no chassi e encaixá-la no lugar com a força adequada. O cobot também pode colocar a tampa no chassi e, até mesmo, apertar parafusos para fechá-la. Outras aplicações multieixos ideais para cobots incluem separar placas de painéis ou inserir e remover placas de um gabarito de teste.
Os cobots são projetados para colaborar - com trabalhadores humanos, outros equipamentos de automação, como outros cobots. Em uma linha de montagem, um cobot é ideal para tarefas entediantes, ou que podem causar lesões por repetibilidade para trabalhadores humanos, como separar tábuas ou conectores de encaixe por pressão. A colagem é outra tarefa de montagem popular para cobots, uma vez que o robô pode ser programado para dispensar um cordão adesivo consistente e preciso, que pode ter um grande impacto na qualidade.
Dessa forma, você poderia implementar facilmente uma linha de células de robô, cada uma realizando uma tarefa diferente e passando a placa para a próxima célula de montagem. A flexibilidade e facilidade de programação dos cobots significam que eles podem ser rapidamente reimplantados em diferentes tarefas conforme as necessidades de produção mudam, e os programas podem ser salvos para tarefas comuns, de forma que o tempo de configuração seja mínimo.
Os cobots da Universal Robots são vendidos exclusivamente por meio de nossos distribuidores, muitos dos quais também vendem sistemas de visão e ferramentas EOAT e possuem extensas habilidades de integração e experiência na indústria eletrônica. Também desenvolvemos um ecossistema exclusivo de periféricos, acessórios e software que são pré-certificados e integrados ao software dos nossos cobots. Você pode visitar o showroom online UR + para ver a extensa lista do que está disponível.
Os cobots da Universal Robots são projetados e testados de acordo com todas as normas de segurança para máquinas e equipamentos nacionais e internacionais. Saiba mais em: Segurança com cobots e a NR 12.
Além disso, é uma boa prática proteger as peças que são manuseadas pelo robô, tomando medidas semelhantes às exigidas para operadores humanos. Isso pode assumir a forma de tiras de aterramento presas a ferramenta de fim do braço, levando em consideração os materiais e o design desse acessório e usando procedimentos apropriados para garantir que o robô e as peças a serem manuseadas tenham os mesmos potenciais elétricos.
Vale lembrar que a lista de especificações para as quais nossos robôs são fabricados e testados está disponível nos manuais do usuário na seção de suporte do site da Universal Robots.

A Paradigm Electronics é uma fabricante de alto falantes e subwoofers de alto desempenho. Para atender à demanda por produtos de trabalho intenso, a empresa implementou um cobot UR10 em aplicações de polimento, resultando em um aumento significativo do rendimento da produção de 50%, eliminando gargalos e, ao mesmo tempo, melhorando o ambiente de trabalho.
"Uma vez visto que um robô colaborativo era a alternativa viável para nós, fizemos nossas pesquisas e verificamos todas as oportunidades ofertas por diferentes fabricantes. Nós descobrimos que para a nossa aplicação, o robô da UR não era somente o melhor robô para a aplicação, mas também aquele com melhor relação custo-eficiência", afirma Phillips, mencionando o recurso de modo de força ajustável, incorporado, dos robôs da UR como um outro fator decisivo.
*Leia o case completo: *Estudo de caso Paradigm Electronics.
Cobots oferecem alta precisão e repetibilidade em processos como montagem de componentes, inserção de peças delicadas, testes de qualidade e inspeção com visão artificial.
Robôs tradicionais são mais robustos, mas exigem áreas dedicadas e maior investimento. Já os cobots são flexíveis, compactos e podem operar lado a lado com humanos, ideais para linhas de produção dinâmicas e de alta variação.
Eles são usados em soldagem de placas, aplicação de parafusos, montagem de circuitos, testes funcionais, embalagem e paletização de produtos eletrônicos.
Sim. A precisão dos cobots diminui erros em processos manuais repetitivos, assegurando maior qualidade e confiabilidade nos produtos finais.
Eles assumem tarefas críticas como manipulação de peças sensíveis, exposição a calor em soldagens e operações repetitivas, reduzindo riscos de acidentes e de problemas ergonômicos.
A flexibilidade dos cobots permite rápida adaptação a novos designs e produtos, acelerando o desenvolvimento, a prototipagem e a entrada no mercado de novos dispositivos.
Não. Eles atuam como suporte, automatizando tarefas repetitivas, enquanto engenheiros e técnicos se dedicam à inovação, análise de dados e melhoria de processos.
Já são mais de 100 mil cobots da Universal Robots instalados em todo o mundo. Se você ainda acha que essa tecnologia está distante do seu negócio saiba que a missão da nossa empresa é democratizar o acesso dessa tecnologia para negócio de todos os segmentos e de todos os portes. Por isso, contamos com um exclusivo sistema de financiamento, criado em parceria com o DDL Group. Conheça a aqui o nosso serviço de Leasing.
Quer conhecer as aplicações do cobots na fabricação de eletrônicos para a realidade do seu negócio? Marque uma reunião gratuita com um especialista da Universal Robots e tire todas as suas dúvidas!