Os benefícios de uma célula robotizada no processo industrial

Uma célula robotizada é de grande utilidade para os fabricantes ao redor do mundo. Elas aumentam a produtividade, segurança, ergonomia no espaço de trabalho e muito mais. Mas como funcionam e como exatamente as fábricas colhem esses benefícios? Neste artigo, iremos explorar um pouco mais sobre esse tema. Confira:
A célula robotizada é um tipo de sistema de automação industrial configurado e independente que pode atuar sobre processos de produção constituída por um ou mais robôs industriais.
Com essa automação, é possível funcionar sem a presença de humanos no processo em questão. Essa é, hoje, uma das formas mais eficazes de automação no chão de fábrica.
As células foram desenvolvidas para aplicações e atribuições a objetivos determinados nas linhas produtivas. Por exemplo: uma célula robotizada realiza tarefas de solda em longarinas automotivas ou então faz inspeções de qualidade em telas de touchscreen.
Esse modelo de produção é útil pois os projetos são diversos e variados, atendendo empresas em diferentes segmentos, de diferentes portes, ao redor do mundo.
Por conta da grande diversidade de soluções para automação industrial, as células podem proporcionar maior flexibilidade na linha, maior produtividade, mais segurança, qualidade e maior ergonomia para os colaboradores.
Os robôs não se cansam, não oferecem uma entrega consistente e confiável e, por fim, também liberam trabalhadores de tarefas perigosas, sujas ou pouco ergonômicas.
Mas quais são as opções de robôs para essas células? Iremos falar sobre eles logo a seguir.
Existem, em resumo, dois modelos padrões de robôs para as células: os tradicionais e os colaborativos. Abaixo, explicamos um pouco melhor sobre cada um deles.
Os robôs surgiram como substitutos da mão de obra humana para poderem realizar o que antes era impossível: carregar mais peso, executar tarefas mais rápido e com precisão e repetibilidade garantidas.
Por conta disso, o maquinário de robótica industrial tradicional tem a aparência que qualquer um pode imaginar: máquinas grandes, rápidas e desenvolvidas para tarefas específicas.
Esses robôs exigem maior manutenção, especialistas dedicados e, por isso, acabam custando mais a longo prazo para as fábricas.
Além disso, os robôs industriais tradicionais exigem células de segurança ao redor das células robóticas para garantir a segurança dos trabalhadores no chão de fábrica. Isso pode gerar mudanças custosas do desenho da linha e, em muitos casos, é inviável.
Os robôs industriais colaborativos são úteis nas células robóticas em fábricas ao redor do mundo porque resolvem diferentes problemas de automação.
Para começar, são flexíveis e podem assumir diferentes tarefas na mesma linha produtiva com pouco downtime entre as configurações.
Também possuem fácil configuração e mesmo trabalhadores com pouca ou nenhuma experiência em robótica e programação conseguem se qualificar através dos cursos aqui da Universal Robots.
Com isso, há o valor agregado de empoderamento da força de trabalho, liberando os trabalhadores das tarefas repetitivas e desgastantes do dia a dia para funções mais valiosas.
Os robôs colaborativos também ocupam menor espaço no chão de fábrica e, após uma vistoria de segurança, podem operar sem células, o que economiza ainda mais espaço e dinheiro.
A implementação também é rápida, podendo ser feita em poucas horas após a instalação do robô no local de trabalho.
Por conta disso, os robôs colaborativos, ou cobots, são uma das melhores soluções para uma célula robótica atualmente.
Complementar a isso, não substituem a automação tradicional e a robótica clássica, mas na verdade complementam e amplificam seus resultados e benefícios.
Ao pensar em implementar uma célula robótica nova na sua fábrica, é necessário levar em consideração os seguintes aspectos:
Quais são as demandas realizadas dentro da célula? Quais dores a automação resolve? Sua fábrica precisa de maior precisão nos processos de soldagem ou quer reduzir erros na inspeção de qualidade?
Determinar a função de trabalho da célula robótica é fundamental para garantir um projeto inteligente.
Estudar qual será o trabalho da nova aplicação robótica é fundamental para calcular espaço, investimento total, quais serão as mudanças na linha e, com tudo isso em mãos, realizar o acompanhamento para saber quando haverá retorno no investimento.
A virtualização de um projeto de célula robótica existe para garantir que toda a equipe possa visualizar o projeto funcionando.
Toda automação deve ser levada a sério, mesmo por empresas com grande experiência na implementação.
Robôs são máquinas versáteis e úteis, mas são programados para tarefas específicas, sem sistemas de segurança adequados para cada operação, eles podem colocar a vida de seres humanos em risco.
É por isso que a legislação brasileira e as normas internacionais possuem inúmeros critérios sobre velocidade máxima de movimento de peças, calor máximo emitido, EPIs (equipamentos de proteção individual), EPCs (equipamentos de proteção coletiva) e mais.
Os projetos de células robóticas com robôs industriais tradicionais costumam conter:
Quer saber como implementar uma célula robótica colaborativa? Fale com nossos especialistas e peça uma demonstração!