Automação para pequenas empresas: por que a paletização deve ser uma prioridade

A paletização é um exemplo claro de trabalho fisicamente pesado e repetitivo, que aumenta bastante o risco de lesões quando é feito por horas seguidas.

Paletização com cobots
Paletização com cobots

Em todo o mundo e nos mais diversos setores, a automação para pequenas empresas e para operações de todos os portes vêm transformando a rotina de trabalho, ao tirar das equipes tarefas monótonas e repetitivas que antes consumiam boa parte do dia. Nas áreas financeiras, por exemplo, soluções digitais já permitem que atividades de fechamento de mês sejam concluídas em horas, e não mais em dias. Já no atendimento ao cliente, a automação de etapas do processamento de solicitações tem ajudado a economizar tempo e a reduzir o estresse.

No universo da manufatura e da logística, os sistemas automáticos de paletização têm gerado muito valor para pequenas e médias empresas.

Por que a paletização deve ser uma prioridade?

A paletização representa um tipo de atividade pesada e repetitiva, que aumenta o risco de acidentes e lesões quando realizada por longos períodos. Usar um robô colaborativo (cobot) para movimentar cargas pesadas é um bom exemplo de como uma solução de automação bem implementada pode trazer uma série de impactos positivos para pequenas e médias empresas.

A paletização é, inclusive, uma excelente porta de entrada para a automação de processos físicos em uma PME. Ela pode elevar rapidamente a produtividade, reduzir os efeitos da falta de mão de obra e ainda melhorar a motivação da equipe ao tirar os colaboradores de uma tarefa cansativa, arriscada e repetitiva.

Uma solução de paletização com cobot pronta para uso é uma forma simples e com ótimo custo-benefício de começar a automatizar a operação.

A seguir, veja algumas das mudanças que a paletização robótica pode trazer para o seu negócio.

Força de trabalho

Não dá para ignorar que existe hoje uma crise de mão de obra que afeta diretamente a capacidade de operação das empresas industriais e de manufatura.

Pequenas e médias empresas, que já trabalham com margens mais apertadas, não conseguem arcar facilmente com mão de obra temporária nem disputar profissionais em um cenário de salários cada vez mais altos.

E esse não é um problema passageiro. Millennials e pessoas da Geração Z simplesmente não estão entrando na força de trabalho da indústria na mesma velocidade em que profissionais mais experientes estão se aposentando. Diante disso, fica claro que as empresas precisam buscar soluções de longo prazo para seus desafios com mão de obra.

Uma solução automática de paletização com cobot é uma alternativa economicamente viável, mesmo para empresas com espaços menores.

Com um treinamento mínimo, sua equipe atual já pode começar a operar uma solução automatizada pronta para uso.

Outra possibilidade é contar com o apoio do time técnico para projetar e implementar uma configuração personalizada de paletização com cobot. Em qualquer um dos casos, o cobot libera o tempo da sua equipe para tarefas que realmente precisam da atuação humana.

Leia também*: *Guia completo para implementação de cobots UR

Produtividade

Ganhos de produtividade e aumento de produção estão entre os benefícios mais atraentes de uma solução de paletização com cobot. Nossos cobots, equipados com os acessórios certos e programados com os padrões adequados de empilhamento, costumam gerar retorno sobre o investimento em cerca de 12 meses.

Como não precisam de pausas e oferecem alto nível de repetibilidade, eles foram projetados para continuar operando até que você os interrompa.

Um de nossos clientes, o Schaeffler Group, fabricante de componentes para motores nos Estados Unidos, registrou uma economia anual de US$ 150 mil ao adotar cobots.

Ao mesmo tempo em que o ecossistema UR+ permite aos clientes escolher entre mais de 400 componentes especializados e líderes de mercado, nossos parceiros também oferecem soluções completas e simplificadas de paletização com cobots. Elas foram desenvolvidas para funcionar no modelo plug and play, o que as torna uma excelente opção para empresas com menos estrutura técnica.

Você pode optar por uma solução completa de automação ou escolher pacotes pensados para diferentes necessidades de paletização e começar a operar rapidamente.

Veja aqui outros casos de sucesso de cobots UR na paletização. 

Inovação

O cenário da manufatura e das operações industriais está mudando. Para pequenas e médias empresas que querem ganhar competitividade e aproveitar melhor recursos limitados, investir em automação deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade. Sem isso, o risco é ficar para trás enquanto outras empresas usam a automação para operar com mais inteligência, agilidade e eficiência de custos.

Nossos cobots foram desenvolvidos para ajudar sua empresa a se manter competitiva tanto no mercado local quanto no global. Eles são altamente adaptáveis e oferecem uma maneira relativamente simples de levar automação e inovação para os processos. E, ao contrário de robôs industriais mais pesados e caros, em muitos casos não será necessário instalar grades de proteção nem investir tanto tempo em treinamentos especializados.

Os sistemas automáticos de paletização ocupam pouco espaço, mas abrem muitas possibilidades para a expansão do negócio. Isso significa, por exemplo, que você não precisa contratar mais pessoas para atender picos sazonais de demanda, e que os padrões de empilhamento podem ser ajustados em questão de minutos para acomodar novos produtos.

Sustentabilidade

Todos estamos cada vez mais atentos ao impacto que causamos no planeta, e as empresas também vêm sendo cada vez mais cobradas por lei a mostrar como estão reduzindo emissões e diminuindo a geração de resíduos prejudiciais.

Nesse contexto, a automação empresarial pode ser uma aliada importante para tornar a operação mais sustentável, com menos desperdício, uso mais eficiente de energia e até estratégias de reshoring.

Os profissionais são insubstituíveis em diversas atividades, mas não conseguem manter o mesmo nível de consistência e precisão de um sistema de paletização com cobot. Na prática, isso significa menos erros e menos desperdício. No caso da paletização, isso se traduz em menos produtos danificados.

Além disso, a possibilidade de personalizar o cobot com ferramentas especializadas ou kits de aplicação do UR+ também ajuda a garantir que o sistema opere da maneira mais eficiente possível.

Pode parecer contraditório, mas o cobot também pode contribuir para a redução do consumo de energia.

O UR+ oferece uma ampla variedade de soluções de monitoramento e acesso remoto, que permitem acompanhar o desempenho do cobot de qualquer lugar com conexão à internet. A partir dessas informações, o operador consegue acessar dados sobre todos os aspectos da operação e fazer ajustes que aumentam a eficiência e reduzem o consumo desnecessário de energia.

Leia também: Como melhor personalizar seu cobot paletizador para o trabalho?

Paletização com robô colaborativo

Encontrando a solução de automação ideal para sua PME

A paletização é uma das áreas em que a adoção de uma solução de automação focada pode começar rapidamente a gerar impactos positivos e duradouros no negócio.

Um dos equívocos mais comuns que encontramos ao conversar com empresas é a ideia de que o negócio é pequeno demais para justificar o investimento em um cobot.

Para nós, nenhuma empresa é pequena demais para se beneficiar dessa tecnologia. Na verdade, o impacto pode ser ainda mais relevante justamente para negócios menores, que operam com margens mais apertadas.

Um exemplo disso é um de nossos clientes, a AIM Processing, que recuperou o investimento feito em um UR5e em apenas 15 semanas.

Nossos especialistas estão sempre disponíveis para ajudar você a extrair o máximo dos sistemas de paletização robótica.

Entre em contato para descobrir como uma solução de paletização com cobot pronta para uso pode transformar sua pequena empresa.

FAQ sobre paletização com cobots

O que é paletização automatizada?

É o processo de organizar e empilhar produtos em pallets utilizando sistemas automatizados, como robôs colaborativos. O objetivo é aumentar a eficiência, reduzir esforço físico e padronizar o empilhamento.

O que é um cobot e como ele funciona na paletização?

Cobot é um robô colaborativo projetado para trabalhar junto com pessoas, de forma segura. Na paletização, ele pega os produtos, posiciona e organiza as camadas no pallet seguindo padrões programados.

Pequenas empresas conseguem investir em paletização automatizada?

Sim. Hoje existem soluções mais acessíveis, inclusive modelos prontos para uso. Muitas PMEs conseguem implementar cobots com baixo investimento inicial e retorno rápido.

Quanto tempo leva para ter retorno sobre o investimento?

O tempo varia conforme a operação, mas é comum que o retorno aconteça entre alguns meses e cerca de um ano, principalmente devido ao aumento de produtividade e redução de custos com mão de obra.

É necessário ter uma equipe técnica especializada?

Não necessariamente. Muitas soluções são plug and play e exigem pouco treinamento. Além disso, fornecedores costumam oferecer suporte para implementação e operação.

O cobot substitui os colaboradores?

Não. Ele assume tarefas repetitivas e pesadas, permitindo que a equipe foque em atividades mais estratégicas e que exigem tomada de decisão humana.

A paletização com cobot é segura?

Sim. Os cobots são projetados para operar com segurança ao lado de pessoas, com sensores e limitações de força que reduzem riscos no ambiente de trabalho.

É possível adaptar o sistema para diferentes produtos?

Sim. Os padrões de empilhamento podem ser ajustados rapidamente e os cobots podem ser equipados com diferentes ferramentas para lidar com diversos tipos de carga.

A paletização automatizada ajuda na redução de desperdícios?

Sim. Como o processo é mais preciso e consistente, há menos erros e menos produtos danificados durante o empilhamento.

O sistema ocupa muito espaço?

Não. Uma das vantagens dos cobots é justamente o tamanho compacto, o que facilita a implementação mesmo em ambientes com espaço limitado.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442