Leve eficiência, velocidade e precisão a um nível totalmente novo com a manutenção automatizada de máquinas. Aproveite a agilidade dos robôs colaborativos para carregamento e descarregamento contínuos de materiais e monitoramento consistente do processo de produção para impulsionar seus negócios.
A manutenção de máquinas atua como a tubulação de produção vital em muitas empresas de fabricação, garantindo um fluxo contínuo de materiais para vários tipos de equipamentos industriais, incluindo controle numérico por computador (CNC) e máquinas de moldagem por injeção. No entanto, o carregamento incorreto de materiais pode levar a congestionamentos e desalinhamentos de máquinas, resultando em produtos defeituosos, aumento das taxas de sucata, danos e tempo de inatividade do equipamento, custos inesperados e até mesmo riscos de segurança.
Executar tarefas de manutenção da máquina hora após hora pode levar à fadiga e, em última análise, a erros que interrompem a produção. Embora a manutenção de máquinas robóticas convencionais possa parecer uma solução, muitas vezes apresenta riscos de segurança para os trabalhadores humanos e carece da versatilidade necessária para diversas tarefas. Os cobots, pelo contrário, podem ser facilmente integrados em configurações existentes, trabalhar ao lado de operadores humanos e ser ajustados para uma ampla gama de aplicações. Com o tempo, os funcionários podem se concentrar em tarefas de maior valor que mitiguem a monotonia e o risco de lesões, reduzindo a rotatividade de pessoal e aumentando a satisfação dos funcionários.
Desde o tempo e os recursos economizados até o aumento da produção, as empresas de todos os setores colheram os benefícios da integração de braços robóticos em seus fluxos de trabalho. Veja como os cobots da Universal Robots desempenharam um papel na automação da manutenção de máquinas.

Os cobots da UR podem segurar com precisão e segurança peças, caixas, paletes e outros materiais usando ferramentas específicas de fim de braço. Levando em consideração a carga útil, o ponto central da ferramenta e o centro de gravidade, essas ferramentas podem ser personalizadas ainda mais, com dedos adicionais, montagem sob medida e cabeamento externo para hardware adicional. O nível de precisão e agilidade proporcionado pelos cobots permite maior controle no manuseio automatizado de máquinas.

Os cobots podem ser programados para transportar com segurança itens de curta ou longa distância dentro de instalações como armazéns, laboratórios e centros de pesquisa. Eles também podem levantar cargas pesadas ou realizar movimentos ergonomicamente estressantes para que os operadores humanos não precisem. Os complementos de segurança e proteção, como sistemas de visão e sensores de consciência espacial, podem ser integrados aos braços do robô, permitindo que eles habitem os mesmos espaços que os funcionários sem representar riscos de segurança.

A manutenção automatizada da máquina pode levar a mais produção em menos tempo. Os cobots podem ser programados para seguir rotas e padrões de transporte eficientes, enquanto trabalham em ritmo sustentado sem pausas, ao contrário de suas contrapartes humanas. O manuseio consistente também evita que as peças sejam danificadas. Isso resulta em resultados de alta qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, pois os tempos de inatividade e as taxas de defeitos do produto são reduzidos, contribuindo para o aumento da produtividade.
Fale conosco sobre as suas necessidades e encontre uma solução de manutenção de máquinas que se adapte aos recursos e competências técnicas da sua empresa.
Nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Este mundo de produtos adicionais em um ecossistema inteiro por conta própria. Nós, da Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Continue explorando os benefícios da automação e saiba como empresas de diferentes setores têm usado robôs colaborativos para executar suas tarefas de manutenção de máquinas