Reduza o desperdício e aumente a precisão usando um robô UR para aplicações de remoção de material. Se você está lixando, perfurando ou retificando superfícies, os robôs colaborativos podem funcionar com movimentos altamente precisos e pressão consistente, resultando em remoção de material de alta qualidade e eficaz em formas complexas.
A remoção de material é uma etapa crítica na fabricação, pois transforma componentes brutos em unidades precisas e de alta qualidade que se integram perfeitamente em sistemas complexos. Seja para se concentrar em refinar um novo produto para atender a padrões rigorosos de desempenho e segurança ou restaurar itens desgastados e defeituosos, a remoção de material requer precisão excepcional - processamento cuidadoso do material para atender às especificações exatas e, ao mesmo tempo, otimizar o gerenciamento de resíduos.
No entanto, a tarefa está longe de ser simples. Exige operadores qualificados e envolve altos riscos, particularmente ao trabalhar com materiais resistentes, completar longos tempos de ciclo e lidar com riscos potenciais, como ferramentas de corte e altas temperaturas. Os cobots com sensoriamento de força e torque fornecem a solução perfeita, garantindo precisão, minimizando o desperdício e agilizando todo o processo, desde a moagem até a perfuração, mantendo uma operação segura e econômica.
Os operadores de remoção de materiais enfrentam inúmeros obstáculos, incluindo materiais resistentes, longos tempos de ciclo para trabalhos de grande escala e alta precisão e problemas como vibrações e instabilidade nas peças de trabalho. Com sensores de força e torque integrados, os robôs colaborativos fornecem precisão exata, garantindo a colocação consistente da ferramenta e reduzindo o desperdício e a sucata. Seja moagem, rebarbação, fresagem, roteamento ou perfuração, os cobots simplificam as operações e aumentam a relação custo-benefício.

O lixamento tradicional requer trabalho manual e pode ser um trabalho cansativo, demorado e repetitivo. Os braços do robô podem ser programados para alisar e polir a superfície de um material antes da pintura ou acabamento, produzindo resultados consistentes e precisos por longos períodos. Funcionários humanos podem ser liberados para tarefas mais qualificadas.
A perfuração é um trabalho exigente e repetitivo que pode levar à fadiga e tensão. Os robôs colaborativos da UR fornecem precisão consistente durante longos períodos, liberando os trabalhadores para se concentrarem em empregos mais qualificados e menos exigentes fisicamente. Essa abordagem aumenta a produtividade e prioriza o bem-estar do trabalhador, reduzindo a carga de trabalho manual.
Os cobots podem triturar com movimentos altamente precisos e pressão consistente, resultando sempre em superfícies uniformemente retificadas. Os robôs UR podem executar padrões de retificação complexos e multidirecionais com facilidade, e parâmetros críticos, como velocidade, padrão e pressão, podem ser calibrados. Hardware e software de valor agregado, como sensores de força integrados, também podem permitir que os cobots autorregulem a pressão de moagem para evitar danos.
Fale com os nossos especialistas em cobot hoje mesmo para encontrar a sua solução personalizada.
Nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Este mundo de produtos adicionais em um ecossistema inteiro por conta própria. Nós, da Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Milhares de empresas dependem de robôs colaborativos para...