Otimize suas operações de fim de linha e aumente a produtividade com soluções colaborativas de paletização robótica. Execute tarefas repetitivas com consistência e precisão, independentemente das variações nos produtos.
A paletização é uma tarefa de fim de linha realizada em quase todas as instalações de produção e é crucial para otimizar o armazenamento, a acessibilidade do material e o vínculo final entre o armazém e os clientes. No entanto, ela pode rapidamente se tornar um gargalo.
Há uma crescente escassez de mão de obra na indústria de transformação. As pessoas não querem realizar tarefas tão extenuantes, e os trabalhadores enfrentam altos riscos de lesões, o que pode levar a ausências prolongadas. Paletes subpar, embalagens danificadas e cargas instáveis podem comprometer a integridade dos produtos durante o armazenamento e o trânsito, levando a perdas de alto valor. Os custos de contratação e embalagem estão aumentando diariamente. É aí que entra a paletização robótica colaborativa.
Os robôs colaborativos (cobots) não são apenas confiáveis, mas também altamente adaptáveis; eles podem ser reprogramados em qualquer lugar para alternar perfeitamente entre diferentes tarefas de paletização, aumentando a flexibilidade e reduzindo o tempo de inatividade. Eles podem trabalhar horas sem intervalos, o que significa que você pode aumentar significativamente sua produção e colocar seus produtos no mercado mais rapidamente. A paletização robótica também pode ser uma opção mais segura para seus trabalhadores. Com os cobots lidando com o trabalho pesado e o empilhamento, há menos risco de ferimentos ou tensão em seus funcionários.

A paletização geralmente requer uma combinação de alta precisão e força física significativa, o que é difícil para os seres humanos, especialmente devido à natureza repetitiva da tarefa. Este desafio se intensifica quando as mercadorias a serem empilhadas variam em tamanho e forma. Os cobots executam consistentemente tarefas de empilhamento repetitivas com precisão. Quando se trata de lidar com variações nos produtos, eles também podem ser reprogramados rapidamente para atender às mudanças nos requisitos.

As paletizadoras cobot modernas são eficientes em termos de espaço e altamente adaptáveis. Fale com nossos especialistas hoje para ver como integrar um em seus fluxos de trabalho existentes.
Nossos robôs colaborativos industriais alcançam seu máximo potencial quando combinados com os complementos certos. Esses produtos adicionais fazem parte de um ecossistema completo e especializado: o UR+. Na Universal Robots, temos muito orgulho de oferecer essa rede robusta de soluções certificadas, desenvolvidas para ampliar as capacidades dos nossos cobots.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Quer saber mais sobre como automatizar tarefas de paletização? Baixe nosso material grátis.