Leve eficiência, velocidade e precisão a um novo patamar com a automação colaborativa da manutenção de máquinas. Com a agilidade dos cobots, é possível automatizar o carregamento e descarregamento de materiais e monitorar continuamente o processo produtivo, aumentando a produtividade e impulsionando os resultados da sua empresa.
A manutenção de máquinas é uma etapa essencial em muitas indústrias, garantindo o fluxo contínuo de materiais para diferentes tipos de equipamentos, como máquinas CNC (controle numérico computadorizado) e sistemas de moldagem por injeção.
No entanto, erros no carregamento de materiais podem causar travamentos, desalinhamentos e falhas nas máquinas. Isso pode resultar em produtos defeituosos, aumento do desperdício, danos aos equipamentos, paradas inesperadas na produção, custos adicionais e até riscos de segurança.
Executar tarefas repetitivas de manutenção de máquinas por longos períodos pode levar ao cansaço dos operadores e aumentar a chance de erros que prejudicam a produção. Embora sistemas robóticos tradicionais possam parecer uma solução, eles muitas vezes apresentam riscos de segurança e pouca flexibilidade para diferentes tarefas.
Os robôs colaborativos, ou cobots, oferecem uma alternativa mais eficiente. Eles podem ser facilmente integrados às operações existentes, trabalhar lado a lado com operadores humanos e ser ajustados para diversas aplicações. Com isso, os profissionais podem focar em atividades mais estratégicas e de maior valor, reduzindo tarefas repetitivas e o risco de lesões, além de contribuir para maior satisfação e retenção de colaboradores.
Empresas de diferentes setores já colhem os benefícios da integração de braços robóticos em seus processos produtivos. Desde economia de tempo e recursos até o aumento da produção, os cobots da Universal Robots têm contribuído para transformar operações industriais.

Os cobots da UR podem manipular peças, caixas, paletes e diversos materiais com precisão e segurança por meio de ferramentas instaladas na extremidade do braço robótico.
Essas ferramentas são configuradas considerando fatores como carga útil, ponto central da ferramenta e centro de gravidade. Além disso, podem ser personalizadas com diferentes tipos de garras, montagens específicas e cabeamento externo para integração com outros equipamentos.
Esse nível de precisão e flexibilidade permite um controle muito maior no processo automatizado de manutenção de máquinas.

Os cobots podem ser programados para transportar itens com segurança em diferentes ambientes, como fábricas, armazéns, laboratórios e centros de pesquisa.
Eles também conseguem levantar cargas pesadas ou realizar movimentos repetitivos e ergonomicamente exigentes, reduzindo o esforço físico dos operadores. Recursos adicionais de segurança, como sistemas de visão e sensores de detecção espacial, podem ser integrados aos robôs, permitindo que trabalhem no mesmo ambiente que os colaboradores com total segurança.

A automação da manutenção de máquinas permite aumentar a produção em menos tempo. Os cobots podem seguir rotas e padrões de movimentação otimizados, operando de forma contínua e com ritmo constante.
Além disso, o manuseio preciso reduz danos às peças e garante maior padronização na produção. O resultado é um processo produtivo mais eficiente, com menos paradas, menor índice de defeitos e qualidade consistente 24 horas por dia, sete dias por semana.
Fale com a nossa equipe e descubra a solução ideal de manutenção de máquinas para o nível de automação, recursos e capacidades técnicas da sua empresa.
Para extrair o máximo potencial dos cobots, a Universal Robots oferece o UR+, um ecossistema completo de produtos e soluções compatíveis, desenvolvidos para facilitar a integração e ampliar as possibilidades de aplicação.
A Universal Robots já implantou mais de 100 mil robôs colaborativos em diferentes segmentos da indústria. Empresas de todos os tamanhos, de grandes grupos globais a oficinas de usinagem locais, utilizam os cobots de 6ª geração da UR para aumentar produtividade, qualidade e satisfação das equipes.

Os cobots da UR se destacam pela programação intuitiva, facilidade de uso e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. O retorno sobre o investimento costuma ser medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu um dos conjuntos de segurança mais completos do mercado. São 17 funções de segurança configuráveis, que se adaptam às necessidades da fábrica e à análise de risco de cada aplicação, permitindo que pessoas e robôs trabalhem lado a lado com total segurança.
Aprofunde seu conhecimento sobre automação industrial e veja como empresas de diferentes setores estão utilizando robôs colaborativos para otimizar suas operações de manutenção de máquinas.