O modelo de Offshoring
Nas décadas de 70 e 80 o offshoring passou a ser amplamente utilizado por indústrias de todo o mundo como uma estratégia para baratear os custos de produção na manufatura. Nele, a produção é terceirizada para países nos quais a mão de obra é de baixo custo. No entanto, muita coisa mudou nos últimos anos, a mão de obra está se tornando mais cara, além disso, a logística nesse modelo de produção é complexa e dificulta uma reação rápida às novidades e novas exigências dos clientes.
Por isso, os fabricantes precisam, desde já, procurar novas maneiras de produzir com baixos custos e aumentar a produtividade. Mas, sem perder de vista a necessidade constante de mudanças e inovações.
Então, como solucionar esse problema? Com o Reshoring!
A resposta está no modelo de produção reshoring. Trazer a produção para dentro de casa resolve a questão de logística. Mas, como baratear os custos e, ao mesmo tempo, incrementar a produção?
A automação robótica é a resposta para essas questões. Nesse sentido, uma solução econômica, produtiva, flexível e totalmente acessível para qualquer modelo de negócio é a robótica colaborativa.
O que é a robótica colaborativa?
A Universal Robots é a empresa responsável pela criação do conceito de robótica colaborativa. A multinacional desenvolveu os cobots como resposta aos problemas de ergonomia, produtividade e flexibilidade.
Os braços robóticos de seis eixos da UR inauguram o conceito de robótica colaborativa por serem uma tecnologia de automação industrial que pode trabalhar lado a lado com humanos, sem necessidade de itens de segurança adicional.
A grande vantagem dessa solução robótica é que esse layout amigável possibilita que a automação seja utilizada em pequenos espaços, com total segurança. Além disso, é um investimento muito mais compacto e acessível do que a robótica tradicional para indústrias.
De que forma os cobots podem ser usados no processo de reshoring?
Com custo acessível, rápida e fácil instalação, os cobots são a melhor resposta para viabilizar o reshoring em todo o mundo. Por meio dessa automação as indústrias podem dar continuidade a trabalhos repetitivos 24 horas por dia, sete dias por semana, e ainda mantendo a consistência e elevados padrões de qualidade.
Se você deseja levar a sua produção de volta para o país de origem, a sua melhor aposta para uma instalação e adaptação rápida e com alta produtividade são os cobots. Que são a solução em automação que tem o mais rápido retorno sobre o investimento do setor.
Vale destacar ainda que, com a programação fácil, e flexibilidade, os cobots podem ser empregados em fábricas que tenham alta rotatividade de produtos, já que a adaptação para uma nova função pode ser feita em mais ou menos 20 minutos.
Reshoring com cobots: case de sucesso
A RSS Manufacturing and Phylrich, que fica situada na Califórnia, é um caso de reshoring que tem lançado mão dos robôs colaborativos para trazer a produção de volta para casa. Segundo o CEO da RSS, Geoff Escalette, “a premissa para nossa empresa é trazer a manufatura de volta para este país e o nosso novo cobot se encaixa perfeitamente nesse plano mestre”.
Diante da necessidade de atender a um novo pedido mensal para produzir 700 válvulas, a empresa implantou um UR5 da Universal Robots como uma solução de automação econômica que poderia ser facilmente movida entre diferentes máquinas CNC e linhas de montagem. Como Escalette explica, “nossa máquina CNC normalmente pode fazer 400 válvulas por mês com dois turnos, então seríamos forçados a comprar outra máquina, mesmo se colocássemos um terceiro turno. Com a maior taxa de execução usando o UR5, nada disso foi necessário. ”
A nova solução robótica, portanto, proporcionou maior flexibilidade e maior produtividade, com o investimento inicial recuperado em apenas alguns meses. Além disso, seus recursos de segurança avançados significavam que não havia custos adicionais para proteção de segurança.
Escalette admite prontamente que seus funcionários não estavam muito entusiasmados com o novo braço robótico quando ele chegou. “Eles pensaram que estávamos procurando um substituto para suas funções. Mas, agora podemos educar e promover nossos funcionários de operadores de máquina a programadores de robô e inspetores de controle de qualidade. Assim, quando perceberam como era fácil usar o cobot todos o aceitaram. Agora eles estão animados para se tornarem programadores do robô.”
Quer saber mais sobre os cobots?
Ainda em dúvida se os cobots são a solução que você precisa para o processo de reshoring? Confira alguns materiais gratuitos que podem te ajudar a entender todas as aplicações dos robôs colaborativos: