--

Cobot obsługuje maszyny CNC do pracy z pełną wydajnością

Endutec GmbH

W skrócie

U specjalnego producenta maszyn Endutec, UR10e jest odpowiedzialny za zasilanie maszyny CNC. Robot wspiera firmę w pełnym wykorzystaniu jej maszyn, przejmując nocną zmianę, zapewniając elastyczność i korzyści związane z oszczędnością miejsca.

Wyzwanie Endutec

GmbH polegało na zakupionych częściach do budowy swoich specjalnych maszyn. Aby być bardziej niezależnym i utrzymać niezawodnie wysoką jakość części maszyn, dyrektor zarządzający Andreas Flieher zdecydował się na zakup własnych maszyn CNC i samodzielną produkcję obrabianych przedmiotów. Aby było to korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, firma musi być również producentem kontraktowym wdrażającym maszyny CNC do pracy na częściach również dla innych firm.

Ze względu na brak wykwalifikowanych pracowników Endutec nie był jednak w stanie uruchomić pracy dwuzmianowej. Nocna zmiana pozostała nienapełniona, a firma stanęła przed wielkim wyzwaniem, jakim była niemożność pełnego wykorzystania swoich maszyn.

Endutec GmbH

Branża Metal and Machining
Kraj Europe
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR10e
Zobacz, jak cobots UR umożliwiają produkcję bez oświetlenia

Rozwiązanie

Endutec postanowił zautomatyzować podawanie maszyny CNC. W tym celu firma opracowała własną stację załadunkową. UR10e usuwa obrabiane przedmioty z regału. Nawet ciężkie i nieporęczne elementy są ustawione w taki sposób, że cobot może je wygodnie zbierać i ponownie odkładać frezowane elementy. Ponieważ niektóre elementy obrabiane są ostre i ciężkie, stacja nakładania i ładowania jest wyposażona w niezbędne osłony bezpieczeństwa.

Pomimo potrzeby stosowania bezpiecznych klatek, stacja załadunkowa jest oszczędzająca miejsce i elastyczna. W razie potrzeby można go łatwo przemieścić wózkiem widłowym, a po ustawieniu środków bezpieczeństwa może załadować inną maszynę CNC.

Endutec od początku porównywał różne systemy robotów i od samego początku angażował swoich pracowników w proces selekcji. Roboty cobots firmy Universal Robots były szczególnie przekonujące ze względu na łatwość programowania i obsługi. Endutec wybrał model e-Series. Model ten posiada zintegrowany czujnik siły i momentu obrotowego, który umożliwia precyzyjne wkładanie przedmiotów obrabianych w uchwyty wiórów.

Rezultat: pracownicy lubią pracować z UR10e, a nawet korzystają z niego w szerszym zakresie niż wcześniej planowano. W ten sposób cobot nie tylko przejmuje nocną zmianę, ale także uwalnia wykwalifikowanych pracowników od monotonnej pracy wkładkowej w ciągu dnia. Zamiast tego wykorzystują czas na konfigurację nowych programów CNC. Pozwala to uniknąć błędów i sprawia, że produkcja jest znacznie bardziej wydajna.

Zaletą cobot jest to, że pracownicy postrzegają go jako współpracownika. Kiedy kończą pracę po południu, po prostu przekazują pozostałe zlecenia robotowi, który następnie kończy je z dnia na dzień. Kto nie lubi takiego kolegi?

ANDREAS FLIEHER, Managing Director
Aplikacja UR10e cobot, Endutec GmbH, NiemcyAplikacja UR10e cobot, Endutec GmbH, Niemcy

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Części frezowania CNC

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie i sterowanie
  • Bezpieczeństwo i oszczędność miejsca
  • Precyzyjny, niezawodny i elastyczny
  • Stabilny

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Załadunek maszyny CNC