--

El cobot de Soldadura aumenta la productividad en un 30% en SME

Vattholma Mekano

En resumen

Encontrar soldadores cualificados es cada vez más difícil. Para el pequeño taller de soldadura Vattholma Mekano en Suecia, la solución a esto es un robot colaborativo UR10e equipado con el paquete de soldadura plug-and-play SmoothTool, que es muy fácil de usar y programar y capaz de realizar soldaduras de alta calidad una y otra vez. El hecho de que el robot sea fácil de mover a la pieza de trabajo, en lugar de tener que mover la pieza de trabajo al robot, es una gran ventaja para Vattholma Mekano, que a menudo suelda cubos pesados para excavadoras. El robot proporciona un mejor entorno de trabajo y también libera un tiempo valioso para los trabajadores humanos: hasta un 30 por ciento, estima el propietario, lo que permite a la empresa aumentar su volumen de producción ahora.

La transformación del negocio

Con cada vez menos jóvenes capacitándose para ser soldadores y muchos de estos cursos cerrando, encontrar soldadores experimentados es cada vez más difícil con cada año que pasa. En Vattholma Mekano, un taller de soldadura para seis personas ubicado justo al norte de Uppsala en Suecia, gran parte del trabajo involucra grandes estructuras soldadas, como la reparación de cucharones para excavadoras. Esta es una tarea relativamente simple, pero que consume mucho tiempo. Con sus libros de pedidos llenos, Vattholma Mekano habría estado encantada de emplear más soldadores para este tipo de trabajo, si la empresa hubiera podido encontrar alguno.

"Hemos estado buscando un robot de soldadura durante más de 15 años, por lo que los robots industriales han estado en mi radar durante mucho tiempo. Pero no son adecuados para nuestro negocio porque son caros y necesitan una fabricación a gran escala para ser rentables. Solo hacemos artículos individuales por encargo, no series grandes", dice Sven-Ingvar Björck, CEO de Vattholma Mekano.

Vattholma Mekano

Industria Metal and Machining
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobot utilizado UR10e
Vídeo — Robot UR10e, Vattholma Mekano, Suecia

Incluso las pequeñas empresas de soldadura pueden automatizarse ahora, gracias a los cobots de Universal Robots. Es una gran solución para las empresas que no pueden encontrar suficiente personal.

Karl Ericsson, CEO Svenska Elektrod

¿Cómo lo hicieron?

Un día, Sven-Ingvar Björck pasaba por Svenska Elektrod, que vende equipos de soldadura. Se dio cuenta de que la empresa se había convertido en un integrador certificado para Universal Robots, y que había algunos robots colaborativos allí. "Había visto los cobots de Universal Robots antes, en ferias comerciales y en línea, pero esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de probar uno", dice Sven-Ingvar Björck sobre su visita a Svenska Elektrod. Karl Ericsson, CEO de Svenska Elektrod, hizo una demostración de la máquina, explicó las ventajas de los cobots y mostró lo fáciles que son de programar.

“Incluso las pequeñas empresas de soldadura ahora se pueden automatizar, gracias a los cobots de Universal Robots. Es una gran solución para las empresas que no pueden encontrar suficiente personal, ya que el robot es como un empleado adicional que continuamente hace lo mismo una y otra vez, independientemente del día de la semana o la hora del día, proporcionando exactamente el mismo nivel de calidad cada vez", dice Karl Ericsson. Cuando Sven-Ingvar Björck se dio cuenta de cómo se podía usar un cobot para el trabajo de Vattholma Mekanos, se interesó mucho.

Un nuevo colega de soldadura

Un nuevo colega de soldadura

Y así es como Vattholma Mekano finalmente encontró un nuevo empleado con habilidades de soldadura: el robot colaborativo UR10e de Universal Robots. Al utilizar el accesorio del paquete de soldadura SmoothTool, que está montado en el extremo del brazo cobot, el robot puede manejar el paquete de manguera de soldadura que ya está disponible en el taller, independientemente de la fuente de alimentación o el método de soldadura, MIG o TIG. Vattholma Mekano utiliza soldadura MIG con diferentes tipos de alambre de soldadura, que van desde alambre de tubo hasta relleno de polvo metálico, generalmente en materiales de 60 a 70 milímetros de espesor.

Software Plug and Play

Software Plug and Play

"SmoothTool es un producto UR+, lo que significa que es una aplicación plug-and-play de terceros con certificación UR con hardware y software que se integran perfectamente con el robot UR10e. Un fabricante de robots que trabaja de esta manera con proveedores externos en la integración de software y hardware es único. Pero esto proporciona enormes beneficios, ya que hay numerosas aplicaciones UR+ que amplían la gama de usos de los cobots", dice Karl Ericsson.

A medida que trabajamos con numerosos objetos grandes y muy pesados, necesitamos un robot que sea móvil.

Sven-Ingvar Björck, CEO Vattholma Mekano
La flexibilidad de Cobot es una gran victoria

La flexibilidad de Cobot es una gran victoria

Una tarea típica del robot en Vattholma Mekano es cambiar el acero del cucharón y los soportes de los dientes de soldadura en los cucharones grandes de las máquinas de construcción. Esto implica un trabajo de soldadura que dura de dos a tres días hábiles, con el cobot colocado en el cucharón y mantenido en su lugar por un pie magnético. El cobot también se utiliza para producir soportes para el propio producto de Vattholma Mekano, pasos hechos a medida según los requisitos del cliente. La empresa puede utilizar el cobot para este tipo de producción de un solo artículo por dos razones. La primera razón es la buena maniobrabilidad del cobot. “A medida que trabajamos con numerosos objetos grandes y muy pesados, necesitamos un robot que sea móvil. Es más fácil mover el cobot que mover un cubo", dice Sven-Ingvar Björck.

Soldadura de aplicaciones fácil

Soldadura de aplicaciones fácil

La segunda y principal razón por la que es posible usar el cobot para la producción de un solo elemento es que la programación es fácil y rápida de aprender, y todos los empleados de Vattholma Mekano pueden usarla. Dos botones en la aplicación SmoothTool, uno rojo y otro azul, y una tableta adjunta se utilizan para programar cómo debe soldar el cobot: lineal o circular, una costura de soldadura continua o soldadura de péndulo. “La programación fue fácil de aprender durante los tres días y medio de capacitación que recibimos de Svenska Elektrod, incluso sin tener ninguna experiencia previa en programación de robots. Reprogramar el robot y cambiar entre diferentes tareas lleva entre dos minutos y media hora, dependiendo de lo avanzados que estén los artículos que se están fabricando, por ejemplo, si se requiere soldar en las esquinas", explica el CEO de Vatholma Mekano.

La flexibilidad de Cobot es una gran victoria

La flexibilidad de Cobot es una gran victoria

Una vez que el cobot ha comenzado a soldar, el empleado puede concentrarse en realizar tareas de soldadura más avanzadas que deben ser manejadas por un humano. El cobot proporciona resultados mejores y más consistentes para tareas de soldadura repetitivas, y da lugar a varios beneficios para el negocio. “Obtenemos un mejor ambiente de trabajo con un ritmo de trabajo más tranquilo y menos estrés, ya que el soldador no tiene que sentarse durante horas con el gas de soldadura y el calor, mientras que al mismo tiempo aumenta la rentabilidad. Se estima que ahorramos entre un 20 y un 30 por ciento de nuestro tiempo de trabajo. Así que ahora podemos manejar más tareas y tareas de soldadura más complejas sin tener que contratar a más soldadores", dice Björck.

Retos de automatización resueltos:

  • Producción flexible para la fabricación de artículos individuales
  • Calidad mejor y más consistente para tareas de soldadura repetitivas
  • Libera recursos humanos
  • Ambiente de trabajo mejorado
  • Ritmo de trabajo más tranquilo y menos estrés

Impulsores clave del valor:

  • Mayor capacidad de producción
  • Solución flexible con robot móvil
  • Accesorios Plug & Play fáciles de programar
  • certificados para cobots ur
  • Puede utilizar el equipo de soldadura existente en el negocio

Tareas resueltas por robots colaborativos

  • Soldadura MIG automatizada de una amplia gama de piezas de lotes pequeños

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal