--

Los cobots de UR toman el turno de noche en la productora alemana

Thiele

En resumen

La productora alemana Thiele deseaba ampliar su producción en pequeñas series, pero encontró que las soluciones de automatización regulares eran demasiado caras y complejas. Un brazo robótico ligero de Universal Robots permitió a la empresa ejecutar turnos nocturnos no tripulados, mejorando significativamente la eficiencia de la producción. Hasta ahora, la automatización ha sido impensable para las pequeñas empresas. Los robots disponibles han sido demasiado caros, demasiado complejos y demasiado difíciles de integrar en la producción.

La productora bávara de 10 hombres, Thiele, compartió esta opinión. Pero ante el reto de ampliar su producción sin contratar trabajadores extra, la automatización parecía la única solución. Para ser relevante, la solución tenía que ser asequible, extremadamente fácil de operar y móvil, ya que Thiele necesitaba moverla rápidamente de una máquina a otra.

Thiele

Industria Metal and Machining
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobot utilizado UR5
Vídeo — Robot UR5, Atria, Suecia

Rentabilidad de los cobots en el plazo de un año

Thiele decidió optar por una solución personalizada de Universal Robots: un brazo robótico de 18 kg con receptores especiales y una interfaz gráfica de usuario intuitiva, que permite a todos los empleados operarlo con facilidad. Con un costo de solo un tercio de las soluciones similares, el robot estaba al alcance de la pequeña empresa.

Hoy en día, el robot se encarga de todas las tareas relacionadas con el fresado de series pequeñas por la noche, sin ninguna interacción humana. Abre ambas compuertas, alimenta la materia prima, la fija en el tornillo de banco de la máquina, la retira después del fresado y la deja a un lado. Esto libera a los empleados del trabajo de manejo monótono y libera las manos para llevar a cabo tareas mucho más desafiantes. La solución robótica se desarrolló e integró en solo cuatro semanas y la inversión se habrá amortizado en solo 7-10 meses. No es de extrañar que Thiele esté planeando nuevas expansiones.

Robot colaborativo UR5, Thiele, AlemaniaRobot colaborativo UR5, Thiele, Alemania

Retos de automatización resueltos:

  • Automatización de luces apagadas
  • Aliviar al personal de los turnos nocturnos y las tareas monótonas

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Implementación flexible
  • Configuración rápida

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga y descarga de máquinas CNC

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal