--

Reducción de los costes de producción y los problemas de seguridad con la automatización de cobots de UR

Sky Engineering

En resumen

El aumento de los salarios, las limitaciones de espacio y los problemas de seguridad crearon un entorno de trabajo desafiante para la empresa de ingeniería de precisión Sky Engineering. Luchando por reducir sus costes de producción, la empresa finalmente tuvo éxito con la implementación de un brazo robótico en una de sus máquinas CNC. Ahora, la empresa tiene el lujo de que un hombre atienda a dos máquinas.

La transformación del negocio

Con los salarios en aumento y la mano de obra calificada cada vez más difícil de conseguir, la empresa de ingeniería de precisión con sede en Singapur, Sky Engineering, se enfrentó al desafío de mantener los costes de producción a un nivel competitivo. El gerente de operaciones, William Kuek, se propuso encontrar un robot industrial para resolver los problemas potencialmente paralizantes.

"Nuestras instalaciones funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es imprescindible que la empresa automatice tareas mundanas y repetitivas para mantener los costes bajos”, explica. Aparte de la eficiencia, también había que tener en cuenta las cuestiones de espacio y seguridad. Los altos precios inmobiliarios significaban un espacio limitado para la expansión en la instalación de producción y, a su vez, que los empleados trabajaban muy cerca de la maquinaria.

Sky Engineering

Industria Metal and Machining
País Asia
Número de empleados 25-50
Cobots utilizados UR5
Video — Robot UR5, Sky Engineering, Singapur

Nuestras instalaciones funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es imperativo que la empresa automatice las tareas repetitivas mundanas para mantener los costes bajos.

William Kuek, Operations Manager

Periodo de amortización de 15 meses

Tras una investigación exhaustiva, Sky Engineering descubrió que Universal Robots podía cumplir con todos los parámetros y decidió probar el brazo robótico UR5 en una máquina CNC. El trabajo: Ayudar con varias tareas de limpieza y preparación.

La empresa descubrió rápidamente que un nuevo "colega" permitía que un hombre operara dos máquinas a la vez, algo que antes era imposible cuando todas las tareas dependían en gran medida del trabajo manual, lo que reducía significativamente los costos.

Al mismo tiempo, el sensor de fuerza incorporado del brazo robótico resolvió los problemas de seguridad y espacio al permitir que los empleados trabajaran cerca del robot. Y la programación fácil de usar hizo posible que los empleados programaran el brazo robótico ellos mismos, incluso sin experiencia previa con robots industriales. Sky Engineering se mostró especialmente satisfecha con el retorno de la inversión, ya que las reducciones de costes conducen a un período de amortización de solo 15 meses.

Robot colaborativo UR5, Sky Engineering, Singapur
Robot colaborativo UR5, Sky Engineering, Singapur

Retos de automatización resueltos:

  • Eliminación de tareas repetitivas
  • Salarios crecientes e inasequibles
  • Limitaciones de espacio
  • Preocupaciones de Seguridad

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Implementación flexible
  • Recuperación rápida

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga y descarga de máquinas

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal