Fundada en 1951, PSG College of Technology, Coimbatore, es una de las principales facultades de ingeniería de la India. Su programa BE Robotics and Automation comenzó en 2011 y fue el primero de su tipo en el estado de Tamil Nadu.
La visión y misión de PSG College es garantizar que los estudiantes tengan acceso a la última tecnología. Financiada por una iniciativa del Gobierno de la India, la universidad decidió invertir en la UR5 de Universal Robots para crear una experiencia enriquecedora en el aula, incorporando robots colaborativos en su programa de robótica y alentando a los estudiantes a prepararse para la industria trabajando con esta tecnología de la Industria 4.0. Con el fin de estimular también el crecimiento de los fabricantes circundantes en Coimbatore, PSG College también ofrece cursos a profesionales de la industria local para capacitarlos en tecnología de robots colaborativos.
PSG College ya tenía robots industriales tradicionales en su laboratorio. Sin embargo, como son grandes e inseguros, se mantienen dentro de jaulas y los estudiantes no pudieron trabajar con ellos. Además, la programación de estos robots tradicionales era difícil de aprender para los estudiantes, y la personalización también era engorrosa. En línea con su misión de tener la última tecnología y crear un laboratorio de robótica de buena reputación disponible para sus estudiantes, el equipo de PSG estaba buscando algo que creara un ambiente de aula estimulante donde los estudiantes pudieran estar realmente listos para la industria cuando se graduaran.

PSG College of Technology implementó el cobot UR5 e incorporó tecnología de robots colaborativos en el plan de estudios de su programa BE Robotics and Automation Engineering. A diferencia de los otros robots tradicionales del laboratorio de robótica de PSG, el UR5 funciona sin jaulas de seguridad, lo que permite a los estudiantes realizar trabajos prácticos y experimentar con aplicaciones industriales. Al ser flexible y portátil, el cobot se puede transportar fácilmente por todo el campus en carros entre las aulas y los laboratorios de robots. Esto garantiza que los maestros puedan demostrar las características de los robots en tiempo real a los estudiantes, lo que lo convierte en una experiencia educativa atractiva e interactiva ".

Además, el UR5 permite la personalización con su plataforma de código abierto, lo que lo hace ideal para que los estudiantes experimenten con diferentes programas e incluso creen sus propias aplicaciones. El cumplimiento del Sistema Operativo Robótico (ROS) permite además una fácil comprensión de los usos industriales. El Departamento de Industria Pesada, parte del Gobierno de la India, financió el Centro de Excelencia de PSG College no solo para educar a los estudiantes, sino también para beneficiar a los fabricantes de los alrededores en Coimbatore, una importante zona industrial de la India. Con este fin, los profesores e ingenieros de proyectos de PSG College también realizan cursos y talleres certificados para que los profesionales de la industria reciban capacitación en tecnología de robots colaborativos.

El equipo de investigación de PSG incluso lleva a cabo proyectos utilizando el UR5 para probar su eficiencia en diversas aplicaciones, y luego transmite esta información a los fabricantes locales para ayudarlos a tomar una decisión informada sobre sus necesidades de automatización. El cobot se utiliza especialmente para investigación y desarrollo en el Centro de Excelencia en Ingeniería y Tecnología de Soldadura de PSG College. Dado que la colaboración entre robots humanos es uno de los impulsores clave de la Industria 4.0, PSG College considera que es imperativo estar bien versado en la tecnología de robots colaborativos. El cobot de UR5 ha contribuido al conocimiento práctico de los estudiantes, ayudándoles a estar preparados para la industria para sus futuros emprendimientos.
Dr. B. Vinod, Professor & Head of Department Robotics & Automation EngineeringEs importante contar con todos los ingredientes a la hora de crear un laboratorio de robótica de renombre internacional. Cuando estábamos considerando un robot colaborativo, sabíamos que tenía que ser de Universal Robots. Después de comprar un UR5, sentimos que es muy fácil de usar, fácil de configurar y fácil de personalizar. Es un robot que funciona en una plataforma de código abierto, lo que permite a los estudiantes realizar sus propios experimentos.

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...