Nichrominox es una de las miles de PYMES (pequeñas y medianas empresas) francesas que se enfrentan a una creciente competencia internacional a diario. Para enfrentarse a la feroz competencia, Nichrominox optó por invertir en cuatro brazos cobot UR5, e inmediatamente vio un aumento de la productividad, una reducción de los costes laborales y una mejora del bienestar de los empleados.
Nichrominox, una empresa familiar de Saint-Bonnet-de-Mure (cerca de Lyon, Francia), ha vendido equipos de esterilización para dentistas durante 40 años y hoy se enfrenta a la creciente competencia de países con bajos costes laborales. La empresa recurrió a Universal Robots para automatizar las tareas seleccionadas y mejorar su productividad y competitividad.
Nichrominox seleccionó Universal Robots a través de uno de sus distribuidores en Francia, HMi-MBS, para automatizar una celda de doblado, alimentar una máquina y ensamblar productos junto con un operador. Se necesitaban cuatro robots UR5 y se desplegaron en tres líneas de producción separadas:
Recoger y colocar: El robot realiza una operación de punzonado en una prensa, luego gira los componentes en una mesa de transporte y finalmente realiza una operación de doblado en una segunda prensa.
CNC: El robot está totalmente integrado con el centro de mecanizado, lo que permite a los operadores ahorrar tiempo, mejorar la calidad de su trabajo y reducir el riesgo de lesiones por esfuerzos repetitivos.
Montaje colaborativo: Un puesto de montaje está dirigido por un operador y una máquina que trabajan uno al lado del otro en plena colaboración, sin necesidad de ninguna protección adicional. El operador activa el robot aplicando presión (a través de un sensor de fuerza integrado en la pinza), lo que hace que el robot sea fácil de manejar.
Los robots de Nichrominox son programados por un programador interno, Cédric Lefrancq-lumiere. Cédric solo necesitó dos días de capacitación del distribuidor, HMi-MBS, para poder programar un robot para una nueva operación de fabricación, una tarea que no dura más de dos horas. Actualmente está aplicando su formación para perfeccionar la programación de los robots, con el objetivo de mejorar tanto la calidad como el rendimiento.
Éric Lefrancq-lumiere, General ManagerLos robots UR5 nos permitieron obtener un 10%de productividad al instante

Nichrominox está encantado con los resultados que ha logrado con sus brazos robóticos Universal Robots. Además de disminuir la monotonía de las tareas monótonas y reducir el riesgo para los empleados, la automatización ha tenido un impacto inmediato para la empresa. "Los robots UR5 nos permitieron obtener un 10%de productividad al instante", detalla Éric Lefrancq-lumiere, director general de Nichrominox.

La experiencia ha sido muy positiva con respecto a la simplicidad de la implementación y su bajo coste, ya que vieron un retorno de la inversión en los robots en 14 meses. La compañía tiene la intención de continuar su transformación y adquirir cobots adicionales en breve.
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...