--

Un cobot UR fiable aumenta la productividad en un 31%

Koyo Electronics CO. LTD.

En resumen

KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES ha estado constantemente involucrada en el desarrollo, fabricación y venta de equipos electrónicos desde su creación en 1955, continuando con la creación de productos que superan los estándares de confiabilidad y funcionalidad. En la producción de productos que requieren una calidad estricta, como el producto principal de los dispositivos electrónicos en el vehículo, los PLC que actúan como torre de control para el control de la máquina y los codificadores rotativos, el desafío se ha convertido en cómo aumentar la productividad de acuerdo con el aumento de la demanda.

Un miembro del grupo JTEKT que cuenta con la mayor participación mundial en los rodamientos de dirección automotriz, ha instalado un cobot UR3 de Universal Robots (UR) para mejorar la productividad. Para los productos en el vehículo que requieren estrictos estándares de calidad, la calidad ha mejorado, mientras que la productividad ha aumentado un 31%debido a la estabilidad operativa del cobot.

La transformación del negocio

Lo primero en lo que trabajó la empresa fue en una revisión del proceso de inspección informática del panel. En el proceso previo, los operadores realizan el ensamblaje del producto y la inspección visual, y en el proceso posterior, los operadores aplican estiletes a los paneles táctiles para confirmar que los dispositivos reaccionan según lo previsto. El Sr. Katsuhiko Nakatani, Director General Adjunto del Departamento de Producción, explica: “Tradicionalmente, tres personas realizaban la serie de trabajos. Como hubo algunos procesos de cuello de botella, reasignamos algunos de ellos, lo que resultó en la pérdida del equilibrio entre el preproceso y el postproceso. Por lo tanto, examinamos la implementación de un cobot de UR para mejorar la productividad del posproceso".

Koyo Electronics Industries

Industria Electrónica y tecnología
País Asia
Número de empleados 100-500
Cobots utilizados UR3
Video — Robot UR3, Industrias Electrónicas Koyo, Japón

La solución

KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES se enteró por primera vez de los cobots en 2017. “Inaba Denki Sangyo Co., Ltd., un distribuidor oficial de Universal Robots, hizo una propuesta. Como el robot es liviano y ahorra espacio, no tuvimos que hacer un cambio importante en el diseño y consideramos la implementación", dice el Sr. Nakatani. El cobot UR tiene funciones de seguridad como paradas de protección. El hecho de que se pudiera instalar sin una valla de seguridad fue un factor decisivo en la implementación.

UR3 se introdujo en el proceso de inspección de calidad del panel táctil. Cuando el UR3 toca el panel táctil con un lápiz, se muestra "OK" si no hay un error de calidad y se ilumina la señal verde de una torre de señalización. Cuando se detecta una anomalía, se muestra "NG" en la pantalla, la torre de señal roja se ilumina y el zumbador suena continuamente. Como resultado, la persona a cargo se da cuenta inmediatamente de la anomalía y puede responder.

Como el UR3 funciona con mayor precisión y fiabilidad que los humanos, el resultado es una mejor calidad de trabajo.

Mr. Atsushi Fujita, Chief of Production Engineering Department

Mantener altos estándares

"Realizamos evaluaciones de riesgos de acuerdo con los estándares de seguridad de nuestra empresa y trabajamos para garantizar la seguridad de los trabajadores. Al comienzo de la implementación, realizamos ciertos ajustes, como la reducción de la velocidad, ya que el personal temía mover el robot a altas velocidades", dice el Sr. Atsushi Fujita, Jefe del Departamento de Tecnología de Producción. "Como el cobot trabaja con mayor precisión y estabilidad que los humanos, la calidad del trabajo mejoró como resultado."

Tomó aproximadamente tres meses desde la entrega del robot, hasta el diseño del sistema, la configuración, las pruebas, la resolución de varios problemas y la operación en la línea. La parte más difícil fue conectar el robot UR a dispositivos externos como un PLC y un PC. "Nos llevó unas dos semanas de prueba y error, pero finalmente pudimos construir nuestro propio sistema que no depende de ningún recurso externo, como SIers", dijo Fujita. Además, se mejoró la parte que permite al cobot sujetar la plantilla. Al principio, no funcionaba correctamente porque la plantilla era pesada, pero finalmente lograron que la plantilla fuera más fácil de sostener mediante repetidos ajustes de ajuste.

Lápices flexibles

Lápices flexibles

Koyo ha sido capaz de hacer una plantilla que se puede utilizar incluso cuando hay diferencias en el espacio de un lápiz o dos lápices, lo que permite el uso de cualquier patrón de lápiz requerido para la inspección mediante la modificación de la combinación del efector final.

Productividad aumenta un 31%

Productividad aumenta un 31%

La implementación de robots UR ha reducido el tiempo de trabajo diario de una media de 10 horas a 8 horas. Además, la mejora de la calidad del trabajo se ha traducido en un aumento de la productividad del 31%.

Una experiencia perfecta

Explica la Sra. Yuki Oshiba, la persona a cargo del proceso de inspección. "Los humanos tienden a cometer errores cuando trabajan con un sistema de panel táctil, y nos complace tener cobots para hacer este trabajo con precisión y completar la tarea correctamente. Dado que nuestro trabajo era solo presionar el botón de encendido/APAGADO, ahora podemos hacer otras tareas mientras el robot está trabajando, lo que hace que el sistema sea muy productivo. Cuando hay un cierre anormal, se emite una alerta y la persona a cargo de la tecnología de producción vendrá, por lo que podemos estar seguros de que no se producirán interrupciones en la producción."

Además, como no se utilizaron recursos externos en la implementación de UR, la inversión en medidas de seguridad fue mínima. Koyo Electronics se sorprendió al ver que el capital de inversión podría recuperarse en solo un año y ahora está considerando cobots UR en otros procesos. "Por ejemplo, en el proceso de procesamiento del sustrato, estamos examinando si se puede utilizar para enviar el sustrato que ha completado un proceso al siguiente proceso, etc. Al implementar el cobot de UR, el número de personal del proceso posterior a la inspección se redujo de dos a uno", dice el Sr. Nakatani. "Nuestra empresa no solo ha podido mejorar la productividad asignando recursos a otro proceso de producción, sino que la experiencia de implementar este robot ha generado confianza y grandes esperanzas para el desarrollo futuro".

Un robot de UR en Koyo Electronics trabajando junto con sus colegas.

Retos de automatización resueltos:

  • Aumento de la productividad en un 31% al automatizar el proceso de inspección del panel táctil
  • Reducir el número de personal requerido para el mismo proceso de 2 a 1 y reubicarlo a otros procesos
  • Al construir el sistema sin subcontratación, se reducen los costos y se puede recuperar la inversión en un año

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Configuración rápida
  • Implementación flexible
  • Colaborativo y seguro

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Prueba de reacción del panel táctil

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal