--

Los cobots UR reducen los costes de la máquina en más del 40%

Ket-Met Oy

En resumen

El taller de mecanizado subcontratado finlandés Ket-Met había perdido su competitividad de costes debido a su forma tradicional de utilizar máquinas CNC que requerían demasiada mano de obra. Los costes de las horas de máquina se redujeron en más del 40% gracias a los cobots de Universal Robots. El ahorro de costes permitió a la empresa ganar nuevos pedidos.

La transformación empresarial

Ket-Met contrata pequeñas series de producción de hasta unos pocos cientos de unidades para empresas de ingeniería internacionales conocidas, como Andritz, Sandvik, Wärtsilä y Wetend Technologies. Ubicada en Savonlinna, cerca de la frontera rusa, una parte significativa de los clientes de la compañía también proviene del este de Finlandia. Aunque la compañía ha podido mantener una relación de clientes con estos clientes durante años, Ket-Met enfrentó un crecimiento estancado, lo que llevó a la junta a establecer un objetivo de crecimiento de ingresos del 10% anual.

En los últimos años, la facturación de la compañía se ha mantenido casi sin cambios en torno a los 1,3 millones de euros (1,45 millones de dólares). Según el director general, Tuomas Kalanen, ha sido difícil para la empresa adquirir nuevas relaciones con los clientes o aumentar los ingresos de las relaciones actuales con los clientes.

"La competencia de precios en el campo es bastante feroz. Nuestro objetivo ha sido reducir nuestros costos de producción para hacer crecer nuestras actividades comerciales", dice Kalanen. Parte del motivo de los costes ha sido el bajo grado de automatización de la maquinaria de la empresa. La automatización de la producción se utiliza solo en los tornos más nuevos. La maquinaria de la empresa consta de seis tornos Mori Seiki y dos centros de mecanizado de husillo vertical. La empresa también cuenta con una máquina de medición de coordenadas 3D para el aseguramiento de la calidad. Las máquinas más antiguas requieren significativamente más mano de obra que los equipos modernos. Un torno y fresadora envejecidos requieren que un humano mueva la pieza de trabajo en la máquina y levante la pieza terminada nuevamente, lo que aumenta los costos de producción. También es difícil encontrar trabajadores motivados que quieran ser maquinistas de CNC en Savonlinna, y en casi todas partes de Finlandia.

Savonlinna está lejos de los principales centros, al igual que en docenas de otros municipios, la población de Savonlinna está disminuyendo a medida que los jóvenes se trasladan a los centros de crecimiento. "Es casi imposible encontrar nuevos maquinistas CNC aquí, aunque ciertamente lo hemos intentado", dice Kalanen.

Ket-Met Oy

Industria Metal and Machining
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobots utilizados UR10
Video — Ket-Met Oy, Finlandia

Adoptar la automatización

Ket-Met compró su primer cobot (UR10) en 2016 para mejorar la producción del torno automático Mori Seiki. El cobot demostró ser una buena adquisición después de un periodo de instalación y programación de dos semanas. El cobot mueve las piezas de trabajo en el torno o la fresadora, espera a que se completen, limpia los sujetadores y las piezas con aire comprimido y transporta las piezas terminadas a la cesta de lavado para su lavado. Además de las máquinas de mantenimiento, los cobots se utilizan para ensamblar piezas y moler rebabas.

Un cobot liberó a un maquinista para que se centrara en un trabajo más exigente por solo la mitad del coste anual de un empleado en Finlandia. Posteriormente, Kalanen ha adquirido otros dos cobots (UR10 y UR10e). Kalanen calcula que el coste de reembolso (ROI) ha sido de aproximadamente un año para cada cobot. Los cobots están demostrando ser una adquisición de importancia crítica con respecto a la estrategia de la empresa. La compañía ha recibido nuevos pedidos tanto de nuevos clientes “en ciernes” como de antiguos.

“Creo que con los cobots es considerablemente más fácil para la empresa alcanzar sus objetivos de crecimiento. Con cada cobot, podemos producir tanto como con un nuevo empleado, pero a un costo menor", dice Kalanen. El robot industrial tradicional no habría sido la solución adecuada para Ket-Met. Los costos habrían sido más altos y los robots habrían requerido nuevas instalaciones en la sala con protección de seguridad. Habría sido difícil integrarlos con máquinas en la ubicación existente. "Las máquinas viejas a menudo son lentas y sus características tan limitadas que los recursos humanos se desperdician si se atienden. La última UR extendió la vida útil de nuestra fresadora Hartford de 1990 unos años más", dice Kalanen.

"Con los cobots, volvemos a ser competitivos en precios", dice el director general de Ket-Met, Tuomas Kalanen.El cobot UR10e dio a la fresadora Hartford, introducida en 1990, varios años más de vida productiva.

Con los cobots, hemos podido reducir los costes laborales unitarios de producción en más del 40% en las piezas aplicables. Volvemos a estar implicados en la competencia de precios

Tuomas Kalanen, Managing Director, Ket-Met

Jugadores de equipo

Según la tradición de la empresa, cada nueva máquina lleva el nombre del día en la fecha de introducción. En Ket-Met, los cobots son conocidos por los nombres tradicionales de los hombres finlandeses de Vihtori, Eetu y Tatu. Los empleados no han considerado que los cobots sean una amenaza para ellos mismos o para sus trabajos. “La programación y el uso de cobots es fácil. Programar una nueva serie dura solo unas dos horas", dice la maquinista de CNC Hanna Kautonen, responsable de la programación de cobots.

Además de la programación, el papel del ser humano es actuar como controlador de calidad, asegurando que todos los lados de las piezas tengan la forma y la longitud deseadas. Kautonen dice que los cobots son fiables. Las interrupciones son causadas principalmente por el desgaste de las cuchillas utilizadas en el mecanizado de acero inoxidable. Pero esto no es culpa de los cobots.

“Los cobots han facilitado nuestro trabajo. No tenemos que monitorear el proceso todo el tiempo", dice Kautonen. Lo bueno del cambio es que no se ha producido a costa de los trabajadores, sino que los ha apoyado. Ket-Met no ha tenido que despedir a ningún empleado debido a los cobots. Más bien, los empleados ahora pueden centrarse en tareas más exigentes que requieren conocimientos técnicos, como la programación y la configuración. Los movimientos más lentos de los brazos de los cobots es un factor que los hace más seguros. Los seres humanos tienen tiempo para observar y, si es necesario, reaccionar a las acciones de la máquina.

"Un humano ciertamente puede mover una parte más rápido que un cobot. Sin embargo, no toma descansos para el café y continúa funcionando durante varias horas después de que ya nos hemos ido a casa, dice el maquinista de CNC Pekka Myller. Los robots Ket-Met no utilizan visión artificial, y los empleados de Ket-Met consideran que este es un buen objetivo de desarrollo futuro.

Ket-Met Oy, Finlandia

Retos de automatización resueltos:

  • Compatibilidad con tornos y fresadoras más antiguos
  • Maquinistas CNC capaces de hacer la programación
  • Los cobots no necesitan vallas de seguridad

Impulsores clave del valor:

  • Realización de la estrategia de la empresa
  • ROI de 12 meses
  • Costes laborales unitarios reducidos en un 40%
  • Ampliación de los ciclos de vida de las máquinas más antiguas
  • Abordó la escasez de mano
  • de obra Integración rápida (no se necesitan necesariamente profesionales de automatización)

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Montaje de piezas de mantenimiento de máquinas CNC
  • Desbarbado
  • Limpieza de piezas
  • Marcado láser

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal