el centro de ciencias iQLANDIA ha estado popularizando con éxito la ciencia para los jóvenes de Liberec, República Checa, durante los últimos diez años. Los expertos en ciencia recurrieron a los robots universales para su exposición interactiva de robots. La exposición permite a los estudiantes experimentar de primera mano lo fácil que es programar un robot de UR mientras desafían la noción de que los robots son inseguros o complicados.
Los expertos y profesores de iQLANDIA Science CENTER han querido exponer un robot contemporáneo para mostrar a los visitantes los grandes saltos que se han dado en la tecnología robótica en los últimos tiempos. La exposición de robots tendría que poder mostrar cómo se han convertido en robots fáciles de usar, fáciles de usar y seguros, ya que el Centro de Ciencias es frecuentado por escuelas primarias y secundarias de toda la República Checa.
iQLANDIA eligió la exposición de robots Robot Run, construida alrededor de un robot UR5. Robot Run es un juego interactivo de robots que permite a los usuarios controlar el robot alrededor de una estructura similar a un laberinto. El juego destaca y dramatiza la precisión del brazo robótico, la facilidad de programación y la amplia gama de aplicaciones con las que se puede encargar el robot.
La solución se basó en un brazo robótico UR5 de Universal Robots. Garantizaba un funcionamiento seguro y flexible sin necesidad de pantallas y podía girar 360 grados, perfecto para las necesidades del juego interactivo.
La exposición se ha convertido en una atracción muy popular en el centro de ciencias y captura los corazones y las mentes de los más de 50.000 jóvenes visitantes cada año.
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...