Hailo utiliza tres cobots de Universal Robots para aliviar a sus empleados de actividades extenuantes al tiempo que garantiza altos estándares de producto. La compañía ha desplegado un UR5 para equipar escaleras de mano con instrucciones de funcionamiento y accesorios, y un UR10 y un UR10e para alimentar cuerpos de chapa a máquinas troqueladoras. La moderna tecnología cobot garantiza una producción optimizada en costes y ayuda a la mediana empresa a mantener su posición de liderazgo en el mercado.
La transformación del negocio
Desde hace dos años, las escaleras de mano han tenido que recibir instrucciones de funcionamiento. Este cambio en las normas llevó a Hailo a rediseñar el proceso de fabricación de escaleras. Ante la escasez de mano de obra calificada, Hailo no consideró adjuntar los folletos a mano, sino que la empresa se esfuerza por delegar un trabajo más exigente físicamente y repetitivo a las máquinas, ofreciendo a los empleados tareas más interesantes que prometen un mayor valor agregado.
Dado que la instalación en la que se producen las escaleras ofrece poco espacio, Meik Schmidt, gerente de producción de la planta de Haiger, y el gerente de procesos Heinz Hild buscaban una solución de automatización compacta que fuera fácil de integrar en la línea de producción. A través de ferias y revistas, los dos hombres tomaron conciencia de la robótica colaborativa que permite una convivencia segura del hombre y la máquina.
Después de examinar a varios proveedores, Hailo finalmente optó por un cobot de Universal Robots: "Nos impresionó especialmente el bajo consumo de espacio de los robots colaborativos de UR. Una vez que la evaluación de riesgos se ha completado con éxito, pueden trabajar directamente junto con los colegas en la línea de producción sin estar separados de ellos por cercas protectoras", explica Hild. Su facilidad de uso y la amplia gama de aplicaciones fueron factores adicionales para Hailo.