--

Los cobots garantizan un crecimiento continuo de las ventas y la producción

Fluidics Instruments B.V.

En resumen

Fluidics Instruments, un fabricante holandés de componentes de quemadores de aceite, lleva el despliegue de robots colaborativos al siguiente nivel con siete cobots UR3 que trabajan en tándem en una línea de montaje que produce 1.000 boquillas de aceite por hora. La compañía tiene cobots UR adicionales en plataformas móviles listos para abordar tareas en constante cambio y también desarrolló una aplicación de destornillador impulsada por cobot. Con una flota total de doce cobots, Fluidics Instruments aumenta constantemente la producción y las ventas a pesar de la escasez de trabajadores calificados.

La transformación del negocio

Al igual que muchas otras empresas de diversas industrias, Fluidics se enfrentó a los desafíos de una producción de alta mezcla/bajo volumen todos los días. Algunos productos se producen en lotes muy grandes durante muchos años, mientras que otros solo están temporalmente en la gama de productos. Por lo tanto, el funcionamiento de la máquina en Fluidics varía mucho.

Además, la falta de trabajadores calificados en los Países Bajos ha sido un desafío durante muchos años y el intento de subcontratar la producción no ha dado como resultado la calidad deseada del producto para Fluidics. Había que encontrar una solución diferente.

Fluidics Instruments

Industria Metal and Machining
País Europe
Número de empleados 25-50
Cobots utilizados UR3
Video - Fluidics Instruments, Países Bajos
Los cobots optimizan la flexibilidad

Los cobots optimizan la flexibilidad

La empresa holandesa encontró la solución en la automatización. Además de varias máquinas CNC, Fluidics también ha confiado en los robots durante muchos años, incluidos los robots colaborativos de Universal Robots. Gracias a su flexibilidad, la empresa puede reaccionar de manera ideal a la variada situación de los pedidos. Si una máquina CNC no está en funcionamiento temporalmente, el cobot simplemente se coloca delante de otra máquina para recoger y colocar. Para este tipo de aplicaciones, Fluidics ha montado dos UR5 y un UR10 en estaciones de trabajo móviles. "Esto nos permite hacer un uso óptimo de los robots", explica Huward Wijnen, propietario y director de Fluidics. Otro UR5 está integrado permanentemente en la línea de producción y atornilla cuatro filtros en boquillas en el mismo ciclo.

Colaboración para el éxito

Colaboración para el éxito

Probablemente la aplicación más llamativa que Fluidics tiene en funcionamiento es una estación de ensamblaje para boquillas de aceite: siete UR3 automatizan completamente el ensamblaje de una boquilla de aceite que consta de ocho piezas pequeñas individuales, produciendo 1,000 boquillas por hora, lo que es significativamente más rápido que si el ensamblaje se realizara manualmente. Para el desarrollo e implementación de esta aplicación, Fluidics pudo aprovechar la experiencia de su socio e integrador de sistemas Gibas Automation B.V., con quien ya se habían implementado todos los robots UR anteriores.

Recientemente, Fluidics también compró un UR5e y lo equipó con un sistema de visión Robotiq. Está diseñado para retirar piezas de trabajo sensibles de una máquina CNC. El robot de nueva generación es ideal para esto: un sensor de fuerza y par integrado proporciona sensibilidad al brazo del robot.

Con la ayuda de nuestros 12 robots UR podemos ofrecer a nuestros clientes la calidad habitual 'Made in the Netherlands' y aumentar nuestra producción tanto en términos de tamaño de lote como de gama de productos.

Huward Wijnen, Owner and Director
Cobot UR5 en una aplicación de atornillado capaz de insertar cuatro filtros en boquillas en el mismo ciclo, Fluidics Instruments B.V., Países BajosUR5 cobot, Fluidics Instruments B.V., Países Bajos

Retos de automatización resueltos:

  • Alivió a los empleados de tareas extenuantes y repetitivas.
  • Mejora de la eficiencia operativa de la línea de producción.

Impulsor de valor clave:

  • Programación sencilla
  • Implementación flexible
  • Recuperación rápida

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Inspección de calidad
  • Pegado, dispensación y soldadura

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal