<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Emerson revoluciona la eficiencia de la soldadura láser con el cobot UR12e.

Resumen general

Fundada en 1989, Fu Zhuan Steel se ha especializado durante décadas en una amplia gama de proyectos de fabricación de chapas metálicas. A medida que la demanda del mercado se desplazaba hacia una producción muy variada y de bajo volumen, los robots industriales convencionales, debido a sus complejos requisitos de programación y sus pronunciadas curvas de aprendizaje, solo podían ser manejados por un pequeño número de empleados con experiencia. Ante las rápidas cambios en las demandas de personalización, los ajustados plazos de entrega y la continua escasez de mano de obra para la soldadura, Fu Zhuan Steel necesitaba un nuevo enfoque de automatización. Tras introducir el robot colaborativo UR12e de Universal Robots, Fu Zhuan Steel superó con éxito dichos retos. Gracias a su intuitiva capacidad de aprendizaje manual y a su interfaz fácil de usar, el funcionamiento del cobot se puede dominar en un solo día, incluso por personal sin conocimientos de programación. Esto reduce considerablemente el tiempo de formación, alivia las limitaciones de mano de obra y mejora tanto la eficiencia como la flexibilidad en la producción de alta mezcla y bajo volumen, lo que permite a Fu Zhuan Steel cumplir más rápidamente con los plazos de entrega de los clientes y reforzar su competitividad en el mercado.

Fu Zhuan Steel

Industria Metal y mecanizado
País Taiwan
Número de empleados 80
Cobot utilizado UR12e

En el pasado, formar a los operadores para manejar un robot industrial convencional solía llevar más de un mes. Con el cobot UR12e, la formación se puede completar en solo uno o dos días. Esto no solo permite cubrir rápidamente las carencias de mano de obra, sino que también hace que la producción de alta mezcla y bajo volumen sea mucho más eficiente.

Yi-Chun Chang, asistente especial del director general, Fu Zhuan Steel

Retos de automatización resueltos

  • Programación que requiere mucho tiempo y altos requisitos de habilidades técnicas para operar robots industriales convencionales.
  • Escalabilidad de producción limitada debido a la escasez de mano de obra.
  • Dificultad para mantener el modelo de formación de aprendices en soldadura, debido al escaso interés de los trabajadores más jóvenes.

Factores clave que impulsan el valor

  • Abordar la escasez de mano de obra: reducir las barreras al aprendizaje y atraer a personas sin experiencia al sector.
  • Mejorar la productividad: ajustes rápidos de los programas para dar respuesta a pedidos muy variados y de bajo volumen.
  • Reducir costes: períodos de formación y tiempo de programación más cortos, lo que alivia las limitaciones de personal.

Tareas resueltas por cobots

  • Soldadura automatizada para la producción de lotes pequeños y alta variedad
  • Soldadura láser de alta precisión con parámetros fijos, que sustituye a la soldadura manual tradicional
Los principales retos de Fu Zhuan Steel eran la escasez de mano de obra y las exigencias de una producción muy variada y de bajo volumen.

De un mes a un día: los cobots acortan drásticamente la curva de aprendizaje.

Los principales retos de Fu Zhuan Steel eran la escasez de mano de obra y las exigencias de una producción muy variada y de bajo volumen. Aunque la empresa había utilizado anteriormente robots industriales convencionales, su dependencia de conocimientos avanzados de programación requería periodos de formación de más de un mes. Como resultado, solo uno o dos empleados eran capaces de manejar los robots industriales, lo que limitaba la escalabilidad. Con la introducción del robot colaborativo UR12e, los operadores pueden aprender rápidamente gracias a la intuitiva función de enseñanza manual Freedrive, y suelen alcanzar un nivel de competencia en uno o dos días. En el caso de los trabajadores con experiencia previa en soldadura, casi no se requiere formación adicional y se puede alcanzar la productividad en solo un día.

El cobot UR12e permite a los operadores configurar rápidamente las trayectorias y los parámetros de soldadura mediante una función intuitiva de aprendizaje manual.

Sin codificación, ajustes rápidos y verdadera flexibilidad de alta mezcla.

El cobot UR12e permite a los operadores configurar rápidamente las trayectorias y los parámetros de soldadura mediante una función intuitiva de aprendizaje manual. En comparación con los robots industriales convencionales, que requieren una codificación extensa, el UR12e reduce significativamente el tiempo de configuración y responde rápidamente a los frecuentes cambios de diseño en la fabricación de chapas metálicas. Gracias a su flexibilidad y alta precisión, Fu Zhuan Steel puede gestionar de manera eficiente la producción de alta mezcla y bajo volumen, al tiempo que mantiene una ventaja competitiva en un mercado exigente.

Los principales retos de Fu Zhuan Steel eran la escasez de mano de obra y las exigencias de una producción muy variada y de bajo volumen.

De un mes a un día: los cobots acortan drásticamente la curva de aprendizaje.

Los principales retos de Fu Zhuan Steel eran la escasez de mano de obra y las exigencias de una producción muy variada y de bajo volumen. Aunque la empresa había utilizado anteriormente robots industriales convencionales, su dependencia de conocimientos avanzados de programación requería periodos de formación de más de un mes. Como resultado, solo uno o dos empleados eran capaces de manejar los robots industriales, lo que limitaba la escalabilidad. Con la introducción del robot colaborativo UR12e, los operadores pueden aprender rápidamente gracias a la intuitiva función de enseñanza manual Freedrive, y suelen alcanzar un nivel de competencia en uno o dos días. En el caso de los trabajadores con experiencia previa en soldadura, casi no se requiere formación adicional y se puede alcanzar la productividad en solo un día.

Unexpected benefits

Beyond operational gains, Emerson uncovered a powerful human impact: increased engagement and stronger collaboration across teams.

By automating routine and physically demanding activities, the initiative not only improved operational performance but also fostered a more connected, proactive, and innovation-driven work environment.

Key people-focused benefits included:

  • More than 60% reduction in ergonomic exposure, particularly repetitive waist and forearm movements
  • Reduced repetitive and non-value-added tasks
  • More time for higher-value work and continuous improvement activities
  • Increased employee engagement and collaboration across teams
  • A more proactive and innovation-driven workplace culture

Looking Ahead

What started as a solution to repetitive tasks has evolved into a foundation for smarter manufacturing. Collaborative robots are now an integral part of Emerson’s operations, driving efficiency, consistency, and safer working conditions while reshaping how teams collaborate and innovate.

Emerson is not just optimizing processes, it is redefining how people and automation work together. As the company continues to scale and expand automation, this transformation goes beyond technology, laying the foundation for a more resilient and future-ready operation.

En el pasado, formar a los operadores para manejar un robot industrial convencional solía llevar más de un mes. Con el cobot UR12e, la formación se puede completar en solo uno o dos días. Esto no solo permite cubrir rápidamente las carencias de mano de obra, sino que también hace que la producción de alta mezcla y bajo volumen sea mucho más eficiente.

Yi-Chun Chang, asistente especial del director general, Fu Zhuan Steel

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal