--

Cobots automatizan el recubrimiento de precisión para altavoces

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

En resumen

Con el fin de aumentar simultáneamente la productividad y mejorar la calidad de sus equipos de audio, Beyerdynamic se basa en robots colaborativos en el recubrimiento de sus membranas de altavoces. Para la automatización, el proceso se dividió en primer lugar en dos partes, manipulación y pulverización. En una aplicación de recogida y colocación, un robot UR5 con una cámara de muñeca Robotiq integrada y una pinza Robotiq de 2 dedos coloca un altavoz de auriculares soldado en un motor giratorio. Una UR3 con una pistola de pulverización integrada se hace cargo del proceso de pulverización y recubre la membrana pulverizándola con un medio de dispersión. El uso de cobots ha permitido aumentar la productividad en un 50 por ciento en este punto del proceso de producción, al tiempo que mejora significativamente la calidad.

La transformación del negocio

Como una empresa de larga data que producía principalmente en Alemania, Beyerdynamic se enfrentó al desafío de aumentar la productividad en un 50 por ciento sin descuidar los estándares de calidad de su marca y manteniendo la misma capacidad con respecto a los recursos de producción. Sin embargo, esto no es fácilmente posible en el caso de pasos de trabajo particularmente delicados, que tradicionalmente se llevan a cabo a mano, sin poner en peligro la estabilidad del proceso. Por ejemplo, las membranas de los altavoces deben refinarse en un punto dentro de la secuencia de producción recubriéndolas con un medio de dispersión. Hasta la etapa de automatización, tres empleados, que aplicaron el medio a la membrana a mano con un cepillo, fueron los responsables de este proceso. "Por supuesto, es imposible que los humanos pinten de manera uniforme durante un largo periodo de tiempo. En algún momento, una pincelada se vuelve más gruesa y otra más delgada. En consecuencia, nuestras membranas mostraron fuertes fluctuaciones con respecto a su calidad", dice Jörg Lang, ingeniero de producción de beyerdynamic.

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Industria Electronics and Technology
País Europe
Número de empleados 100-500
Cobots utilizados UR3 & UR5
Vídeo — Robot UR5, Beyerdynamic GmbH & Co. KG, Alemania

La solución

Después de que los robots de UR hubieran convencido durante mucho tiempo a Beyerdynamic en las aplicaciones de control de calidad, la empresa decidió utilizar también los probados cobots en el área de producción.

Hoy dos robots colaborativos de Universal Robots, un UR3 y un UR5, apoyan a los empleados en el recubrimiento de las membranas de los altavoces. Un empleado coloca un altavoz de auriculares soldado en un área predefinida que representa el campo de visión de la cámara integrado en el brazo robótico. Con la ayuda de una cámara de muñeca Robotiq y una pinza Robotiq de 2 dedos, un brazo robótico UR5 recoge el altavoz y lo coloca en un motor giratorio. Un UR3 con una pistola de pulverización integrada se hace cargo del proceso de pulverización y recubre la membrana aplicando el medio de dispersión. El UR5 utiliza la pinza Robotiq para colocar el altavoz recubierto en una bandeja que, tan pronto como está completamente cargada con piezas de trabajo, es empujada automáticamente por el robot.

El uso de robots ha aumentado la productividad en un 50 por ciento en este punto específico del proceso de producción, al tiempo que ha mejorado la calidad del producto. Además de la inmejorable relación calidad-precio, Peter Härtel, Director de Operaciones Estratégicas y Calidad de Beyerdynamic, quedó particularmente impresionado por la facilidad de uso y la compatibilidad de los brazos robóticos: "Gracias a la interfaz de control intuitiva, nuestros empleados pueden aprender rápidamente a operar los robots por sí mismos. La cámara y la pinza de Robotiq también se instalaron rápidamente y se pueden utilizar sin problemas a través del software y el entorno de programación. Gracias a esta integración Plug&Play entre el brazo robótico UR y los suministros de Robotiq, nuestro proyecto piloto se pudo implementar en muy poco tiempo." Como parte de un plan continuo de 4 años, Beyerdynamic planea implementar sucesivamente robots colaborativos adicionales en otros procesos de producción para apoyar aún más a sus empleados

Gracias a la interfaz de control intuitiva, nuestros empleados pueden aprender rápidamente a operar los robots por sí mismos. La cámara y la pinza de Robotiq también se instalaron rápidamente y se pueden utilizar sin problemas a través del software y el entorno de programación. Gracias a esta integración Plug&Play entre el brazo robótico de UR y los suministros de Robotiq, nuestro proyecto piloto se pudo implementar en muy poco tiempo.

Peter Härtel, Head of Strategic Operations and Quality
Robot colaborativo UR5, beyerdynamic GmbH & Co. KG, AlemaniaRobot colaborativo UR5, beyerdynamic GmbH & Co. KG, AlemaniaRobot colaborativo UR5, beyerdynamic GmbH & Co. KG, Alemania

Productos

  • Micrófonos
  • Auriculares
  • Tecnología de conferencia

Impulsores de valor clave

  • Preciso
  • Calidad constante
  • Flexible
  • Precio-rendimiento
  • Colaborativo y seguro
  • Programación sencilla
  • Configuración rápida

Tareas resueltas por robots colaborativos

  • Pulverización de recogida y colocación

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal