<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Soldadura automatizada con cobots: cómo reducir costos, aumentar la productividad y resolver la falta de mano de obra

La soldadura es una parte esencial de la economía global. Todos los días, en todo el mundo, las empresas dependen de ella para crear productos seguros, duraderos y de alta calidad.

Soldadura automatizada con cobots

El éxito de una empresa de manufactura depende directamente de su capacidad para fabricar piezas y productos a tiempo y dentro del presupuesto. En teoría es relativamente sencillo; en la práctica, los cambios del mercado y diversas tendencias en curso vuelven ese objetivo cada vez más difícil. Por eso, las empresas buscan maneras de reducir los tiempos de ciclo de producción y aumentar el volumen fabricado sin necesidad de contratar más trabajadores. Para muchas, la soldadura automatizada es una inversión que ayuda a alcanzar esos objetivos.

Desde automóviles hasta dispositivos electrónicos, todos interactuamos con el resultado de este trabajo, tanto en la vida personal como en la profesional. Esto convierte a la soldadura automatizada en una solución con un enorme potencial para influir en la competitividad de estas empresas en sus mercados locales y globales, además de ayudarlas a superar desafíos arraigados, como la persistente escasez de mano de obra calificada.

Los robots colaborativos industriales (cobots) son una opción importante a considerar para empresas de manufactura de todos los tamaños. Su menor ocupación de espacio y su mayor versatilidad los convierten en una excelente elección para operaciones de alto mix y bajo volumen.

Principales conclusiones del artículo

  • La automatización de la soldadura dejó de ser un diferencial para convertirse en una necesidad para los fabricantes presionados por los costos, las cadenas de suministro complejas y la escasez de mano de obra calificada.
  • Los cobots ocupan menos espacio y son más versátiles que los robots industriales tradicionales, lo que los vuelve ideales para operaciones de alto mix y bajo volumen.
  • Tras una evaluación de riesgos, la soldadura con cobots suele prescindir de las vallas de seguridad y aleja a los trabajadores de las tareas peligrosas.
  • La precisión y la repetibilidad reducen el retrabajo y el desperdicio.
  • En lugar de sustituir a las personas, la automatización libera al equipo para trabajos de mayor valor, reskilling o reubicación.
  • La implementación es rápida y requiere poca capacitación, lo que permite comenzar a operar con agilidad incluso sin experiencia previa en automatización.

Los 4 desafíos que están presionando a los fabricantes hoy

Para muchas empresas del sector de manufactura, la automatización de la soldadura dejó de ser un diferencial deseable para convertirse en una necesidad. La industria está bajo presión en varios frentes, y las empresas responden impulsando la transformación digital y de procesos en toda la operación.

Así como las soluciones digitales y las automatizaciones optimizan los flujos de trabajo en áreas como Recursos Humanos y finanzas, aplicaciones como la soldadura con robots colaborativos hacen lo mismo en el piso de producción.

Las cadenas de suministro globales, cada vez más complejas, hoy representan un riesgo para muchas empresas. Ante el alza de precios y las constantes interrupciones provocadas por factores geopolíticos, muchas organizaciones buscan simplificar sus cadenas de suministro o, al menos, ganar mayor visibilidad sobre ellas.

Los márgenes más ajustados y la necesidad de resultados más sostenibles también llevan a las empresas a reducir desperdicios y recortar costos. A esto se suma otra presión sobre la capacidad de competir y crecer: la escasez global de competencias en manufactura y tecnología. En un mercado laboral tan competitivo, encontrar a las personas adecuadas es solo la mitad de la batalla, ya que también es necesario retener a quienes ya forman parte del equipo.

Cómo la soldadura con cobots resuelve estos desafíos

La soldadura automatizada puede considerarse un antes y un después para los fabricantes. Las aplicaciones de soldadura con cobots son extremadamente versátiles y, además, por lo general prescinden del espacio en piso y de las medidas de seguridad que exigen otros tipos de robot.

A continuación, vea cómo un cobot puede ayudar a su empresa a crecer, reducir costos y aumentar la eficiencia.

Seguridad: menos riesgo de lesiones, sin vallas de protección

La soldadura puede implicar temperaturas extremadamente altas y metal fundido. Tras una evaluación de riesgos rigurosa, una aplicación de soldadura con cobot suele prescindir de las vallas de seguridad que exigen los robots industriales tradicionales.

El cobot vuelve más seguros sus procesos de soldadura al alejar a los trabajadores de tareas potencialmente peligrosas.

*- Lea también: *Automatización de soldadura ofrece beneficios a fabricantes grandes y pequeños

Equipos más comprometidos con tareas de mayor valor

Uno de los aspectos más interesantes de esta ola de transformación digital y automatización que llega a la manufactura es el cambio de fondo que representa. Tradicionalmente, el sector se caracteriza por largas jornadas en las que los trabajadores deben realizar las mismas tareas físicamente extenuantes una y otra vez.

En resumen, la soldadura con robots colaborativos elimina esa necesidad y permite que el equipo actual se concentre en trabajos de mayor valor, en la recapacitación o en la reubicación hacia otras áreas del negocio.

Y, si alguien de su equipo tiene interés en aprender sobre automatización y robótica, el nuevo cobot es una excelente herramienta para desarrollar esas habilidades. Con el software adecuado de nuestros socios OEM en el ecosistema UR+ y un poco de capacitación, su equipo pronto estará en condiciones de operar el cobot con eficiencia.

Eficiencia: precisión, repetibilidad y ROI en meses

La soldadura es una función altamente especializada, pero incluso el soldador humano más experimentado comete errores. Con una persona sosteniendo la antorcha, cierto grado de variación en la calidad de la soldadura y de desperdicio es una realidad inevitable.

Cuando está bien configurada, una aplicación de soldadura automatizada basada en cobot ejecuta la misma tarea con un altísimo nivel de precisión y repetibilidad durante horas seguidas. Esta es una de las razones por las que el cobot suele alcanzar el ROI en meses, y no en años.

Además, al no tener que pagar a un trabajador para ejecutar tareas de soldadura manuales, repetitivas y monótonas, los costos de producción también tienden a bajar con el tiempo.

Productividad: más piezas, menos desperdicio, escala bajo demanda

Con un cobot trabajando durante el tiempo que usted necesite, sin pausas, las empresas tienen la certeza de que las tareas de soldadura se completan a un ritmo más rápido y con menos desperdicio que antes. Para ello, es necesario realizar una configuración correcta de los procesos, de modo que no haya desviaciones que puedan generar inconsistencias durante la soldadura.

Además, diversas soluciones de software, como las de ajuste por contacto, seguimiento de junta o seguimiento óptico, están disponibles a través de UR+ para evitar que esto ocurra.

Por lo tanto, la soldadura automatizada reduce la cantidad de personas necesarias para operar una celda de manufactura, además de permitir escalar la producción hacia arriba o hacia abajo según la demanda. Que una aplicación de soldadura con cobot ofrezca esta flexibilidad representa un enorme beneficio para las empresas.

Lea también:* Soldadura por arco: cómo funciona y el uso de cobots en la aplicación*

soldadura automatizada

Por dónde empezar con la soldadura automatizada

La soldadura automatizada puede tener un impacto positivo en una gran cantidad de empresas alrededor del mundo. Optar por un cobot de soldadura en lugar de un robot industrial tradicional también le permite comenzar a operar rápidamente.

Por lo general, el cobot prescinde de infraestructura de seguridad adicional y, con una capacitación relativamente breve, incluso quien casi no tiene experiencia en automatización puede poner en funcionamiento su brazo robótico de soldadura con rapidez.

Preguntas frecuentes

¿Es necesario ser un soldador calificado para operar un cobot de soldadura?

No. La operación exige conocimiento del proceso, pero la programación es simplificada y puede ser aprendida por operadores sin experiencia previa en robótica. Sin embargo, un soldador experimentado aporta mucho en la configuración de los parámetros.

¿El cobot va a sustituir a los soldadores de mi equipo?

El objetivo no es sustituir a las personas, sino asumir las tareas repetitivas y peligrosas, y liberar al equipo para funciones de mayor valor, la supervisión del proceso o nuevas responsabilidades.

¿Necesito cambiar mi equipo de soldadura actual?

No siempre. Muchas fuentes de soldadura existentes pueden integrarse al cobot, lo que reduce la inversión inicial. La compatibilidad debe verificarse caso por caso.

¿Cuánto tiempo toma implementar una celda de soldadura con cobot?

La implementación suele ser rápida en comparación con un robot industrial tradicional, pero el plazo exacto depende de la complejidad de la pieza, del layout y de la evaluación de riesgos.

¿La soldadura con cobot funciona para lotes pequeños y producción bajo demanda?

Sí. La facilidad de reprogramación vuelve al cobot especialmente ventajoso en operaciones de alto mix y bajo volumen, con cambios frecuentes de pieza.

Universal Robots es líder global en robótica colaborativa, con cobots instalados en más de 60 países y aplicaciones en prácticamente todos los sectores de la producción industrial. Para saber más sobre cómo implementar cobots en su planta, póngase en contacto con nuestros consultores a través de este enlace.

Contáctenos para obtener más información

Avatar

Rob Goldiez

Rob Goldiez is cofounder and CEO of Hirebotics. Founded in 2015, Hirebotics is a Universal Robots OEM whose cloud software has made automation accessible to businesses of all sizes with its no-capital approach to robotics, continuous monitoring, and instantly available 24/7 support. Hirebotics’ cloud platform and mobile app unlock unique capabilities, deliver application-specific skills to UR cobots, and enable revolutionary experiences for everyday end users.