<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Saltar al contenido principal

¿La robótica colaborativa ayuda a las empresas y al planeta?

Automatizar procesos mediante la robótica colaborativa es de gran utilidad para hacer un uso más eficiente y sostenible de los recursos

Automatizar procesos mediante la robótica colaborativa es de gran utilidad para hacer un uso más eficiente y sostenible de los recursos. Este es un objetivo que persigue cualquier empresa para ser más competitiva y rentable, sin olvidar los efectos que su actividad provoca en el entorno.

Porque, si algo nos está enseñando la emergencia climática, es que todo cuenta al momento de cuidar el planeta y que todos podemos cambiar formas de producir y consumir para frenar los daños colaterales de años de despilfarro y contaminación.

tbd

¿Cómo la robótica colaborativa ayuda a una empresa a ser más amable con el planeta?

Cuando hablamos de la eficiencia y sostenibilidad que la automatización industrial aporta a una empresa, destaca por el uso más inteligente de los recursos y la menor generación de efectos negativos, gracias a su exhaustividad y el manejo de datos que le permite crear modelos predictivos.

A nivel planeta, esto se traduce en el empleo de una herramienta de producción automatizada que prima el ahorro y la seguridad. Un robot colaborativo, mide y controla los efectos que su actividad tiene en el entorno: temperatura, emisión de gases, productos desechados, etc.

Por lo que no cabe duda de que la robótica colaborativa cuida que la producción industrial tenga en cuenta al medio ambiente facilitando:

Mayor aprovechamiento de los recursos

Las soluciones de automatización y robótica industrial son muy demandadas en las cadenas de producción, ya que permite aprovechar mejor todos los consumibles.

Por ejemplo, el uso de robots en la industria automotriz para tareas de soldadura, donde el robot soldador hace un uso más inteligente del material adhesivo, gastando menos materia prima. Al realizar la tarea con mayor precisión y menos errores, también se reduce la cantidad de producto desaprovechado. Y ocurre lo mismo si hablamos de aplicaciones de corte, montaje o acabado.

Trabajando con menor margen de error y reduciendo la cantidad de productos defectuosos o sobrantes, se generan menos residuos lo que permite que las repercusiones negativas de una producción en el planeta sean menores y más controladas.

Inversiones de larga durabilidad

Una de las aplicaciones de los robots industriales más rentables de la robótica colaborativa se centra en el machine tending. El cuidado y atención de la maquinaria para asegurar una cadena de producción en perfectas condiciones, garantiza una larga vida útil de las máquinas.

Los kits de aplicaciones permiten automatizar tareas para que el cobot trabaje de forma precisa reduciendo las tareas de mantenimiento y el contacto con materiales dañinos.

Incentivar las producciones locales

Reducir la huella ecológica de la producción también es muy importante para la sostenibilidad, y las empresas lo comienzan a priorizar. La accesibilidad de los cobots para PyMEs y empresas locales facilita la producción competitiva y genera riqueza en la economía local.

tbd

Automatización al servicio del planeta

La robótica colaborativa se concibió como un aliado de la fuerza de trabajo humana ayudando a desarrollar procesos productivos en un entorno seguro, flexible y eficaz.

Así que, no solo libera al personal de tareas repetitivas y peligrosas, sino que le da la oportunidad de emplear su creatividad para explotar el potencial de los brazos robóticos para crear un mejor entorno productivo.

De esta manera, empresas referentes en I+D pueden emplear más recursos, plantilla y soluciones de automatización para innovar con nuevos materiales de mayor durabilidad, biodegradables o diseñar sistemas de producción circular.

La robótica colaborativa está al servicio del planeta porque facilita que las industrias obtengan mayor control sobre la producción. Con ello pueden crear de forma más consciente, convirtiendo la sustentabilidad y el cuidado del planeta en valores diferenciales con los que perdurar su actividad.

En Universal Robots proveemos nuevas tecnologías de robots colaborativos en donde la inversión en cobots se adapta a las necesidades de todo tipo de negocio. En UR nos enorgullece apoyar a grandes, pequeñas y medianas empresas para que sigan creciendo y generando empleos.