Lleva la eficiencia, la velocidad y la precisión a un nivel completamente nuevo con la atención automatizada de la máquina. Aprovecha la agilidad de los robots colaborativos para una carga y descarga de materiales sin interrupciones y un monitoreo constante del proceso de producción para impulsar tu negocio.
El manejo de máquinas actúa como la tubería de producción vital en muchas empresas de fabricación, asegurando un flujo continuo de materiales a varios tipos de equipos industriales, incluidos el control numérico por ordenador (CNC) y las máquinas de moldeo por inyección. Sin embargo, cargar los materiales incorrectamente puede provocar atascos y desalineaciones de la maquinaria, lo que resulta en productos defectuosos, mayores tasas de desecho, daños y tiempo de inactividad del equipo, costos inesperados e incluso riesgos de seguridad.
Realizar tareas de mantenimiento de la máquina hora tras hora puede provocar fatiga y, en última instancia, errores que interrumpen la producción. Si bien la máquina robótica convencional puede parecer una solución, a menudo presenta riesgos de seguridad para los trabajadores humanos y carece de la versatilidad necesaria para diversas tareas. Los cobots, por el contrario, se pueden integrar fácilmente en las configuraciones existentes, trabajar junto con operadores humanos y ajustarse para una amplia gama de aplicaciones. Con el tiempo, los empleados pueden centrarse en tareas de mayor valor que mitigan la monotonía y el riesgo de lesiones, reduciendo la rotación del personal y mejorando la satisfacción de los empleados.
Desde el ahorro de tiempo y recursos hasta el aumento de la producción, las empresas de todas las industrias han cosechado los beneficios de integrar brazos robóticos en sus flujos de trabajo. Mira cómo los cobots de Universal Robots han desempeñado un papel en la automatización del cuidado de la máquina.

Los cobots UR pueden sujetar con precisión y seguridad piezas, cajas, palés y otros materiales utilizando herramientas específicas de extremo de brazo. Teniendo en cuenta la carga útil, el punto central de la herramienta y el centro de gravedad, estas herramientas se pueden personalizar aún más, con dedos adicionales, montaje a medida y cableado externo para hardware adicional. El nivel de precisión y agilidad que ofrecen los cobots permite un mayor control en el cuidado automático de las máquinas.

Los cobots se pueden programar para transportar de forma segura artículos a corta o larga distancia dentro de instalaciones como almacenes, laboratorios y centros de investigación. También pueden levantar cargas pesadas o realizar movimientos ergonómicamente estresantes para que los operadores humanos no tengan que hacerlo. Los complementos de seguridad y protección, como los sistemas de visión y los sensores de conciencia espacial, se pueden integrar en los brazos robóticos, lo que les permite habitar los mismos espacios que los empleados sin plantear riesgos de seguridad.

La atención automatizada de la máquina puede generar más producción en menos tiempo. Los cobots pueden programarse para tomar rutas y patrones de transporte eficientes, mientras trabajan a un ritmo sostenido sin interrupciones, a diferencia de sus homólogos humanos. La manipulación constante también evita que las piezas se dañen. Esto genera resultados de alta calidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que los tiempos de inactividad y las tasas de defectos del producto se reducen, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Habla con nosotros sobre tus necesidades y encuentra una solución de mantenimiento de máquinas que se adapte a los recursos y habilidades técnicas de tu empresa.
Nuestros robots industriales colaborativos requieren complementos para alcanzar su máximo potencial. Este mundo de productos adicionales en un ecosistema completo por sí solo. En Universal Robots nos enorgullecemos de nuestro ecosistema, que se llama UR+.
Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde los gigantes de Fortune 500 hasta los talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, permitiendo que su equipo de fabricación trabaje de forma segura con cobots UR.
Sigue explorando los beneficios de la automatización y aprende cómo las empresas de diferentes industrias han estado utilizando robots colaborativos para realizar sus tareas de mantenimiento de máquinas