I/O 設定

說明

在「I/O 設定」畫面上,使用者可以使用 I/O 標籤頁控件定義 I/O 訊號並配置動作。 I/O信号的类型列在 输入输出下。

您可以使用现场总线(例如Profinet和EtherNet/IP)访问通用寄存器。

如果启用工具通信接口(TCI) ,工具模拟输入将不可用。

當從 I/O 或現場總線輸入啟動程式時,機器人可以從它所處的位置開始移動,不必透過 PolyScope 手動移動到第一個路點。

I/O信号类型

要限制 输入输出下列出的信号数量, 请使用 视图 下拉菜单根据信号类型更改显示的内容。

 

分配用户定义的名称

您可以命名输入和输出信号,以轻松识别正在使用的信号。

  1. 选择所需的信号。

  2. 轻触文本字段以键入信号的名称。

  3. 要将名称重置为默认值,请轻触 清除

您必须为通用寄存器提供用户定义的名称,以使其在程序 中可用 (即,对于 Wait 命令或 If 命令的条件表达式)。

WaitIf 命令分別在(等待)和(If)中說明。 您可以在 Expression Editor 屏幕上的 InputOutput 选择器中找到命名的通用寄存器。

 

I/O操作和I/O选项卡控制

您可以使用物理和现场总线数字I/O来触发操作或对程序状态做出反应。

 

I/O选项卡控件

使用I/O选项卡控件来指定输出是否在I/O 选项卡上控制(由程序员控制,或由操作员和程序员控制) ,或者是否由机器人程序控制。

 

可用的輸入操作
命令 動作

开始

在上升沿啟動或恢復目前程式(僅在遠端控制中啟用)

停止

停止处于上升边缘的当前程序

暂停

在上升边缘暂停当前程序

自由驅動

当输入为高电平时,机器人进入自由驱动(类似于自由驱动按钮)。

如果其他条件不允许自由驱动,则输入将被忽略。

如果机器人在使用开始输入动作时停止,则机器人在执行该程序之前会慢慢移动到程序的第一个航点。 如果机器人在使用开始输入动作时暂停,则机器人在恢复该程序之前会慢慢移动到暂停的位置。
可用的輸出操作
動作 输出状态 计划状态

不运行时较低

已停止或暂停

不运行时高

已停止或暂停

运行时高,停止时低

運行,

已停止或暂停

计划外停靠时间不足

计划未计划终止

计划外停车次数少,否则为高

计划未计划终止

运行、停止或暂停

连续脉冲

在高点和低点之间交替

运行(暂停或停止程序以保持脉冲状态)

程式終止原因

由於下列任何原因,可能會出現臨時程式終止的情況:

  • 机器人停止

  • 故障

  • 违规行为

  • 运行时异常