控制箱

關於控制箱

控制箱內設有連接埠,以及用於機器人手臂程式與安裝的控制器輸入與輸出(I/O)端子。 連接埠用於進行外部連接。 I/O 是一組用於通訊與設定的電氣介面。

 

外部連接埠。

 

 

輸入與輸出 (I/O) 群組。

 

有關控制箱連接埠及控制器 I/O 的詳細說明,請參閱《安裝說明》。

 

SD 卡操作說明

SD 卡插槽配備了「按壓‑‑即鎖定」的鎖定機制。

在取出 SD 卡之前,請務必先關閉控制箱的電源。 若未依此操作,將導致資料損毀。

在重新插入 SD 卡之前,請務必先將其完全取出。 若僅部分拆卸,將導致鎖扣無法扣合。

插入 SD 卡

插入 SD 卡的方法如下:

  1. 在插入 SD 卡之前,請務必將卡片按照控制箱上所示的方向放置。

  2. 請將 SD 卡輕輕推入插槽,直到感覺到「喀噠」一聲為止。

  3. 卡片現已鎖定,並牢固地固定在原位。

取出 SD 卡

以下是取出 SD 卡的方法。

請勿在未先將 SD 卡向內推以釋放卡榫的情況下,直接將其拔出。 若未使用推桿機構便取出卡片,可能會導致插槽機構的磨損加劇。

  1. 將 SD 卡推入,直到聽到「喀噠」一聲為止。

  2. 鬆開卡片;卡片將部分彈出。

  3. 請將 SD 卡完全拔出。