使用框架的安全平面

描述

您可以使用現有的框架定義安全平面。 這提供了一種更直觀的方式,可根據預先定義的位置和旋轉(X、Y、Z、RX、RY、RZ)來指定平面參數。 請在 複製框架 下拉式選單中選取框架。

 

 

複製框架 下拉式選單位於 平面 畫面中的安全平面定義參數中。 此清單包括在 「畫格」螢幕中定義的畫格。 當您選擇一個框架時,它會被用作安全平面定義。

若您指定偏移、傾斜及旋轉參數,這些設定將套用至所選的框架(請參閱「設定安全平面」)。 生成的安全平面整合了所有參數。

 

 

請參閱《軟體手冊》中的「框架」章節。

建立框架

  1. 應用 標籤頁中,選擇 框架

  2. 點擊 + 新增框架 位於 自訂框架下方, 然後使用 三個垂直點烤肉串圖示 )重新命名該框架。

    該框架應為 Base 的直接父級。
 
  1. 父級 欄位中,請選擇 底座

 

在安全平面中選取參考座標系

  1. 應用程式中,前往 安全, 選擇 平面 ,然後點擊 解鎖

  2. 安全平面 畫面中,請於 複製框架 下拉式選單中選取一個框架。 您也可以套用偏移、傾斜和旋轉。

  3. 點擊 套用 按鈕。

 

  1. 已設定的平面會列於 已套用安全配置確認 概覽對話方塊中的功能指派表中。

     

 

用於安全平面(safety plane)的框架方向可能與您的預期相反。 若機器人位於平面違反側,請增加 180 度的傾斜角度。

有關平面配置限制、肘部限制及工具法蘭限制,請參閱「安全平面」。