EtherNet/IP

描述

EtherNet/IP 是一种网络协议,可将机器人连接到工业EtherNet/IP扫描仪设备。

如果启用了连接,则可以选择程序丢失EtherNet/IP扫描仪设备连接时发生的操作。

这些行动是:

无
PolyScope 忽略EtherNet/IP连接的丢失,程序继续运行。
暂停
PolyScope暂停当前程序。 程序从停止的地方恢复。
停止

PolyScope停止当前程序。