Preventive Measures
| Preventive Measures |
忽略保护性停止被视为滥用机器人,这会导致保修失效。 在以下两种情况下,这些故障可能会被掩盖起来,让人很难发现:
忽略保护性停止会掩盖故障检测,这可能会增加人员受伤的风险。
切勿自动确认和重置保护性停止,它必须始终是用户在发生保护性停止后执行的有意恢复性操作。 一般来说,保护性停止旨在告知用户,机器人已因外部事件(例如,撞到障碍物或类似情况)而停止。 如果机器人被推至接近极限位置,机器人会产生保护性停止,以表明它们无法遵循所需轨迹。在保护性停止后,必须执行以下操作才能恢复运行:
保护性停止是有问题的表现,包括程序或生产问题,而不仅仅是安全问题。如果某个应用导致日常保护性停止,则说明该应用的设计不正确,需要进行修改。
保护性停止自动确认和重置会掩盖导致故障状况的故障。
如果集成商将应用程序设置为执行保护性停止自动确认和重置,客户应立即联系集成商来更改程序,因为这样会使产品保修失效并掩蔽故障检测。
|