无包装运输

描述

Universal Robots 始终建议使用原始包装运输机器人。

这些建议旨在减少关节和制动系统中发生不必要的振动,并减少关节旋转。

如果运输机器人时未采用其原始包装,请参阅以下指南:

  • 尽可能折叠机器人。 不要在机器人处于奇点位置的情况下运输机器人。

  • 将机器人中的重心尽可能靠近基座。

  • 通过管上两个不同的点将每根管固定在坚固的表面上。

  • 将任何连接的末端执行器牢固地固定在三个轴上。

如何运输

尽可能折叠机器人。

不要长时间运输。
(奇点位置)

将管固定在坚固的表面上。

将任何连接的末端执行器固定在三个轴上。