配置路点

描述

根据机器人程序中路点的设置、应用和位置,可以采用不同的方式配置路点。

 

为路点命名

当您将路点添加到机器人程序时,路点会自动获得一个唯一的名称。

用户可以更改路点的名称。

 

命名路点
  1. 确保您位于屏幕右侧的“命令”选项卡上
  2. 选择要重命名的路点

  3. 点按重命名按钮

  4. 输入新名称

  5. 点按提交以保存新名称

提示

在大型机器人程序中,您通常会有 50 多个路点,因此请建立一个对您有意义的命名规则。

 

链接路点

通过选择链接图标,路点被链接并共享位置信息。

 

详细信息

其它路点信息(比如交融半径、工具/关节速度以及工具/关节加速度)针对单个路点配置,即使它们可能被链接。

 

在此点停止

您将机器人程序配置为在此路点停止。 机器人在到达此路点之前会减速,并继续前往下一个路点。

使用“在此点停止”
  1. 选择要修改的路点

  2. 在屏幕右侧,选择

     

提示

这有利于使机器人移动到精确位置。

 

用例

当您希望将机器人从焊接或机床管理应用中移开时。

 

交融半径

您可以添加交融半径,以交融机械臂在路点之间的移动。 请访问此链接,查看对交融的详细说明

 

使用“交融半径”

当您将交融添加到路点时,路点之间的过渡会更加流畅和高效。 这会使机械臂的运动更加顺畅,但并不适用于所有机械臂移动。

  1. 选择要修改的路点

  2. 在屏幕右侧,选择

  3. 添加一个数字 [mm] 来定义交融半径

  4. 点按提交保存该数字

     

提示

如果您使用多个路点来引导两点之间的过渡,可以交融中间的路点,使整体移动更顺畅、更高效。

 

使用共享参数

这是路点的默认设置。

这些设置是从父“移动”命令复制而来。

 

用例

当父“移动”命令中没有更改关节速度和关节加速度时使用。

 

关节速度/加速度

您可以修改“移动”命令中每个路点的关节速度和加速度。

 

修改关节速度或加速度
  1. 选择要修改的路点

  2. 在屏幕右侧,通过选择以下选项设置关节速度或加速度

  3. 添加速度值

  4. 添加加速度值

     

用例

如果您创建一个码垛程序,那么您可以在程序放置物体时使路点移动得慢一些,而在移动去拾取另一个物体时移动得快一些。

 

时间

您可以更改到达此路点所需的时间。

最大值为 21.600 秒/6 小时。

以秒为单位添加时间
  1. 选择要修改的路点

  2. 在屏幕右侧,选择

  3. 以 [s] 为单位添加一个数字

  4. 点按提交保存该数字

现在需要 [s] 才能将机械臂移动到此路点。

 

 

添加 Until

“添加直到”将为您提供许多不同的选项来配置路点。

 

步骤

请点击链接添加 Until 查看分步说明。